Autodesk EAGLE
  • Products & Partners
  • More
Autodesk EAGLE
EAGLE Support (Deutsch) "Einseitiges" Routen
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Events
  • Polls
  • Files
  • Members
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Autodesk EAGLE to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • Replies 12 replies
  • Subscribers 188 subscribers
  • Views 1888 views
  • Users 0 members are here
Related

"Einseitiges" Routen

autodeskguest
autodeskguest over 18 years ago

Welche Einstellungen müssen vorgenommen werden, damit ich beim zweiseitigen

Routen auf der Oberseite nur wenige Leiterbahnen erhalte, die dann durch

Drahtbrücken ersetzt werden können.

Natürlich sollten dabei auch Lötpunkte gesetzt werden.

 

Oder gibt es eine andere geschickte Art, einseitige Platinen herzustellen?

 

W. Schmidt

 

 

 

  • Sign in to reply
  • Cancel
Parents
  • autodeskguest
    autodeskguest over 18 years ago

    Hab mir ne Bibliothek gemacht "Drahtbrücken", da ich als Hobbybastler mich nicht mit Durchkontaktieren etc. rumplagen will. Diese Brücken setze ich dann im Schaltplan an entsprechender Stelle ein und kann sie wie einen Widerstand etc. platzieren und die Leiterbahnen dahin routen (automatisch oder per Hand). Die Packages habe ich in unterschiedlichen Längen gezeichnet, sodaß ich mit Change Package jederzeit im Board die gewünschte Länge einsetzen kann.

    Bleibt ein Problem: Wenn man so eine Brücke in einer Route hat, dann muß diese auf den beiden Seiten der Brücke unterschiedlich heißen, andernfalls bleibt eine Luftlinie parallel zur Drahtbrücke bestehen. Das mit den unterschiedlichen Namen (z.B. N$1 und N$2 zu beiden Seiten der Brücke) ist ja kein Problem, allenfalls wenn ich in GND oder VCC eine Brücke einfüge, dann möchte man natürlich schon auf beiden Seiten der Brücke z.B. GND haben. Aber hierfür habe ich noch keine Lösung gefunden, sollte mich aber nicht wundern, wenn es da doch was gibt, Eagle überrascht mich immer wieder mit Dingen, die es kann.

     

    Klemens

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
Reply
  • autodeskguest
    autodeskguest over 18 years ago

    Hab mir ne Bibliothek gemacht "Drahtbrücken", da ich als Hobbybastler mich nicht mit Durchkontaktieren etc. rumplagen will. Diese Brücken setze ich dann im Schaltplan an entsprechender Stelle ein und kann sie wie einen Widerstand etc. platzieren und die Leiterbahnen dahin routen (automatisch oder per Hand). Die Packages habe ich in unterschiedlichen Längen gezeichnet, sodaß ich mit Change Package jederzeit im Board die gewünschte Länge einsetzen kann.

    Bleibt ein Problem: Wenn man so eine Brücke in einer Route hat, dann muß diese auf den beiden Seiten der Brücke unterschiedlich heißen, andernfalls bleibt eine Luftlinie parallel zur Drahtbrücke bestehen. Das mit den unterschiedlichen Namen (z.B. N$1 und N$2 zu beiden Seiten der Brücke) ist ja kein Problem, allenfalls wenn ich in GND oder VCC eine Brücke einfüge, dann möchte man natürlich schon auf beiden Seiten der Brücke z.B. GND haben. Aber hierfür habe ich noch keine Lösung gefunden, sollte mich aber nicht wundern, wenn es da doch was gibt, Eagle überrascht mich immer wieder mit Dingen, die es kann.

     

    Klemens