Autodesk EAGLE
  • Products & Partners
  • More
Autodesk EAGLE
EAGLE Support (Deutsch) LIB:  THT+SMD Steckverbinder Packages als Varianten anlegen
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Events
  • Polls
  • Files
  • Members
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Autodesk EAGLE to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • State Not Answered
  • Replies 1 reply
  • Subscribers 188 subscribers
  • Views 682 views
  • Users 0 members are here
Related

LIB:  THT+SMD Steckverbinder Packages als Varianten anlegen

e14 Contributor
e14 Contributor over 11 years ago

Hallo,

 

ich möchte von einem JST Steckverbinder 2 Package-Varianten anlegen.

Problem ist aber dass die SMD-Variante 2 zusätzliche HaltePads hat, welche bei der THT-Variante nicht benötigt werden.

Wie bekomme ich das in der LIB-Device verbunden?? Muss ich ein Symbol mit 2 zusätlichen Pins(Haltepins) anlegen oder nicht?

 

Danke!

image

  • Sign in to reply
  • Cancel
  • e14 Contributor
    0 e14 Contributor over 11 years ago

    Am 07.08.2015 um 09:48 schrieb Tobias Heiner:

    Hallo,

     

    ich möchte von einem JST Steckverbinder 2 Package-Varianten anlegen.

    Problem ist aber dass die SMD-Variante 2 zusätzliche HaltePads hat,

    welche bei der THT-Variante nicht benötigt werden.

    Wie bekomme ich das in der LIB-Device verbunden?? Muss ich ein Symbol

    mit 2 zusätlichen Pins(Haltepins) anlegen oder nicht?

     

    Danke!

     

     

    --

    Um alle Bilder und Anhänge in diesem Beitrag zu sehen, besuchen Sie:

    http://www.element14.com/community/message/157358

     

     

    Wenn die HaltePads elektrisch nicht angebunden sein müssen, dann einfach

    nicht Connecten. Überzählige Pads stören Eagle nicht, überzählige Pins

    aus Symbol(en) jedoch schon.

    Sie können auch zwei RECT platzieren, und dann im tStop und tCream

    ebenfalls RECTs einzeichnen, die dann in jedem Fall im Board SIGNAL

    fremd sind, also zu keinem Signal gehören.

     

     

    ***

    Um das Original zu lesen, und auch zuverlässig angehängte Dateien

    bereitstellen zu können, benutzen Sie news.cadsoft.de und einen

    funktionierenden News-Reader wie Thunderbird!

    ***

    Mit freundlichen Grüßen / Best regards

     

    Alfred Zaffran

    --

    ______________________________________________________________

    Alfred Zaffran              Support

    CadSoft Computer GmbH       Hotline:   08635-698930

    Pleidolfweg 15              FAX:       08635-698940

    84568 Pleiskirchen          eMail: <alf@cadsoft.de>

                                 Web:   <www.cadsoft.de>

    Registergericht: Amtsgericht Traunstein HRB 5573

    Geschaeftsfuehrer: Mark Whiteling

    ______________________________________________________________