Autodesk EAGLE
  • Products & Partners
  • More
Autodesk EAGLE
EAGLE Support (Deutsch) Erni 114134 in con-cpci falscher footprint
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Events
  • Polls
  • Files
  • Members
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Autodesk EAGLE to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • Replies 2 replies
  • Subscribers 188 subscribers
  • Views 488 views
  • Users 0 members are here
Related

Erni 114134 in con-cpci falscher footprint

autodeskguest
autodeskguest over 18 years ago

Hallo,

 

wollte nur melden, daß der Footprint von "CPCI_B22-114134" falsch ist.

Die Reihe mit dem Abschirmblech fehlt im Board und Schematic Symbol.

 

Im Datenblatt ist das auch doof gezeichnet, weil da hat das

Abschirmblech eine extra Teilenummer.

 

Habe aber eine 114134 von Erni hier auf dem Tisch, die hat die

Abschirmleiste ab Werk.

 

Viellecht kann man das in der nächsten Version (Eagle 5.1?) fixen und

auch mal ein Changelog anlegen?

 

m.f.g

 

Markus Rudolf

 

  • Sign in to reply
  • Cancel
  • autodeskguest
    autodeskguest over 18 years ago

    On Thu, 05 Jun 2008 11:12:34 +0200, "A. Zaffran" <alf@cadsoft.de>

    wrote:

     

    Das ist das Device "CPCI-SHIELD_B22". Kann man einfach darüber

    platzieren. image

     

    Nein, eben nicht. Das Teil passt nur für die abgewinkelten Stecker.

    Das was ich hier habe hat 2mm Raster für die Abschirmung und nicht 4mm

    wie für die "normalen" Bleche.

     

    Außerdem hat die Abschirmung einen Pin weniger als die Kontaktreihen

    lang sind (21 Pins statt 22).

     

    Gibt es da evtl. zwei Ausführungen, mit und ohne?

     

    Das mag sein, aber 11134 ist definitiv die mit Abschirmblech,

     

    Schimpft sich "114134 Type B With F-row Shield, Without Peg" laut ERNI

    Homepage.

     

    Markus

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 18 years ago

    Markus Rudolf schrieb:

    Hallo,

     

    wollte nur melden, daß der Footprint von "CPCI_B22-114134" falsch ist.

    Die Reihe mit dem Abschirmblech fehlt im Board und Schematic Symbol.

     

    Das ist das Device "CPCI-SHIELD_B22". Kann man einfach darüber

    platzieren. image

     

    Im Datenblatt ist das auch doof gezeichnet, weil da hat das

    Abschirmblech eine extra Teilenummer.

     

    Habe aber eine 114134 von Erni hier auf dem Tisch, die hat die

    Abschirmleiste ab Werk.

     

    Gibt es da evtl. zwei Ausführungen, mit und ohne?

     

    --

    MfG / Best regards

      A. Zaffran

     

    Hotline 08635-698930, FAX 08635-698940, eMail <alf@cadsoft.de>

    CadSoft Computer GmbH, Hofmark 2, 84568 Pleiskirchen

    Registergericht: Amtsgericht  Traunstein HRB 5573

    Geschäftsführer: Dipl.-Ing. (FH) Rudolf Hofer, Dipl.-Ing. Klaus Schmidinger