Autodesk EAGLE
  • Products & Partners
  • More
Autodesk EAGLE
EAGLE Support (Deutsch) Leiterbahn an Polygon anschliessen
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Events
  • Polls
  • Files
  • Members
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Autodesk EAGLE to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • Replies 2 replies
  • Subscribers 188 subscribers
  • Views 430 views
  • Users 0 members are here
Related

Leiterbahn an Polygon anschliessen

autodeskguest
autodeskguest over 18 years ago

Hallo,

 

ich habe ein Polygon mit Name = +5V.

 

Irgendwo ist ein SMD Bauteil mit +5V. Der Autorouter soll dies an die

"günstigste" Stelle am Polygon anschließen.

Aber er führt das Signal ganz kompliziert 270 Grad um das Polygon herum.

Dabei scheut sich der AUtotouter auf diesen Wege mit einer ganzen Portion

Vias das Signal durch mehrere Layer kunstvoll durch andere Leitungen zu

"weben".

 

Ich vermute, dass er versucht hat, "seinen günstigen" Punkt zu finden.

 

Hinweis: Autorouter hat in allen Reitern Polygon=99 , also "sehr gut

geschützt" eingestellt.

 

Die einzige Lösung, die mir einfällt, ist, ein künstliches Pad oder Via in

der Nähe einer "günstigen" Polygonstelle zu setzen - aber außerhalb des

Polygons. Dieses Via wird dann manuell an +5V geführt. Es steht dann dem

Autorouter als +5V Punkt außerhalb eines Polygons zur Verfügung.

 

Gibt es noch eine andere Lösung?

 

--

Mit freundlichen Grüßen

 

Thomas

 

 

  • Sign in to reply
  • Cancel
  • autodeskguest
    autodeskguest over 18 years ago

     

    "Ing. J.M. Rafetseder" <jrafetseder@hotmail.com> schrieb im Newsbeitrag

    news:g30k1p$kn1$1@cheetah.cadsoft.de...

    ja, händisch routen, denn kein Autorouter der Welt kann denken

    r

     

    Nunja, und der Eagle Autorouter ist ein bißchen reichlich schwach auf der

    Brust. Was auf das Gleiche hinausläuft. Ich habe ihn über alle Eagle

    Versionen hinweg jedenfalls auch noch nie benutzt, lohnt echt nicht sich

    damit rumzuärgern.

     

    T.

     

     

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 18 years ago

    ja, händisch routen, denn kein Autorouter der Welt kann denken

    r