Autodesk EAGLE
  • Products & Partners
  • More
Autodesk EAGLE
EAGLE Support (Deutsch) Kurzer Bericht: Test 4.16 vs 5.1.0
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Events
  • Polls
  • Files
  • Members
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Autodesk EAGLE to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • Replies 2 replies
  • Subscribers 187 subscribers
  • Views 594 views
  • Users 0 members are here
Related

Kurzer Bericht: Test 4.16 vs 5.1.0

autodeskguest
autodeskguest over 18 years ago

 

Hallo,

 

ich habe heute Eagle 5.1 (Linux Version) angetestet um zu sehen wie es

sich im Vergleich zu 4.16 verhaelt. Hier mein Bericht.

 

Zum Testen habe ich eine alte, langsame Maschine verwendet (auf der 4.16

fluessig laeuft) damit man den Geschwindigkeitsunterschied besser

beurteilen kann:

-


CPU    : Intel PentiumPro-200

Graphik: S3 Virge DX (4MiByte)

OS     : GNU/Linux 2.6.24.2

libc   : GNU libc 2.3.5

X      : X.org X11R6.8.2

-


 

Erste Huerde war die libstdc++.so.6 die es auf dem System nicht gibt

(gcc 3.3.6). Version 4.16 hat die entweder noch nicht gebraucht oder

hatte sie statisch gelinkt:

-


baeuerle@WStation2:~> ldd /usr/local/eagle-4.16/bin/eagle

        linux-gate.so.1 =>  (0xffffe000)

        libXext.so.6 => /usr/X11R6/lib/libXext.so.6 (0xb7f7c000)

        libX11.so.6 => /usr/X11R6/lib/libX11.so.6 (0xb7eb1000)

        libdl.so.2 => /lib/tls/libdl.so.2 (0xb7ead000)

        libm.so.6 => /lib/tls/libm.so.6 (0xb7e8a000)

        libc.so.6 => /lib/tls/libc.so.6 (0xb7d6e000)

        /lib/ld-linux.so.2 (0xb7f99000)

-


Den Systemcompiler wollte ich nicht austauschen, also habe ich Eagle 5.1

mittels 'LD_PRELOAD' die libstdc++ und die libgcc_s.so von gcc 4.2

verwenden lassen. Damit liess es sich starten und das Lizenzfile

erzeugen. Ist aber keine schoene Loesung.

=> Warum ist die libstdc++ bei 5.1 nicht (mehr) statisch gelinkt?

 

Auf der Cadsoft Homepage sehe ich an Systemanforderungen nur "Linux 2.6"

und "X11 mit 8bpp".

=> Dass eine bestimmte libstdc++ vorhanden sein muss und dass X11 neben

8bpp auch die "Render", "RandR" und diverse andere Extensions

unterstuetzen muss die fuer 4.x nicht benoetigt wurden steht da nicht

und sollte ergaenzt werden.

 

Erster Eindruck: Sieht komisch aus. Hintergrund sehr hellgrau, Buttons

blaeulich und Schrift in den Menues ganz winzig. Auf der Maschine ist

logischerweise kein KDE installiert und es gibt auch kein qtconfig,

vermutlich daher auch kein Qt-Configfile. Manuelles Erstellen von

'~/.config/Trolltech.conf' mit folgendem Inhalt:

-


                                                                               

style=Motif                                                                               

font=Helvetica

-


sorgte dafuer, dass Version 5.1 in etwa so aussieht wie 4.16 und die

Schriftgroesse normal gross ist.

=> IMHO sollte Eagle da selbst fuer Defaults sorgen oder zumindest im

README darauf hinweisen.

 

Nebensaechliche Frage am Rande:

=> Kann man den haesslichen neuen Filedialog noch irgendwie auf die alte

Variante umschalten?

 

Ansonsten alles am gewohnten Platz.

 

Dann der eigentliche Test: Oeffnen einer Platine die mit 4.16 erstellt

wurde. Funktioniert ohne Probleme. Die Darstellung ist

gewoehnungsbeduerftig, aber das ist ja Absicht und wurde hier bereits

mehrfach diskutiert. Auf der Konsole gibt es eine Fehlermeldung 'Xlib:

extension "SHAPE" missing on display ":0.0"', es scheint aber trotzdem

zu funktionieren.

=> Ist die fehlende "Shape extension" wirklich kein Problem?

 

Nun zur Geschwindigkeit: Fuehlt sich insgesamt etwas zaeher als 4.16 an,

aber nur beim Scrollen ist der Unterschied richtig extrem. Da "hoppelt"

der Refresh und man muss zwischendrin anhalten um zu sehen wo man ist.

Es ist aber gerade noch benutzbar. Da meine Testmaschine fuer die

heutige Zeit schon extrem langsam ist finde ich das aber akzeptabel. Auf

aktueller Hardware muesste das eigentlich "fliegen" ... es wundert mich,

dass man hier anderes liest und angeblich selbst 10mal schnellere

Rechner noch Probleme haben sollen.

 

=> Bleibt am Ende die Frage: Warum wurde auf Qt4 umgestellt, wird Qt3

nicht mehr supported? Echte Vorteile abseits der Kosmetik scheint Qt4 ja

kaum zu bringen, dafuer ist es langsamer und die Systemanforderungen

sind gestiegen.

 

 

Michael Baeuerle

 

  • Sign in to reply
  • Cancel
  • autodeskguest
    autodeskguest over 18 years ago

    "Andreas Fecht" <forum@aftec.de> schrieb im Newsbeitrag

    news:g4tn6r$bq8$1@cheetah.cadsoft.de...

    Michael Baeuerle schrieb:

     

     

    => Bleibt am Ende die Frage: Warum wurde auf Qt4 umgestellt, wird Qt3

    nicht mehr supported? Echte Vorteile abseits der Kosmetik scheint Qt4 ja

    kaum zu bringen, dafuer ist es langsamer und die Systemanforderungen

    sind gestiegen.

     

    Alte Grundregel in der IT:

     

    Die Software wird schneller langsamer als die Hardware schneller.

     

    Gruß Andreas

     

    Also ich habe hier so ziemlich alle Eagle-Versionen und kann nicht gerade

    sagen, daß die 5.1 "fliegt", trotz einer einigermaßen schnellen Kiste. Die

    3.5 ist von der Reaktions- und Arbeitsgeschwindigkeit immer noch erste

    Sahne, mit Ausnahme des Ratsnest vielleicht. V5 & Co. tragen m.E. halt viel

    unnötigen, nicht abschaltbaren Ballast mit sich herum.

     

    T.

     

     

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • autodeskguest
    autodeskguest over 18 years ago

    Michael Baeuerle schrieb:

     

     

    => Bleibt am Ende die Frage: Warum wurde auf Qt4 umgestellt, wird Qt3

    nicht mehr supported? Echte Vorteile abseits der Kosmetik scheint Qt4 ja

    kaum zu bringen, dafuer ist es langsamer und die Systemanforderungen

    sind gestiegen.

     

    Alte Grundregel in der IT:

     

    Die Software wird schneller langsamer als die Hardware schneller.

     

    Gruß Andreas