Autodesk EAGLE
  • Products & Partners
  • More
Autodesk EAGLE
EAGLE Support (Deutsch) Fehler in der Bauteilbibliothek?
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Events
  • Polls
  • Files
  • Members
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Autodesk EAGLE to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • Replies 23 replies
  • Subscribers 189 subscribers
  • Views 3658 views
  • Users 0 members are here
Related

Fehler in der Bauteilbibliothek?

autodeskguest
autodeskguest over 18 years ago

Hallo zusammen,

 

habe den MOSFET IRF9530 aus der Bibliothek in der Version 4.16 Standart

verwendet und gemerkt, dass die Pinbelegung nicht so wie im dem Datenblatt

des Bauteils ist:

http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/fairchild/IRF9530.pdf

 

Ist das ein Fehler?

Beheben ließe sich das ja in dem Editor, aber sind dann nicht auch eine

Reihe anderer MOSFETs falsch, da die Ähnlichkeit groß ist.

Ich habe mich gewundert, da der Transistor in meiner Schaltung auch nicht

funktionierte.

 

MfG

Robert Walther

 

 

 

  • Sign in to reply
  • Cancel
Parents
  • autodeskguest
    autodeskguest over 18 years ago

    Hans Georg Giese schrieb:

    Moin,

     

    sehen Sie sich doch bitte mal das Datenblatt von IR an. Entweder weiß

    IR nicht, wie man einen P-Kanal Mosfet zeichnet oder in der Lib sind

    S und D im SCH vertauscht. Und der Pfeil sollte zwar auf den Source

    zeigen, zeigt aber auf Drain.

     

    MfG, Georg Giese

     

     

     

    Nun, ich würde mal vorschlagen sich das device in ein schematic zu holen

    und nur drain oder source mit der Schaltung zu verbinden und sich dann

    im board ansehen, welcher Pin dort verbunden ist. Ich kann nach wie vor

    keinen Fehler entdecken. Gegenüber dem Symbol im irf-datasheet steht es

    in der lib nur "auf dem Kopf". Das soll wohl in Anlehnung an bipolare

    Transistoern sein, die man als PNP mit Emitter oben Kollektor unten, bei

    NPN mit Kollektor oben Emitter unten zeichnet.

    Hr. Zaffran hat sich ja schon so ähnlich ausgedrückt.

     

    --

    Gruß Jörn

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
Reply
  • autodeskguest
    autodeskguest over 18 years ago

    Hans Georg Giese schrieb:

    Moin,

     

    sehen Sie sich doch bitte mal das Datenblatt von IR an. Entweder weiß

    IR nicht, wie man einen P-Kanal Mosfet zeichnet oder in der Lib sind

    S und D im SCH vertauscht. Und der Pfeil sollte zwar auf den Source

    zeigen, zeigt aber auf Drain.

     

    MfG, Georg Giese

     

     

     

    Nun, ich würde mal vorschlagen sich das device in ein schematic zu holen

    und nur drain oder source mit der Schaltung zu verbinden und sich dann

    im board ansehen, welcher Pin dort verbunden ist. Ich kann nach wie vor

    keinen Fehler entdecken. Gegenüber dem Symbol im irf-datasheet steht es

    in der lib nur "auf dem Kopf". Das soll wohl in Anlehnung an bipolare

    Transistoern sein, die man als PNP mit Emitter oben Kollektor unten, bei

    NPN mit Kollektor oben Emitter unten zeichnet.

    Hr. Zaffran hat sich ja schon so ähnlich ausgedrückt.

     

    --

    Gruß Jörn

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
Children
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 18 years ago in reply to autodeskguest

    Joern Paschedag schrieb:

    Hans Georg Giese schrieb:

    Moin,

    sehen Sie sich doch bitte mal das Datenblatt von IR an. Entweder weiß

    IR nicht, wie man einen P-Kanal Mosfet zeichnet oder in der Lib sind

    S und D im SCH vertauscht. Und der Pfeil sollte zwar auf den Source

    zeigen, zeigt aber auf Drain.

     

    MfG, Georg Giese

     

     

     

    Nun, ich würde mal vorschlagen sich das device in ein schematic zu holen

    und nur drain oder source mit der Schaltung zu verbinden und sich dann

    im board ansehen, welcher Pin dort verbunden ist. Ich kann nach wie vor

    keinen Fehler entdecken. Gegenüber dem Symbol im irf-datasheet steht es

    in der lib nur "auf dem Kopf". Das soll wohl in Anlehnung an bipolare

    Transistoern sein, die man als PNP mit Emitter oben Kollektor unten, bei

    NPN mit Kollektor oben Emitter unten zeichnet.

     

    100% image

     

    Das Original aus

    http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/fairchild/IRF9530.pdf

     

                __| D

           

           

     

     

    ->-i   der Pfeil zeigt zu Source

     

    G _____| |___|

                 

    S

     

     

    Der P-Cannel aus der LBR:

     

                __

    S

     

           

           

    ->-   der Pfeil zeigt zu Source (bei P-Type == +)

     

    G _____| |___

                  | D

     

    Dadurch muß das Symbol nicht erst gedreht und auf den Kopf gestellt

    werden, damit man den Plus oben hat.

    Sogar die Schutzdiode ist in der Polarität richtig eingezeichnet.

     

    Sollte es dadurch zu viel Verwirrung geben, werde ich das Symbol

    wieder umdrehen.

     

    --

    MfG / Best regards

      A. Zaffran

     

    Hotline 08635-698930, FAX 08635-698940, eMail <alf@cadsoft.de>

    CadSoft Computer GmbH, Hofmark 2, 84568 Pleiskirchen

    Registergericht: Amtsgericht  Traunstein HRB 5573

    Geschäftsführer: Dipl.-Ing. (FH) Rudolf Hofer, Dipl.-Ing. Klaus Schmidinger