Autodesk EAGLE
  • Products & Partners
  • More
Autodesk EAGLE
EAGLE Support (Deutsch) Microvia Pitch mit DRC prüfen
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Events
  • Polls
  • Files
  • Members
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Autodesk EAGLE to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • State Verified Answer
  • Replies 4 replies
  • Subscribers 189 subscribers
  • Views 1320 views
  • Users 0 members are here
Related

Microvia Pitch mit DRC prüfen

e14 Contributor
e14 Contributor over 10 years ago

Hallo miteinander.

 

Habe mich soeben hier im Forum angemeldet und hoffe auf Rat von EAGLE-Experten.

Ich benuze Eagle schon länger und arbeite regelmässig damit. Nun bin ich aber auf zwei Punkte gestossen, zu welchen ich noch nirgends Hilfe gefunden Habe:

 

-      Ist es möglich in den DRC Rules den Abstand zwischen zwei Microvias auf unterschiedlichen Lagen zu prüfen? Ich verwende staggered Vias zwischen Lage 1-2 und 2-3 und muss hier einen Lochabstand von 0.4mm einhalten. Ist es möglich, diesen Abstand vom DRC überprüfen zu lassen? Habe keine Lust bei 1000+ Vias den Abstand rauszumessen.

 

-     Gibt es eine Möglichkeit wenn ich in den Netzklassen Mindestabstände definiere (u.a. um Übersprechen zu verhindern) dann trotzdem Ausnahmen zuzulassen (weil die IC Beinchen einfach näher sind als der von mir definierte Abstand)? Habe dieses Problem bis jetz so gelöst, dass die beiden benachbarten Pins der netzklasse "special" zugeordned wurden, welche keine Minimalabstände zu anderen Nezklassen verlangt. Dies ist irgendwie keine befriedigende Lösung, desshalb die Frage.

 

Ich hoffe, man versteht meine Fragestellungen.

 

Grüsse aus der Schweiz

  • Sign in to reply
  • Cancel
Parents
  • geralds
    0 geralds over 10 years ago

    Hi,

     

    es ist etwas komplexer.

    Wie ist im DRC der Lagenaufbau definiert? - zB [(x:x)+ (x*x)....]

    Wer soll mit wem verbunden, bzw. Abstände haben? - Die Augen auch zu beachten.

    ""ne Bohrung braucht Augen"... oder manchmal doch nicht"

    -> ein selbst gestricktes DRC kann man auch laden.

    In Kombi mit einem Script, ULP kann man Bedingungen schaffen.

    Jo, ist wohl eines der komplexeren Feinheiten, vor Allem unter,

    bzw. zwischen den PGA's, oder BGA's durchzuschlüpfen.

     

     

    Gerald

    ---

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Verify Answer
    • Cancel
  • e14 Contributor
    0 e14 Contributor over 10 years ago in reply to geralds

    Hallo Patrik und Gerald.

    Danke für die Antworten.

    Mein Lagenaufbau ist ([2:1+[3:2*3+14*15+16]]). Ans ULP selber schreiben habe ich mich bis jetzt noch nicht herangewagt, währe aber bestimmt einen Versuch wert.

    Der minimale Abstand von 0.4 mm soll Für Lochmitte bis Lochmitte gelten, also sowohl Bohrdurchmesser als auch Restringe (Augen) ignorieren.

     

    Grüsse Samuel.

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Verify Answer
    • Cancel
  • lbrer
    0 lbrer over 10 years ago in reply to e14 Contributor

    Hallo

    Es gibt das change-via-by-stack.ulp

    damit kannst du den Vias 1 nach 2 sagen, geht von 1 nach 16

    und dann den Vias 2 nach 3 sagen, geht von 1 nach 16

    dann kannst du die Drill Distance überprüfen.

    Du mußt deinen Drilldurchmesser noch abziehen.

     

    Vorbereitung:

    lege Dir eine Kopie für den Test an.

    ändere dort das LayerSetup

    [2:(1+[3:2*3+14*15+16])]

     

    Wenn du Eagle 2mal laufen läßt, kannst du gleich reagieren.

     

    Das ulp läßt du mit:

    RUN change-via-by-stack 1 2 1-16 STACK

    und

    RUN change-via-by-stack 2 3 1-16 STACK

    laufen.

     

    Gruß Hans

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Verify Answer
    • Cancel
Reply
  • lbrer
    0 lbrer over 10 years ago in reply to e14 Contributor

    Hallo

    Es gibt das change-via-by-stack.ulp

    damit kannst du den Vias 1 nach 2 sagen, geht von 1 nach 16

    und dann den Vias 2 nach 3 sagen, geht von 1 nach 16

    dann kannst du die Drill Distance überprüfen.

    Du mußt deinen Drilldurchmesser noch abziehen.

     

    Vorbereitung:

    lege Dir eine Kopie für den Test an.

    ändere dort das LayerSetup

    [2:(1+[3:2*3+14*15+16])]

     

    Wenn du Eagle 2mal laufen läßt, kannst du gleich reagieren.

     

    Das ulp läßt du mit:

    RUN change-via-by-stack 1 2 1-16 STACK

    und

    RUN change-via-by-stack 2 3 1-16 STACK

    laufen.

     

    Gruß Hans