Autodesk EAGLE
  • Products & Partners
  • More
Autodesk EAGLE
EAGLE Support (Deutsch) Bohrungen wie bei PC-Mainboard
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Events
  • Polls
  • Files
  • Members
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Autodesk EAGLE to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • Replies 2 replies
  • Subscribers 188 subscribers
  • Views 459 views
  • Users 0 members are here
Related

Bohrungen wie bei PC-Mainboard

autodeskguest
autodeskguest over 18 years ago

Hallo,

 

ist es mit Eagle moeglich, Bohrungen fuer Schrauben zur Befestigung

als package in einer Library zu erstellen, das folgende Eigenschaften

hat:

 

- Hauptbohrung (4 mm) nicht durchkontaktiert (Hole)

- Umgeben von einem Kupferring mit einem Durchmesser von 8.5 mm

  (Circle mit entsprechendem Radius und Width)

- oben kein Loetstopplack

- unten Loetstopplack

- 8 Bohrungen, ca. 8 mm um die Hauptbohrung im Kupferring, durchkontaktiert

 

Die ersten 4 sind zu schaffen, aber gehen auch die 8 Bohrungen im

Kupferring ohne Clearance-DRC Fehlermeldungen zu bekommen?

 

 

Gruss,

 

Steffen

 

 

  • Sign in to reply
  • Cancel
  • autodeskguest
    autodeskguest over 18 years ago

    A. Zaffran schrieb:

     

    Zu 1, warum nicht mit Durchkontaktierung?

    Durch die acht kleinen Pads ist ja der obere und untere Ring auch

    schon verbunden.

     

    Weil's beim Wellenlöten alles zuschwallt, falls man nicht jedes

    Montageloch vorher abklebt (mühsam).

     

    Tilmann

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 18 years ago

    Steffen Koepf schrieb:

    Hallo,

     

    ist es mit Eagle moeglich, Bohrungen fuer Schrauben zur Befestigung

    als package in einer Library zu erstellen, das folgende Eigenschaften

    hat:

     

    - Hauptbohrung (4 mm) nicht durchkontaktiert (Hole)

    - Umgeben von einem Kupferring mit einem Durchmesser von 8.5 mm

      (Circle mit entsprechendem Radius und Width)

    - oben kein Loetstopplack

    - unten Loetstopplack

    - 8 Bohrungen, ca. 8 mm um die Hauptbohrung im Kupferring, durchkontaktiert

     

    Die ersten 4 sind zu schaffen, aber gehen auch die 8 Bohrungen im

    Kupferring ohne Clearance-DRC Fehlermeldungen zu bekommen?

     

    Zu 1, warum nicht mit Durchkontaktierung?

    Durch die acht kleinen Pads ist ja der obere und untere Ring auch

    schon verbunden.

     

    --

    MfG / Best regards

      A. Zaffran

     

    Hotline 08635-698930, FAX 08635-698940, eMail <alf@cadsoft.de>

    CadSoft Computer GmbH, Hofmark 2, 84568 Pleiskirchen

    Registergericht: Amtsgericht  Traunstein HRB 5573

    Geschäftsführer: Dipl.-Ing. (FH) Rudolf Hofer, Dipl.-Ing. Klaus Schmidinger