Autodesk EAGLE
  • Products & Partners
  • More
Autodesk EAGLE
EAGLE Support (Deutsch) Grid Einstellung beim Layouten in der Praxis
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Events
  • Polls
  • Files
  • Members
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Autodesk EAGLE to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • Replies 1 reply
  • Subscribers 188 subscribers
  • Views 527 views
  • Users 0 members are here
Related

Grid Einstellung beim Layouten in der Praxis

autodeskguest
autodeskguest over 18 years ago

Hallo,

 

Bisher habe ich im 0,254mm Raster meine Leiterbahnen gezogen (kein

Autorouter).

Ich habe 0,2mm Bahnen mit 0,2mm Zwischenraum verwendet. Der Raster hat es

ermöglicht 2 Bahnen zwischen 2 Pads eines Standard IC hindurchzuführen oder

eine dickere Bahn in der Mitte durch zu setzen. Vias hatten ein Durchmesser

von 0,7mm.

 

Heute ist mit SMD (TSSOP) alles etwas andes geworden! Ich suche jetzt nach

einem Raster, der das Optimum aus den obigen Platinenvorlagen herausholt

ohne noch darauf zu achten, dass IC's im 2,54mm Raster Beine haben.

 

Was benutzt Ihr? Wie bestimme ich den gröbsten sinnvollsten Raster?

 

 

 

  • Sign in to reply
  • Cancel
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 18 years ago

    Christian Schönig schrieb:

    Hallo,

     

    Bisher habe ich im 0,254mm Raster meine Leiterbahnen gezogen (kein

    Autorouter).

    Ich habe 0,2mm Bahnen mit 0,2mm Zwischenraum verwendet. Der Raster hat es

    ermöglicht 2 Bahnen zwischen 2 Pads eines Standard IC hindurchzuführen oder

    eine dickere Bahn in der Mitte durch zu setzen. Vias hatten ein Durchmesser

    von 0,7mm.

     

    Heute ist mit SMD (TSSOP) alles etwas andes geworden! Ich suche jetzt nach

    einem Raster, der das Optimum aus den obigen Platinenvorlagen herausholt

    ohne noch darauf zu achten, dass IC's im 2,54mm Raster Beine haben.

     

    Was benutzt Ihr? Wie bestimme ich den gröbsten sinnvollsten Raster?

     

    Eines der wichtigsten Kriterien ist die Leiterbahnbreite und der

    Abstand. Bei 0.2 mm Breite und 0.2 mm Clearance ist die einfachste Wahl

    ein Raster von 0.2 mm oder kleiner.

    Hier bieten sich Leiterbahnbreiten im 0.2 mm Schritten an.

     

    Wenn man vom PAD weg ROUTEt, dann kann man den Knickmodus wählen (re.

    Maustaste) und dann erst außerhalb des Bauteil auf das Raster klicken.

    So kann man PADs in jedem beliebigen Raster anbinden. image

     

    --

    MfG / Best regards

      A. Zaffran

     

    Hotline 08635-698930, FAX 08635-698940, eMail <alf@cadsoft.de>

    CadSoft Computer GmbH, Hofmark 2, 84568 Pleiskirchen

    Registergericht: Amtsgericht  Traunstein HRB 5573

    Geschäftsführer: Dipl.-Ing. (FH) Rudolf Hofer, Dipl.-Ing. Klaus Schmidinger