Autodesk EAGLE
  • Products & Partners
  • More
Autodesk EAGLE
EAGLE Support (Deutsch) LM5015 TSSOP14 gesucht
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Events
  • Polls
  • Files
  • Members
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Autodesk EAGLE to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • Replies 1 reply
  • Subscribers 187 subscribers
  • Views 320 views
  • Users 0 members are here
Related

LM5015 TSSOP14 gesucht

e14 Contributor
e14 Contributor over 18 years ago

Hallo zusammen,

 

ich suche eine lib in der ich den DC-DC Wandler LM5015 im TSSOP14 Gehäuse finde. Leider bin ich nicht soweit mit den selbst zu bauen.

 

Sollte dieser nicht auffindbar sein, habe ich eine zweite Frage.

 

Ich habe eine Lib gefunden in der ein TSSOP14 Bauteil vorhanden ist, jedoch kann ich dieses nur im Board auswählen, nich in der Schematil. Wie kann ich dieses Bauteil aus der Lib auch für die Schematik verfügbar machen?

 

 

Lg

 

 

 

  • Sign in to reply
  • Cancel
Parents
  • autodeskguest
    autodeskguest over 18 years ago

    Heink Denis schrieb:

    Hallo zusammen,

     

    ich suche eine lib in der ich den DC-DC Wandler LM5015 im TSSOP14 Gehäuse finde. Leider bin ich nicht soweit mit den selbst zu bauen.

     

    Sollte dieser nicht auffindbar sein, habe ich eine zweite Frage.

     

    Ich habe eine Lib gefunden in der ein TSSOP14 Bauteil vorhanden ist, jedoch kann ich dieses nur im Board auswählen, nich in der Schematil. Wie kann ich dieses Bauteil aus der Lib auch für die Schematik verfügbar machen?

     

     

    Lg

     

     

    Na, wenn ein package vorhanden ist sind 90% der Arbeit schon erledigt image

    Vorzugsweise eine eigene Bibliothek (lbr) erstllen und offen lassen. Im

    Control Panel (CP) z.B. in der linear.lbr das passende package suchen,

    rechte Maustaste, "in Datei kopieren". In deiner neuen lbr "symbol"

    anklicken, mit NEU einen Namen wie LM5015 angeben, dann einen Kasten

    malen, wie im Datenblatt, mit PIN die Pins hinzufügen und mit NAME benennen.

    Auf DEVICE klicken und neuen Namen vergeben, Danach mit ADD das neu

    erstellte Symbol holen. Rechts unten mit NEU das passende Package holen

    und dann mit CONNECT die symbolischen Pins den realen Pads zuordnen.

    Lbr speichern, fertig. Jedenfalls in Kurzform image .Bei Cadsoft und auch

    im Internet gibt es Tutorials zum durcharbeiten.Sehr zu empfehlen.

    Das Erstellen von Devices gehört zum layouten einfach dazu. Je schneller

    du dich damit befasst, um so einfacher wird es. Meist ist es auch

    schneller etwas selbst zu machen, als eventuell tagelang zu warten und

    dann weiß man nicht, ob das gelieferte Teil auch richtig ist.

     

    --

    Gruß

     

    Jörn

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
Reply
  • autodeskguest
    autodeskguest over 18 years ago

    Heink Denis schrieb:

    Hallo zusammen,

     

    ich suche eine lib in der ich den DC-DC Wandler LM5015 im TSSOP14 Gehäuse finde. Leider bin ich nicht soweit mit den selbst zu bauen.

     

    Sollte dieser nicht auffindbar sein, habe ich eine zweite Frage.

     

    Ich habe eine Lib gefunden in der ein TSSOP14 Bauteil vorhanden ist, jedoch kann ich dieses nur im Board auswählen, nich in der Schematil. Wie kann ich dieses Bauteil aus der Lib auch für die Schematik verfügbar machen?

     

     

    Lg

     

     

    Na, wenn ein package vorhanden ist sind 90% der Arbeit schon erledigt image

    Vorzugsweise eine eigene Bibliothek (lbr) erstllen und offen lassen. Im

    Control Panel (CP) z.B. in der linear.lbr das passende package suchen,

    rechte Maustaste, "in Datei kopieren". In deiner neuen lbr "symbol"

    anklicken, mit NEU einen Namen wie LM5015 angeben, dann einen Kasten

    malen, wie im Datenblatt, mit PIN die Pins hinzufügen und mit NAME benennen.

    Auf DEVICE klicken und neuen Namen vergeben, Danach mit ADD das neu

    erstellte Symbol holen. Rechts unten mit NEU das passende Package holen

    und dann mit CONNECT die symbolischen Pins den realen Pads zuordnen.

    Lbr speichern, fertig. Jedenfalls in Kurzform image .Bei Cadsoft und auch

    im Internet gibt es Tutorials zum durcharbeiten.Sehr zu empfehlen.

    Das Erstellen von Devices gehört zum layouten einfach dazu. Je schneller

    du dich damit befasst, um so einfacher wird es. Meist ist es auch

    schneller etwas selbst zu machen, als eventuell tagelang zu warten und

    dann weiß man nicht, ob das gelieferte Teil auch richtig ist.

     

    --

    Gruß

     

    Jörn