Autodesk EAGLE
  • Products & Partners
  • More
Autodesk EAGLE
EAGLE Support (Deutsch) Eagle 8.22 keine Device-Definition möglich
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Events
  • Polls
  • Files
  • Members
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Autodesk EAGLE to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • State Verified Answer
  • Replies 2 replies
  • Subscribers 188 subscribers
  • Views 833 views
  • Users 0 members are here
Related

Eagle 8.22 keine Device-Definition möglich

neptun
neptun over 9 years ago

Device definition in EAGLE 8.2.2 scheint irgendwie blockiert zu sein!

Was ich gemacht habe:

Gemäss der Beschreibung im Handbuch Version 8.2.2 habe ich zuerst ein Package TO-266 (ein TO-92-ähnliches package) und dann das Symbol (ein 3-pin Spannungsregler). Wenn ich die beiden jedoch in ein Device kombinieren will, ist dies nicht möglich.

Was ich sehe:

a) Im package window sehe ich ein Gefahrenzeichen (Dreieck mit Ausrufezeichen), kann aber nirgends finden, was es aussagen soll
b) Im Device window wird das Package zwar dargestellt, jedoch alle Pads sind durchgekreuzt (X). Wenn ich den Bohrdurchmesser grösser als den Standard einstelle, so werden die Pads nur noch einfach durchgestrichen ( / ). Diesen Strich ebenfalls wegzubringen habe ich nicht geschafft. Und: Was bedeutet der/die Strich/e?

c) Im Fenster für connect werden nur die Namen für die pads angezeigt obwohl ich auch die pins mit (denselben) Namen versehen habe. Im symbol-Fenster habe ich versucht, sowohl pin-Namen als auch pad-Namen anzuzeigen, aber nur letztere wurden angezeigt.

d) Daraufhin habe ich den XML-Text der erzeugten library angezeigt. Darin fällt mir auf, dass die Bibliothek insgesamt inches als Masseinheit verwendet; die Package-Definition und die Device-Definition verwenden jedoch Angaben in mm, ohne dass dies irgendwo vermerkt wäre:

 

<eagle version="8.2.2">

...

<grid distance="0.1" unitdist="inch" unit="inch" style="lines" multiple="1" display="yes" altdistance="0.01" altunitdist="inch" altunit="inch"/>

...

<package name="TO-266">

<description>&lt;b&gt;TO-266&lt;/b&gt;

&lt;p&gt;= TO-92 with inline pins</description>

<pad name="ADJ" x="-2.54" y="0" drill="0.6" shape="long" rot="R90"/>

<pad name="VOUT" x="0" y="0" drill="0.6" shape="long" rot="R90"/>

<pad name="VIN" x="2.54" y="0" drill="0.6" shape="long" rot="R90"/>

<wire x1="-3.81" y1="-2.54" x2="3.81" y2="-2.54" width="0.127" layer="21"/>

<wire x1="-3.81" y1="-2.54" x2="3.81" y2="-2.54" width="0.127" layer="21" curve="-247.380135"/>

<text x="-5.08" y="5.08" size="1.27" layer="25">&gt;NAME</text>

<text x="-5.08" y="-5.08" size="1.27" layer="27">&gt;VALUE</text>

<rectangle x1="-5.08" y1="-2.54" x2="5.08" y2="5.08" layer="39"/>

</package>

 

Habe ich etwas falsch gemacht, oder funktioniert das derzeit gar nicht?

 

Übrigens: Das Handbuch 8.2.2 stimmt an vielen Stellen nicht mit dem Programm überein (z.B. veraltete Icons, veraltete Screen-Layouts)!!

  • Sign in to reply
  • Cancel
Parents
  • autodeskguest
    0 autodeskguest over 9 years ago

    Am 30.06.2017 um 16:16 schrieb Dieter Profos:

    Device definition in EAGLE 8.2.2 scheint irgendwie blockiert zu sein!

    Was ich gemacht habe:

    Gemäss der Beschreibung im Handbuch Version 8.2.2 habe ich zuerst ein Package TO-266 (ein TO-92-ähnliches package) und dann das Symbol (ein 3-pin Spannungsregler). Wenn ich die beiden jedoch in ein Device kombinieren will, ist dies nicht möglich.

    Was ich sehe:

    a) Im package window sehe ich ein Gefahrenzeichen (Dreieck mit Ausrufezeichen), kann aber nirgends finden, was es aussagen soll

    b) Im Device window wird das Package zwar dargestellt, jedoch alle Pads sind durchgekreuzt (X). Wenn ich den Bohrdurchmesser grösser als den Standard einstelle, so werden die Pads nur noch einfach durchgestrichen ( / ). Diesen Strich ebenfalls wegzubringen habe ich nicht geschafft. Und: Was bedeutet der/die Strich/e?

    c) Im Fenster für connect werden nur die Namen für die pads angezeigt obwohl ich auch die pins mit (denselben) Namen versehen habe. Im symbol-Fenster habe ich versucht, sowohl pin-Namen als auch pad-Namen anzuzeigen, aber nur letztere wurden angezeigt.

    d) Daraufhin habe ich den XML-Text der erzeugten library angezeigt. Darin fällt mir auf, dass die Bibliothek insgesamt inches als Masseinheit verwendet; die Package-Definition und die Device-Definition verwenden jedoch Angaben in mm, ohne dass dies irgendwo vermerkt wäre:

     

    <eagle version="8.2.2">

    ..

    <grid distance="0.1" unitdist="inch" unit="inch" style="lines" multiple="1" display="yes" altdistance="0.01" altunitdist="inch" altunit="inch"/>

    ..

    <package name="TO-266">

    <description>&lt;b&gt;TO-266&lt;/b&gt;

    &lt;p&gt;= TO-92 with inline pins</description>

    <pad name="ADJ" x="-2.54" y="0" drill="0.6" shape="long" rot="R90"/>

    <pad name="VOUT" x="0" y="0" drill="0.6" shape="long" rot="R90"/>

    <pad name="VIN" x="2.54" y="0" drill="0.6" shape="long" rot="R90"/>

    <wire x1="-3.81" y1="-2.54" x2="3.81" y2="-2.54" width="0.127" layer="21"/>

    <wire x1="-3.81" y1="-2.54" x2="3.81" y2="-2.54" width="0.127" layer="21" curve="-247.380135"/>

    <text x="-5.08" y="5.08" size="1.27" layer="25">&gt;NAME</text>

    <text x="-5.08" y="-5.08" size="1.27" layer="27">&gt;VALUE</text>

    <rectangle x1="-5.08" y1="-2.54" x2="5.08" y2="5.08" layer="39"/>

    </package>

     

    Habe ich etwas falsch gemacht, oder funktioniert das derzeit gar nicht?

     

    Übrigens: Das Handbuch 8.2.2 stimmt an vielen Stellen nicht mit dem Programm überein (z.B. veraltete Icons, veraltete Screen-Layouts)!!

     

    --

    Um alle Bilder und Anhänge in diesem Beitrag zu sehen, besuchen Sie:

    https://www.element14.com/community/message/225005

     

     

    Im Allgemeinen bekommen die Pins Namen und die Pads Nummern.

    Du zeichnest das Symbol vergibst einen Namen dafür und legst die

    directions der Pins fest (Help pin) damit auch der DRC funktioniert.

     

    Gleiches für das package, aber hier Nummern für die Pads und verwende

    "richtige" Nummern und nicht die generierten  mit $.

    Die Striche in den Pads beziehen sich auf den Bohrdurchmesser und haben

    verschiedene Symbole. Blende mal den layer DRILLS aus, dann sind sie

    wech image

     

    Du generiert ein neues device indem du einen neuen (Device) Namen vergibst.

    Mit ADD ziehst du (d)ein Symbol ins Schema Feld des Device Editors, mit

    NEW holst du (d)ein package. Danach verbindest du mit CONNECT noch die

    Pins mit den Pads, noch einen Prefix vergeben, z.B. IC und du bist so

    gut wie fertig, denn es ist ratsam im device editor noch eine

    description hinzu zu fügen, z.B. die technischen Daten.

     

    Wenn im device editor nur das symbol oder nur das package vorhanden ist,

    dann kann im CONNECT dialog auch nur eine Liste angzeigt werden. Wenn

    also nur die PAD-Liste angezeigt wird, dann hast du vergessen ein Symbol

    hinzu zu fügen:"Formel: Symbol + package = device" image

     

    --

    Mit freundlichen Grüßen / With best regards

     

    Joern Paschedag

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Reject Answer
    • Cancel
  • neptun
    0 neptun over 9 years ago in reply to autodeskguest

    @Joern Paschedag

    Herzlichen Dank! Der ADD-Befehl hat mir gefehlt, dann ging alles!

    Dieter Profos

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Verify Answer
    • Cancel
Reply
  • neptun
    0 neptun over 9 years ago in reply to autodeskguest

    @Joern Paschedag

    Herzlichen Dank! Der ADD-Befehl hat mir gefehlt, dann ging alles!

    Dieter Profos