Autodesk EAGLE
  • Products & Partners
  • More
Autodesk EAGLE
EAGLE Support (Deutsch) Gehäusepins im Symbol durchverbinden ?
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Events
  • Polls
  • Files
  • Members
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Autodesk EAGLE to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • Replies 1 reply
  • Subscribers 188 subscribers
  • Views 395 views
  • Users 0 members are here
Related

Gehäusepins im Symbol durchverbinden ?

autodeskguest
autodeskguest over 18 years ago

Hallo,

 

habe da zwei Schalter als Device in der Bibliothek erzeugt. Der eine Schalter hat ein Metall-Gehäuse, das an zwei Stellen eine Lötfahne hat, die ja auch zur Befestigung dient. Der andere Schalter (ein Codierschalter) hat neben den 4 bit Leitungen zwei intern miteinander verbundene Pins, die ja in der Regel an GNC oder - wenn anders herum benötigt - an die Versorgungsspannung angeschlossen werden.

 

In beiden Fällen könnte es ja mal sein, daß man durch z.B. Masse durch das Gehäuse weiterverbinden will an weitere Bauteile oder eben über die beiden Anschlüsse des Codierschalters. Ist auch kein Problem im Lauyout, aber es verbleibt immer eine "unrouted"-Linie zwischen den Pins, da Eagle nicht weiß, daß die beiden Pins intern miteinander verbunden sind. Deshalb meine Frage: Kann ich das im device oder im Symbol irgendwo einstellen, daß die durchverbunden sind? Wie geht das?

 

Vielen Dank

Klemens

 

  • Sign in to reply
  • Cancel
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 18 years ago

    Klemens Lichter schrieb:

    In beiden Fällen könnte es ja mal sein, daß man durch z.B. Masse durch das Gehäuse

    > weiterverbinden will an weitere Bauteile oder eben über die beiden

    Anschlüsse des

    > Codierschalters. Ist auch kein Problem im Lauyout, aber es verbleibt

    immer eine

    > "unrouted"-Linie zwischen den Pins, da Eagle nicht weiß, daß die

    beiden Pins intern

    > miteinander verbunden sind. Deshalb meine Frage: Kann ich das im

    device oder im Symbol

    > irgendwo einstellen, daß die durchverbunden sind? Wie geht das?

     

    Das ist im Package nicht möglich. Sie könnten eine Innenlage benutzen,

    um die Luftlinie zu routen. Diese Innenlage aber für die Produktion

    nicht ausgegeben.

     

    --

    MfG / Best regards

      A. Zaffran

     

    Hotline 08635-698930, FAX 08635-698940, eMail <alf@cadsoft.de>

    CadSoft Computer GmbH, Hofmark 2, 84568 Pleiskirchen

    Registergericht: Amtsgericht  Traunstein HRB 5573

    Geschäftsführer: Dipl.-Ing. (FH) Rudolf Hofer, Dipl.-Ing. Klaus Schmidinger