Autodesk EAGLE
  • Products & Partners
  • More
Autodesk EAGLE
EAGLE Support (Deutsch) Rundungsfehler beim Import von Designregeln
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Events
  • Polls
  • Files
  • Members
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Autodesk EAGLE to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • Replies 2 replies
  • Subscribers 187 subscribers
  • Views 421 views
  • Users 0 members are here
Related

Rundungsfehler beim Import von Designregeln

autodeskguest
autodeskguest over 17 years ago

Hi.

 

Bei uns werden alle Layouts und auch alle Designregeln mit Metrischen

Maßangaben gehandhabt.

 

So wie es aussieht, speichert Eagle die Designregeln jedoch als Inch. Beim

Importieren von Designregeln werden dabei dann Rundungsfehler gemacht. So

wird aus 0.1 mm 0.0991 mm.

 

Kann man eagle generell auf Metrisch stellen?

 

Gruß,

Christoph Fauck

 

  • Sign in to reply
  • Cancel
  • Richard_H
    Richard_H over 17 years ago

    Heiko Lechner schrieb:

    Christoph Fauck schrieb:

     

    Kann man eagle generell auf Metrisch stellen?

     

    Mich würde generell Interessieren, wie Eagle "auflöst".

     

    Ich kann jetzt nur von Eagle 4.16 sprechen- wenn man dort das Grid auf

    "Feinstes" stellt, dann bekommt man bei mil: 0.00393701 und bei mm:

    0.0001. Ich vermute also mal, dass Eagle intern mit Integern arbeitet,

    dann entspräche ein "Digit" 100nm.

     

    Ich hatte beim Routen schon öfters mal mit Rundungsfehlern zu tun, jetzt

    habe ich alles auf mm umgestellt und habe keine Probleme mehr- was meine

    Vermutung verstärkt, dass hier alles "metrisch" abläuft.

     

    Warum dann die Designregeln nicht metrisch gespeichert werden verstehe

    ich auch nicht.

     

     

    1. EAGLE rechnet in 0.0001 mm.

    2. Die Einheiten in den Desgin-Regeln kann man mit einem

       eaglerc-Parameter einstellen:

     

       Interface.PreferredUnit = "x"

        wobei "0" auto,  "1" inch,  "2" mm  entspricht.

     

       Seit Version 5.1.1 auch über den SET-Befehl einstellbar, also:

     

       SET Interface.PreferredUnit 2;

     

     

    --

    Mit freundlichen Gruessen / Best regards

    Richard Hammerl

    CadSoft Support -- hotline@cadsoft.de

    FAQ: http://www.cadsoft.de/faq.htm

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • autodeskguest
    autodeskguest over 17 years ago

    Christoph Fauck schrieb:

     

    Kann man eagle generell auf Metrisch stellen?

     

    Mich würde generell Interessieren, wie Eagle "auflöst".

     

    Ich kann jetzt nur von Eagle 4.16 sprechen- wenn man dort das Grid auf

    "Feinstes" stellt, dann bekommt man bei mil: 0.00393701 und bei mm:

    0.0001. Ich vermute also mal, dass Eagle intern mit Integern arbeitet,

    dann entspräche ein "Digit" 100nm.

     

    Ich hatte beim Routen schon öfters mal mit Rundungsfehlern zu tun, jetzt

    habe ich alles auf mm umgestellt und habe keine Probleme mehr- was meine

    Vermutung verstärkt, dass hier alles "metrisch" abläuft.

     

    Warum dann die Designregeln nicht metrisch gespeichert werden verstehe

    ich auch nicht.