EAGLE Support (Deutsch) Re: Darstellung von Schaltungen in Eagle v5 ist zu hell
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
  • Replies 12 replies
  • Subscribers 182 subscribers
  • Views 1174 views
  • Users 0 members are here
Related

Re: Darstellung von Schaltungen in Eagle v5 ist zu hell

autodeskguest
autodeskguest over 17 years ago

Georg schrieb:

 

Ich bin gerade von Eagle 4.16 auf Eagle 5.4.0 umgestiegen und habe

festgestellt, das die Schaltpläne in Eagle 5.4.0 zu hell dargestellt

werden, so dass man sich sehr ansträngen muss um damit arbeiten zu

können. Das habe ich sowohl unter Linux als auch unter Windows. Mit 4.16

hatte ich bis jetzt keine Probleme.

 

Kann man die Darstellung von Farben in Eagle 5.4.0 verändern?

 

Falsche Gruppe, daher Xp+Fup2 eagle.support.ger.

 

Erstmal wäre wichtig zu wissen, mit welchem Hintergrund Du arbeitest.

Durch den Wechsel auf Qt4 mit Alphablending ist die Darstellung auf

dunklem Hintergrund bei EAGLE 5 deutlich unangenehmer als bei 4.x. Das

Thema wurde beim Betatest schon lang und breit diskutiert...

 

Man kann in eaglerc.usr die Einträge für die Farbpaletten anders

definieren, um ein einigermaßen brauchbares Setup zu erhalten - bei dem

man auch Highlight wieder sieht. Wichtig: Bei dunklem Hintergrund

unbedingt Alphablending abschalten (Optionen/Einstellungen/Farben).

 

Anbei die aktuell von mir verwendeten Paletten.

 

Wenn Du hellen Hintergrund bevorzugst, suche Dir selbst angenehme

Farbeinstellungen, v.a. würde ich den Hintergrund dann nicht 100% weiß

machen, sondern grau - das schont die Augen.

 

Tilmann

 

  • Sign in to reply
  • Cancel
  • Richard_H
    Richard_H over 17 years ago in reply to autodeskguest

    Patrick schrieb:

    Hallo,

     

    Vielen Dank für die Hilfe. So richtig weitergekommen bin ich aber noch

    nicht:

    Habe mir die Hilfe dazu mal angeschaut. Wenn ich das richtig verstanden

    habe, ist das "0x00000000" z.B. der Alphawert. Und wenn ich die Farbe

    richtig kräftig machen will muss ich gegen den Wert erhöhen, das maximum in

    Hex ist ja "F". Wenn ich nun aber "0xFFFFFFFF" einfüge, was der Wert für die

    Farbe weiß ist. Wenn ich diese einfüge ist auch alles weiß, aber das will

    ich ja nicht. Ich will nur die Farbe die drin ist kräftiger machen. Welche

    Stellen des Alphawertes sind denn hierfür verantwortlich? Kann man das

    pauschal sagen, dass ich z.B. nur die letzten beiden Stellen durch "FF"

    ersetzen muss?

     

    Besten Dank für Ihre Hilfe.

     

    Wenn Sie den hexadezimalen Wert ändern wollen, ist das erste Byte

    der Alphawert.

    Ich füge hier einfach mal den Ausschnitt aus dem Handbuch an, an

    dem die Farbeinstellungen erklärt sind:

     

     

     

     

    Das Ganze gibt es im Kapitel 5.9 zu nachlesen.

     

     

     

    --

    Mit freundlichen Gruessen / Best regards

    Richard Hammerl

    CadSoft Support -- hotline@cadsoft.de

    FAQ: http://www.cadsoft.de/faq.htm

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • autodeskguest
    autodeskguest over 17 years ago in reply to Richard_H

    Perfekt, vielen Dank! Jetzt kann ich mich endlich auch der Version 5 widmen

    image

     

    Dankeschön!

     

    "Richard Hammerl" <ric@cadsoft.de> schrieb im Newsbeitrag

    news:gqf8t7$e66$1@cheetah.cadsoft.de...

    Patrick schrieb:

    Hallo,

     

    Vielen Dank für die Hilfe. So richtig weitergekommen bin ich aber noch

    nicht:

    Habe mir die Hilfe dazu mal angeschaut. Wenn ich das richtig verstanden

    habe, ist das "0x00000000" z.B. der Alphawert. Und wenn ich die Farbe

    richtig kräftig machen will muss ich gegen den Wert erhöhen, das maximum

    in

    Hex ist ja "F". Wenn ich nun aber "0xFFFFFFFF" einfüge, was der Wert für

    die

    Farbe weiß ist. Wenn ich diese einfüge ist auch alles weiß, aber das will

    ich ja nicht. Ich will nur die Farbe die drin ist kräftiger machen.

    Welche

    Stellen des Alphawertes sind denn hierfür verantwortlich? Kann man das

    pauschal sagen, dass ich z.B. nur die letzten beiden Stellen durch "FF"

    ersetzen muss?

     

    Besten Dank für Ihre Hilfe.

     

    Wenn Sie den hexadezimalen Wert ändern wollen, ist das erste Byte

    der Alphawert.

    Ich füge hier einfach mal den Ausschnitt aus dem Handbuch an, an

    dem die Farbeinstellungen erklärt sind:

     

    <handbuchauszug>

    Alternativ   lassen   sich   Farbdefinitionen   und   Palettenwechsel

    über   die

    Kommandozeile oder über ScriptDateien erledigen:

          SET PALETTE <index> <?rgb>

    definiert   für   die   aktuell   eingestellte   Farbpalette   eine

    Farbe,   wobei   der

    Alphawert und die Farbwerte hexadezimal angegeben werden.  Index  steht

    für die  Farbnummer,  ?rgb  für  je  einen Wert  für den Alphakanal und

    die

    Farben Rot, Grün und Blau.

    Beispiel:

          SET PALETTE 16 0xB4FFFF00

    setzt die sechzehnte Farbe auf ein leicht transparentes Gelb.

    Das   erste   Byte  B4  bestimmt   den   Alphawert   (dezimal   180),

    die   folgenden

    Bytes  FF FF 00  den   dezimalen   RGBWert   255   255   0   für

    Gelb.   Die

    hexadezimale Angabe wird durch das vorangestellte 0x gekennzeichnet.

    </handbuchauszug>

     

     

    Das Ganze gibt es im Kapitel 5.9 zu nachlesen.

     

     

     

    --

    Mit freundlichen Gruessen / Best regards

    Richard Hammerl

    CadSoft Support -- hotline@cadsoft.de

    FAQ: http://www.cadsoft.de/faq.htm

     

     

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
<