Autodesk EAGLE
  • Products & Partners
  • More
Autodesk EAGLE
EAGLE Support (Deutsch) Kontaktierte Polygone in Packages/Holes in denselben
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Events
  • Polls
  • Files
  • Members
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Autodesk EAGLE to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • Replies 1 reply
  • Subscribers 187 subscribers
  • Views 190 views
  • Users 0 members are here
Related

Kontaktierte Polygone in Packages/Holes in denselben

autodeskguest
autodeskguest over 17 years ago

Hallo

ich weiss, das diese hier schon öft Thema gewesen ist. Ich habe aber

beim durchstöbern der News keine befriedigende Antwort gefunden.

 

Auf einem IMS(Insulated Metal Substrat -

Aluminiumsubstrat/Isolatorfolie/Layoutmetalisierung) erstelle ich gerade

ein einseitiges Layout. An dieses Board werden 50mm2 Cu-Kabel

angeschloßen, die eine entsprechend große Auflagefläche(20*21mm) zu

Kontaktierung benötigen. Dafür habe ich ein Package erstellt(mehrfache

Verwendung). Da diese Flächen nicht als Pad oder Smd realisierbar sind,

habe ich kleinere Smd's mit umgebenden Polygonen verwendet. An die

Meckerei des DRC habe ich mich inzwischen gewöhnt. Schön wäre es, wenn

hier mal Abhilfe geschaffen werden könnte, z.B. in dem das Polygon einem

Smd per "Name" zugeordnet wird. Das Problem existiert ja schon länger...

 

Zusätzlich brauche ich aber in diesen Auflageflächen Bohrungen durch das

IMS zur mechanischen Befestigung der Kabelschuhe. Anders als bei Holes

in Polygonen auf dem Board, die einen Zwischenraum zwischen Polygon und

Hole freihalten, gelingt es mir nicht einen solchen Zwischenraum in

einem Package Polygon zu erzeugen.

 

Unser Platinenfertiger arbeitet zwar so sauber, das sich bei fehlendem

Zwischenraum keine Kurzschlüße zwischen Leiterbahn und AluSubstrat

ergeben. Das ist aber keine Lösung, zumal wir mit der dünnen Folie z.B.

Anforderungen bezüglich Kriechstrecken nach VDE nicht erfüllen können.

 

Gruss

N.Schnur

 

  • Sign in to reply
  • Cancel
  • autodeskguest
    autodeskguest over 17 years ago

    N.Schnur schrieb:

     

    Auf einem IMS(Insulated Metal Substrat -

    Aluminiumsubstrat/Isolatorfolie/Layoutmetalisierung) erstelle ich gerade

    ein einseitiges Layout. An dieses Board werden 50mm2 Cu-Kabel

    angeschloßen, die eine entsprechend große Auflagefläche(20*21mm) zu

    Kontaktierung benötigen. Dafür habe ich ein Package erstellt(mehrfache

    Verwendung). Da diese Flächen nicht als Pad oder Smd realisierbar sind,

    habe ich kleinere Smd's mit umgebenden Polygonen verwendet. An die

    Meckerei des DRC habe ich mich inzwischen gewöhnt. Schön wäre es, wenn

    hier mal Abhilfe geschaffen werden könnte, z.B. in dem das Polygon einem

    Smd per "Name" zugeordnet wird. Das Problem existiert ja schon länger...

     

    Zusätzlich brauche ich aber in diesen Auflageflächen Bohrungen durch das

    IMS zur mechanischen Befestigung der Kabelschuhe. Anders als bei Holes

    in Polygonen auf dem Board, die einen Zwischenraum zwischen Polygon und

    Hole freihalten, gelingt es mir nicht einen solchen Zwischenraum in

    einem Package Polygon zu erzeugen.

     

    Auch wenn es Deine Frage nicht direkt beantwortet: ich würde in diesem

    Fall in das Package alles außer dem Kupfer definieren (also Kontur,

    Bohrloch, Stopmaske, evtl. Bedruckung) und das Kupfer grundsätzlich erst

    im Board mit Polygonen erzeugen. Falls für einen korrekten Schaltplan

    bzw. Netzliste erforderlich, kann man ja kleine SMDs etwas neben die

    Bohrung setzen.

     

    Beim Zeichnen der Polygone (die dann nicht nur die Auflageflächen

    darstellen, sondern gleich den ganzen Leiterzug) kann man sich dann an

    den Hilfslinien aus dem Package orientieren (Mindestabmessungen Kupfer

    um die Löcher herum). Ergebnis: ein sauberes Design, keine DRC-Fehler

    und freigehaltene Bohrungen.

     

    Tilmann