Hallo,
Bei den verfügbaren Burr Brown Libraries habe ich das Problem, das die Pads
des BUF 634 in TO220G5 Package
zu gross dargestellt werden, also keine oder fast keine Isolation zwischen
den Anschlüssen bleibt.
Ich habe natürlich das Device im Editor verändert und abgespeichert wo es
auch korrekt angezeigt wird, sobald ich jedoch zum Package zurückgehe werden
die Änderungen nicht übernommen, natürlich dann auch nicht im Board.
Bei anderen Bauteilen funktioniert das jedoch ist dieses sehr hartnäckig.
Hat jemand eine Tip woran´s liegt oder schon dasselbe Problem gelöst dann
wäre ich über Hilfe sehr dankbar.
Eagle 4.16r1
Gruss,
Olaf