Autodesk EAGLE
  • Products & Partners
  • More
Autodesk EAGLE
EAGLE Support (Deutsch) Arbeitsverzeichnis einstellen, Verknüpfung m it SCH-Dateien?
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Events
  • Polls
  • Files
  • Members
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Autodesk EAGLE to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • Replies 5 replies
  • Subscribers 187 subscribers
  • Views 1132 views
  • Users 0 members are here
Related

Arbeitsverzeichnis einstellen, Verknüpfung m it SCH-Dateien?

autodeskguest
autodeskguest over 17 years ago

Kann man Eagle eigentlich auch beibiegen, den Datei-Öffnen Dialog von

Schaltplaneditor und Board nicht immer in C:\Programme\Eagle... zu

beginnen? Im Controlpanel geht das ja auch?! Ideal wäre es eigentlich,

wenn im aktuellen Verzeichnis (also in dem, in dem die gerade geöffnete

Datei liegt) gestartet würde. Alternativ auch an einer festen Position,

z.B. D:\MeineEagleDaten

 

Ich habe hier neben der 5.3 noch eine 4.x Version installiert. Leider

bekomme ich es meinem XP nicht beigebogen, dass die SCH und BRD Dateien

zu Eagle 5.3 gehören. Das System versucht immer noch, die Dateien mit

der alten Version aufzumachen. Bei Dateien, die mit 5.x erstellt wurden,

klappt das natürlich nicht. Wie kann ich das Verhalten ändern? Und warum

wird das bei der Installation nicht automatisch passend konfiguriert

(alternativ per Checkbox "SCH und BRD mit aktueller Eagle Version

verknüpfen") unter den Optionen?!

 

Mit freundlichen Grüßen

Thorsten Ostermann

--

PGP welcome!

Thorsten online: http://www.ostermann-net.de/electronic

Rund um Schrittmotor, Fräs-Bohr-Plotter & Mikrocontroller

 

  • Sign in to reply
  • Cancel
  • autodeskguest
    autodeskguest over 17 years ago

    Thorsten Ostermann schrieb:

     

    Kann man Eagle eigentlich auch beibiegen, den Datei-Öffnen Dialog von

    Schaltplaneditor und Board nicht immer in C:\Programme\Eagle... zu

    beginnen? Im Controlpanel geht das ja auch?! Ideal wäre es eigentlich,

    wenn im aktuellen Verzeichnis (also in dem, in dem die gerade geöffnete

    Datei liegt) gestartet würde. Alternativ auch an einer festen Position,

     

    "aktuelles Verzeichnis" ist in dem Zusammenhang mißverständlich. Für

    mich ist das das Verzeichnis, von dem aus Eagle gestartet wurde, und

    das kann man durchaus beeinflussen. Bei Start über eine

    Winows-Verknüpfung (und damit auch bei "Senden an") ist das der

    Eintrag aus dem Feld "Ausführen in", von der Kommandozeile der

    aktuelle Pfad, bei einer Verknüpfung im Kontextmenü das Verzeichnis

    der übergebenen Datei.

     

    z.B. D:\MeineEagleDaten

     

    Das geht leicht über "Ausführen in" einer Windows-Verknüpfung. Auf dem

    Desktop abgelegt, kann man die Datei per "Drap und Drop" übergeben.

    Oder im Sendto-Ordner ablegen.

     

    Ich habe hier neben der 5.3 noch eine 4.x Version installiert. Leider

     

    Da empfehle ich eine Batchdatei zur automatischen Auswahl der

    passenden Version, verknüpft mit *.epf:

     

    - snip -

    @echo off

    find "Version=""03 5" %1 >nul

    if NOT errorlevel 1 (

         start X:\Path_to_Eagle3\eagle.exe %1

         exit /b

    )

    find "Version=""04 1" %1 >nul

    if NOT errorlevel 1 (

         start X:\Path_to_Eagle4\eagle.exe %1

         exit /b

    )

    find "Version=""05 0" %1 >nul

    if NOT errorlevel 1 (

            start X:\Path_to_Eagle5\eagle.exe %1

         exit /b

    )

    echo Unknown epf version

    pause

    - snip -

     

    bekomme ich es meinem XP nicht beigebogen, dass die SCH und BRD Dateien

    zu Eagle 5.3 gehören. Das System versucht immer noch, die Dateien mit

    der alten Version aufzumachen. Bei Dateien, die mit 5.x erstellt wurden,

     

    Das geht auch mit "Senden an", aber ohne zusätzliche Tricks wird Eagle

    dann nicht in dem Verzeichnis der übergebenen Datei gestartet,

    sondern im Home-Verzeichnis oder einem explizit einzustellenden, aber

    festen Verzeichnis. Mit einem Batchfile klappt aber auch das:

     

    %~d1

    cd %~p1

    start \eagle.exe -C "" %*

     

    Diese kleine Datei kann direkt in SendTo liegen und z.B. Eagle5.cmd

    heißen. Um dem Eintrag noch ein schönes Icon zu verpassen, ist aber

    doch wieder eine Verknüpfung sinnvoll.

     

    klappt das natürlich nicht. Wie kann ich das Verhalten ändern? Und warum

    wird das bei der Installation nicht automatisch passend konfiguriert

    (alternativ per Checkbox "SCH und BRD mit aktueller Eagle Version

    verknüpfen") unter den Optionen?!

     

    IIRC war das in früheren Versionen so. Ich muß gestehen, daß ich Eagle

    schon lange nicht mehr "installert" habe - ich entpacke immer das

    Archiv in ein Verzeichnis und starte Eagle von dort. Die Verknüpfung

    von *.epf mti der o.g. Batchdatei erstelle ich natürlich manuell, und

    im Sendto-Ordner sind Links zu den drei Eagle-Versionen, die ich

    verwende.

     

    Servus

     

    Oliver

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • autodeskguest
    autodeskguest over 17 years ago in reply to autodeskguest

    Dateiexplorer öffnen > Extras > Ordneroptionen > Dateitypen > SCH-Datei

    suchen. Diesen Eintrag mit LÖSCHEN löschen (dann fragt Windows beim nächsten

    Anklicken einer .sch Datei) oder öffnen mit: ***** ÄNDERN und die "neue" EXE

    mit DURCHSUCHEN als Zielprogramm aussuchen.

     

    mfg Iwo

     

     

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • autodeskguest
    autodeskguest over 17 years ago in reply to autodeskguest

    Thorsten Ostermann schrieb:

    Hallo Joern!

     

    Ich habe auch mehrere eagle Versionen, aber ich starte die jeweiligen

    files auch mit der entsprechenden eagle version.

    Bekanntlich will windows die .sch files mit seinem scheduler öffnen,

    bis man win etwas anderes beibringt. Rechtsklick doch einfach mit der

    Maus auf eine eagle 5.x .sch Datei und wähle "öffnen mit" dann

    "programm auswählen" und weise den Pfad zu eagle 5.x .

     

    Das habe ich probiert, aber das funktioniert nicht. Da die EXEn gleich

    heißen, ignoriert Windoof offenbar den unterschiedlichen Pfad.

     

    (Möglicherweise gibt es schon einen solchen 4.x Pfad).

    Wenn eagle 4.x Projekte nach 5.x kopiert worden sind, dann steht in

    den .eps-files noch der alte library pfad drin.

     

    Meine Libs und meine Projekte liegen immer im gleichen Pfad, und zwar

    nicht unter c:\programme\eagle... EPS-Dateien verwende ich bisher auch

    nur in Ausnahmefällen. Ich wüsste auch nicht, was das mit dem

    Datei-Öffnen Dialog zu tun haben sollte?

     

    Gruß

    Thorsten

     

    Hi Thorsten,

     

    das muss gehen.

     

    Ich habe gerade die neue Beta runtergeladen und meinen Pfad dahin

    "umgebogen". Kein Problem. Ich hab mal einen screenshot angehängt, da

    sieht man, das schon 2 Eagle-Pfade existieren. Meine Programme liegen

    auch nicht unter "Programme", sondern dort, wo ich sie hinhaben will.

    Konkret unter E:\Eagle4.., E:\Eagle-5.4.0 und E:\Eagle-5.4.3 (die Beta) image

    Die Bemerkung mit den .eps bezog sich auf das ADDen.

     

     

    --

    Gruß / regards

     

    Jörn

     

    Attachments:
    image
    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • autodeskguest
    autodeskguest over 17 years ago in reply to autodeskguest

    Hallo Joern!

     

    Ich habe auch mehrere eagle Versionen, aber ich starte die jeweiligen

    files auch mit der entsprechenden eagle version.

    Bekanntlich will windows die .sch files mit seinem scheduler öffnen, bis

    man win etwas anderes beibringt. Rechtsklick doch einfach mit der Maus

    auf eine eagle 5.x .sch Datei und wähle "öffnen mit" dann "programm

    auswählen" und weise den Pfad zu eagle 5.x .

     

    Das habe ich probiert, aber das funktioniert nicht. Da die EXEn gleich

    heißen, ignoriert Windoof offenbar den unterschiedlichen Pfad.

     

    (Möglicherweise gibt es schon einen solchen 4.x Pfad).

    Wenn eagle 4.x Projekte nach 5.x kopiert worden sind, dann steht in den

    .eps-files noch der alte library pfad drin.

     

    Meine Libs und meine Projekte liegen immer im gleichen Pfad, und zwar

    nicht unter c:\programme\eagle... EPS-Dateien verwende ich bisher auch

    nur in Ausnahmefällen. Ich wüsste auch nicht, was das mit dem

    Datei-Öffnen Dialog zu tun haben sollte?

     

    Gruß

    Thorsten

    --

    PGP welcome!

    Thorsten online: http://www.ostermann-net.de/electronic

    Rund um Schrittmotor, Fräs-Bohr-Plotter & Mikrocontroller

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • autodeskguest
    autodeskguest over 17 years ago

    Thorsten Ostermann schrieb:

    Kann man Eagle eigentlich auch beibiegen, den Datei-Öffnen Dialog von

    Schaltplaneditor und Board nicht immer in C:\Programme\Eagle... zu

    beginnen? Im Controlpanel geht das ja auch?! Ideal wäre es eigentlich,

    wenn im aktuellen Verzeichnis (also in dem, in dem die gerade geöffnete

    Datei liegt) gestartet würde. Alternativ auch an einer festen Position,

    z.B. D:\MeineEagleDaten

     

    Ich habe hier neben der 5.3 noch eine 4.x Version installiert. Leider

    bekomme ich es meinem XP nicht beigebogen, dass die SCH und BRD Dateien

    zu Eagle 5.3 gehören. Das System versucht immer noch, die Dateien mit

    der alten Version aufzumachen. Bei Dateien, die mit 5.x erstellt wurden,

    klappt das natürlich nicht. Wie kann ich das Verhalten ändern? Und warum

    wird das bei der Installation nicht automatisch passend konfiguriert

    (alternativ per Checkbox "SCH und BRD mit aktueller Eagle Version

    verknüpfen") unter den Optionen?!

     

    Mit freundlichen Grüßen

    Thorsten Ostermann

     

    Ich habe auch mehrere eagle Versionen, aber ich starte die jeweiligen

    files auch mit der entsprechenden eagle version.

    Bekanntlich will windows die .sch files mit seinem scheduler öffnen, bis

    man win etwas anderes beibringt. Rechtsklick doch einfach mit der Maus

    auf eine eagle 5.x .sch Datei und wähle "öffnen mit" dann "programm

    auswählen" und weise den Pfad zu eagle 5.x .

    (Möglicherweise gibt es schon einen solchen 4.x Pfad).

    Wenn eagle 4.x Projekte nach 5.x kopiert worden sind, dann steht in den

    .eps-files noch der alte library pfad drin.

     

    --

    Gruß / regards

     

    Jörn