Autodesk EAGLE
  • Products & Partners
  • More
Autodesk EAGLE
EAGLE Support (Deutsch) Winkelangaben statt 270° >>> -90°
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Events
  • Polls
  • Files
  • Members
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Autodesk EAGLE to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • Replies 2 replies
  • Subscribers 188 subscribers
  • Views 336 views
  • Users 0 members are here
Related

Winkelangaben statt 270° >>> -90°

autodeskguest
autodeskguest over 17 years ago

Hallo,

 

ist es möglich, dass Eagle die Winkelangabe von -180° bis +180°

verwendet anstatt den Bereich von 0° bis 360°?

 

Beispiel:

270° wird -90°

355° wird - 5°

 

Falls nicht werde ich es in unserem Export-ULP umrechnen.

 

Vielen Dank für Eure Hilfe

 

mfg Patrick

Eagle Prof 5.5.0

 

  • Sign in to reply
  • Cancel
  • autodeskguest
    autodeskguest over 17 years ago in reply to e14 Contributor

    ist es möglich, dass Eagle die Winkelangabe von -180° bis +180°

    verwendet anstatt den Bereich von 0° bis 360°?

     

    Für den ROTATE-Befehl (Eingabe) ja, für die Ausgabe nein. Hier werden

    immer 0 bis 355.9 verwendet.

     

    Danke für die schnelle Antwort.

     

    mfg Patrick

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 17 years ago

    Patrick Steiner schrieb:

    Hallo,

     

    ist es möglich, dass Eagle die Winkelangabe von -180° bis +180°

    verwendet anstatt den Bereich von 0° bis 360°?

     

    Für den ROTATE-Befehl (Eingabe) ja, für die Ausgabe nein. Hier werden

    immer 0 bis 355.9 verwendet.

     

    Beispiel:

    270° wird -90°

    355° wird - 5°

     

    Falls nicht werde ich es in unserem Export-ULP umrechnen.

     

    --

    MfG / Best regards

      A. Zaffran

     

    Hotline 08635-698930, FAX 08635-698940, eMail <alf@cadsoft.de>

    CadSoft Computer GmbH, Hofmark 2, 84568 Pleiskirchen

    Registergericht: Amtsgericht  Traunstein HRB 5573

    Geschäftsführer: Dipl.-Ing. (FH) Rudolf Hofer, Dipl.-Ing. Klaus Schmidinger