EAGLE Support (Deutsch) Fensterposition beim �ffnen eines Projekts
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
  • Replies 12 replies
  • Subscribers 181 subscribers
  • Views 1119 views
  • Users 0 members are here
Related

Fensterposition beim �ffnen eines Projekts

carstenh
carstenh over 16 years ago

Hallo Eagle-Gemeinde,

 

ich hatte vor längerer Zeit schon einmal gefragt, aber da wurde keine Lösung

gefunden.

Da mich das Problem täglich nervt und auch schon einige Updates seitdem

erfolgten, hier noch einmal:

Warum erscheinen meine Fenster (brd und sch) beim Öffnen eines Projekts

(auch Programmstart)  an beliebiger Position und in beliebiger Größe?

Manchmal auch ganz minimiert.

Ich verlasse immer maximiert, denn so arbeite ich ja auch.

Vielleicht weiß jemand einen Rat?

 

Danke und Gruß,

Carsten Hoffmann

 

 

 

  • Sign in to reply
  • Cancel
  • autodeskguest
    autodeskguest over 16 years ago in reply to Former Member

    Hello A. Zaffran !:

    Grzegorz Zalot schrieb:

     

    1. Bitte beachten das passiert nur bei einem Wechsel der

    Bildschirmgroesse - ich habe das auf dem Laptop, wenn ich ab und zu

    nur den zweiten Bildschirm einschalte.

     

    2. Aufloesungen natuerlich gleich.

     

    Die Grafikkartenauflösung bleibt gleich, aber die Bildschirmgröße

    ändert sich!?

     

    Fenstergroesse aendert sich, wenn Desktop - Gruesse wurde veraendert !!!

     

    Beispiel 1280 x 1024 Pixel mit 19" Laptop-Display.

    Sie schließen einen 21" Bildschirm an, und dann ändert sich die

    Fenstergröße der Eagle-Editoren beim nächsten starten von Eagle?

     

    Auf au=iner anderen Maschine - ja ... bei beibehalten eagle.epf.

     

    Gruss

    --

    Grzegorz Zalot

     

    complex ltd.

    office tel/fax : +48 32 2505840

    mobil : +48 501 301515

     

    http://www.complex.org.pl/

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • autodeskguest
    autodeskguest over 16 years ago in reply to Former Member

    Hallo!

     

    A. Zaffran schrieb:

    Welches Betriebssystem haben Sie?

     

    Hauptsächlich arbeite ich unter W2K SP4. Es gibt aber noch zwei XPs mit

    SP3, unter denen die EAGLE Freeware von Zeit zu Zeit als Viewer

    Verwendung findet. Die Rechner haben unterschiedliche Ausstattungen.

     

    Können Sie mir eine genaue Beschreibung geben, wie man diesen Effekt

    zuverlässig reproduzieren kann?

     

    Nein, leider immer noch nicht. Das kommt und geht und ich habe damit zu

    leben gelernt. Glücklicherweise ist ausschließlich EAGLE von diesem

    Problem betroffen, sonst wäre ich sicherlich deutlich nervöser.

     

    Gruß,

    René

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
<