Hallo,
ich komme mit den Lib-Editor in 5.6 absolut nicht klar.
Editieren lässt sich stets nur das Schaltplan-Symbol,
nicht aber das eigentliche Layout ...
Was läuft hier völlig anders als noch in V3.5 ?
MfG D.Sporer
Hallo,
ich komme mit den Lib-Editor in 5.6 absolut nicht klar.
Editieren lässt sich stets nur das Schaltplan-Symbol,
nicht aber das eigentliche Layout ...
Was läuft hier völlig anders als noch in V3.5 ?
MfG D.Sporer
D.Sporer wrote:
Hallo,
ich komme mit den Lib-Editor in 5.6 absolut nicht klar.
Editieren lässt sich stets nur das Schaltplan-Symbol,
nicht aber das eigentliche Layout ...
Was läuft hier völlig anders als noch in V3.5 ?
5.6 kenne ich nicht, duerfte aber in dieser Hinsicht aehnlich wie 4.16
sein. Fuer Leute die mit Text-Menues besser klarkommen wie mich geht es
auch so:
Library -> Open -> auf Library mit zu aenderndem Teil klicken.
Nachdem diese Library im Fenster erschienen ist:
Library -> Package -> auf das zu aendernde Package klicken.
Package heisst bei uns hier das Teil was im Layout landet. Ich weiss
nicht wie das alles im deutschen Menue heissen koennte, sollte aber
aehnlich sein. Nun muss man natuerlich aufpassen wenn man ein Package
aendert, welches bereits mit einem oder mehreren Bauteilen verknuepft
ist. Spaetestens beim Plazieren in einem Schaltbild wo diese Bauteile
schon vorkommen erscheint dann eine Warnung, dass die jetzt alle mit
geaendert werden.
--
Gruesse, Joerg
http://www.analogconsultants.com/
"gmail" domain blocked because of excessive spam.
Use another domain or send PM.
D.Sporer schrieb:
Hallo,
ich komme mit den Lib-Editor in 5.6 absolut nicht klar.
Editieren lässt sich stets nur das Schaltplan-Symbol,
nicht aber das eigentliche Layout ...
Was läuft hier völlig anders als noch in V3.5 ?
Hier hat sich nichts geändert.
Das "Layout" wird im Layout-Editor (BRD) bearbeitet.
Ich vermute mal, Sie meinen ein/das Package für das Layout.
Dann müssen Sie in den Package-Editor im LBR-Edior.
Wenn Sie im Symbol-Editor oder im Device-Editor sind,
dann klicken Sie auf den Button mit dem Chip zwischen
den Buttons mit den 4 Gattern und dem einen Gatter, damit
kommen sie in den Package-Editor.
--
MfG / Best regards
Alfred Zaffran
Hotline 08635-698930, FAX 08635-698940, eMail <alf@cadsoft.de>
-
CadSoft Computer GmbH, Pleidolfweg 15, 84568 Pleiskirchen
Registergericht: Amtsgericht Traunstein HRB 5573
Geschäftsführer: Dipl.-Ing. (FH) Rudolf Hofer,
Dipl.-Ing. Klaus Schmidinger, Bodo Badnowitz