Autodesk EAGLE
  • Products & Partners
  • More
Autodesk EAGLE
EAGLE Support (Deutsch) Diverse Vorschläge (vielleicht gibt's sogar schon Lö      sungen?)
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Events
  • Polls
  • Files
  • Members
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Autodesk EAGLE to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • Replies 8 replies
  • Subscribers 188 subscribers
  • Views 922 views
  • Users 0 members are here
Related

Diverse Vorschläge (vielleicht gibt's sogar schon Lö      sungen?)

autodeskguest
autodeskguest over 11 years ago

Hallo alle image

 

 

Ich hab mal kurz überlegt und das hier zusammengetragen. Möglicherweise ist

manches davon schon jetzt machbar, dann wäre ich über einen Hinweis, wo die

Option versteckt ist, dankbar image

 

- Option für Langlöcher (auch schon in der Library), würde das Design

schöner und teilweise auch besser machen, z.B. bei Connectors, die breite,

statt runde Anschlüsse bzw Gehäuse-Fahnen haben

 

- Option, dass beim Auftrennen einer Verbindung im Schaltplan nicht gleich

der ganze Leiterzug auf dem Board verschwindet (manchmal entscheide ich mich

z.B., beim Routen aus technischen Gründen einen anderen µC-Port zu nutzen

und muss dann den Leiterzug komplett neu verlegen, obwohl ich nur ein Stück

der Verbindung im Schaltplan-Editor aufgetrennt habe, ohne die komplette

Verbindung zu entfernen)

 

- eine Möglichkeit, Leiterbahnen so zu verlegen, dass sie einen individuell

eingestellten Mindestabstand zur nächsten Leiterbahn bzw zum nächsten Via

oder "Objekt" haben (incl. der Via-Restringe) und das ohne automatisch Vias

zu setzen, das sollte weiterhin manuell passieren in diesem Fall. Beispiel:

Ich möchte einen Abstand von 0.3 mm zwischen dem Leiterzug, den ich gerade

verlegen will und allen Objekten, die diesem zu nahe kommen, sobald ich am

Verlegen bin. Momentan überlege ich oft bei mit 45° verlegten Leiterzügen,

ob sie tatsächlich den gleichen Abstand haben, wie bei 90° bzw 0° verlegten

Bahnen.

Mit der "follow-me"-Option funktioniert das nicht ganz so wie erwünscht,

weil da immer automatisch Vias hinzukommen.

 

- eine Möglichkeit, Regionen festzulegen, die Thermals haben sollen (wenn

also ein Masse-Polygon mit abgeschalteten Thermals vorhanden ist, man aber

bestimmte Pads bzw Vias mit Thermals versehen möchte)

ich hab mit verschiedenen Polygonen und unterschiedlichen Ranks

rumexperimentiert, kam aber nicht zum entsprechenden Ergebnis

 

- eine Möglichkeit, die Gesamtlänge einer Leiterbahn anzuzeigen und nicht

nur die des geklickten Teilstückes (wie das bei Verzweigungen gehandhabt

werden würde, hab ich mir noch nicht überlegt, eventuell wie beim

Selektieren mit gedrückter Ctrl-Taste). Zusätzlich wäre da auch verkehrt,

gleich die entsprechenden Infos wie Strombelastbarkeit und Widerstand

anzuzeigen, könnte ganz nützlich sein image

 

- die bom.ulp (v1.1) lässt sich zwar sortieren und die Spalten lassen sich

anordnen, das wird beim Exportieren oder der Vorschau aber nicht

berücksichtigt. Aktuell muss ich nachträglich zeilenweise manuell sortieren

(z.B. mach ich das so: Qty - Parts - Value - Device, aufsteigend nach

Parts). Dadurch suche ich stellenweise recht lange den nächst höheren Part

im Wirrwar. Gleich die sortierte BOM zu exportieren würde einiges an Zeit

sparen.

Bom5.ulp macht z.B. keinen Unterschied zur bom.ulp.

 

- beim Trennen von Verbindungen im Schaltplan, die umbenannt worden sind

(z.B. "VCC), passiert es immer wieder (aus mir nicht ersichtlichen Gründen),

dass die übrige gebliebene Verbindung den Namen verliert und wieder "N$xx"

heisst. OBWOHL das Bauelement, was abgetrennt wurde, am Pin keinerlei

Verbindung mehr aufweist)

 

- eine Möglichkeit, im Lib-Editor anzuzeigen, welches Device welches Symbol

bzw welches Package nutzt, sowie die Möglichkeit, "unbenutzte" (nicht

verlinkte) Packages/Symbole anzuzeigen

(man weiss ja selbst, ob das als "nicht-verlinkt" angezeigte Package bzw

Symbol tatsächlich unbenutzt ist oder nur auf dem Board bzw im Schaltplan

benutzt wird)

 

Soweit erst mal ein paar Dinge, mit denen ich immer wieder mal zu tun habe

image

Vielleicht kann man da was machen?

 

 

  • Sign in to reply
  • Cancel
Parents
  • autodeskguest
    autodeskguest over 11 years ago

    Ach nochwas:

     

    - wenn ich z.B. eine Auswahl/Gruppe verschieben möchte, dann mache ich das

    bisher über die rechte Maustaste.

    Dabei passiert es aber, dass die Auswahl schon da hin springt, wo ich im

    Menü auf die Funktion geklickt habe. Schön wäre es, wenn es erst nach

    nochmaligem Mausklick auf eine bestimmte Stelle passiert oder nach einer

    Tastenkombination.

    Oft verschiebe ich etwas, aber von einem bestimmten Punkt ausgehend (z.B.

    der Mitte eines Bauteils in der Auswahl oder einer Grid-Kreuzung etc)

     

    - die Möglichkeit, Dimension zu "locken", sodass die Dimension-Linien nicht

    verschoben werden oder gelöscht werden können etc

     

    image

     

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
Reply
  • autodeskguest
    autodeskguest over 11 years ago

    Ach nochwas:

     

    - wenn ich z.B. eine Auswahl/Gruppe verschieben möchte, dann mache ich das

    bisher über die rechte Maustaste.

    Dabei passiert es aber, dass die Auswahl schon da hin springt, wo ich im

    Menü auf die Funktion geklickt habe. Schön wäre es, wenn es erst nach

    nochmaligem Mausklick auf eine bestimmte Stelle passiert oder nach einer

    Tastenkombination.

    Oft verschiebe ich etwas, aber von einem bestimmten Punkt ausgehend (z.B.

    der Mitte eines Bauteils in der Auswahl oder einer Grid-Kreuzung etc)

     

    - die Möglichkeit, Dimension zu "locken", sodass die Dimension-Linien nicht

    verschoben werden oder gelöscht werden können etc