Autodesk EAGLE
  • Products & Partners
  • More
Autodesk EAGLE
EAGLE Support (Deutsch) Gruppe über Tastatur verschieben
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Events
  • Polls
  • Files
  • Members
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Autodesk EAGLE to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • State Not Answered
  • Replies 3 replies
  • Subscribers 188 subscribers
  • Views 757 views
  • Users 0 members are here
Related

Gruppe über Tastatur verschieben

e14 Contributor
e14 Contributor over 16 years ago

Hallo,

 

ich will eine mit der Maus definierte Gruppe über die Tastatur relativ um einen bestimmten Wert verschieben, hier z.B um X -0,19 und Y +0,075 mm.

Wie erreiche ich das? Versuche mit move (R -0,19 +0,075) waren leider nicht erfolgreich.

Ich habe einen Teil der Schaltung mit Bauteilen im 0,65 mm Raster versehentlich verschoben als ein Raster von 1,27 mm eingestellt war, jetzt will ich diesen Teil wieder auf ganzzahlige Vielfache von 0,65 mm zurücksetzen damit ich dort die vorhandenen Pads und Vias auch genau treffen kann.

 

Vielen Dank schon mal,

 

Bye

  • Sign in to reply
  • Cancel
Parents
  • e14 Contributor
    0 e14 Contributor over 16 years ago

    Hallo nochmal,

     

    ich habe es jetzt mit der Maus hingefummelt.

    Mit der Funktion i Objekteigenschaften kann man die Position eines Bauteils abfragen die auf dem 0,65 mm Raster liegen soll und aus den Zahlenwerten den nötigen Versatz in X und Y Richtung ausrechnen. Es ergab sich z.B. X 70,39 und Y 98,748 mm, die nächstliegenden Rasterwerte sind 70,2 und 98,8, also braucht man einen Versatz um -0,19 mm in X Richtung und um + 0,052 mm in Y Richtung. Man definiert die Gruppe zum Verschieben mit dem Rahmen drumherum, stellt dann 0,19 mm als alternatives Grid ein und verschiebt die Gruppe um ein Raster in starker Vergrösserung. Dann kann man mit der i Funktion überprüfen ob jetzt die X Position stimmt. Wenn sie richtig ist stellt man 0,052 mm als Grid ein und verschiebt ebenso ein Raster in Y Richtung. So bekommt man mit etwas Geduld und sehr ruhiger Maushand die Gruppe wieder auf die richtigen Rasterwerte.

    Schöner wäre es wenn alle Bauteile auf dem gleichen Raster zu definieren sind, aber wenn man einige Bauteile mit dem 0,65 mm Raster braucht und die übrigen Bauteile auf dem 2,54 mm Raster definiert sind muß man sich halt mit solchen Problemen herumschlagen. Mit den Übergängen zwischen beiden Rastern werde ich wohl noch meinen Spaß haben wenn da alle Leitungen unter den Winkeln 0 45 und 90 ° verlegt sein sollen.

     

    Bye

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Verify Answer
    • Cancel
Reply
  • e14 Contributor
    0 e14 Contributor over 16 years ago

    Hallo nochmal,

     

    ich habe es jetzt mit der Maus hingefummelt.

    Mit der Funktion i Objekteigenschaften kann man die Position eines Bauteils abfragen die auf dem 0,65 mm Raster liegen soll und aus den Zahlenwerten den nötigen Versatz in X und Y Richtung ausrechnen. Es ergab sich z.B. X 70,39 und Y 98,748 mm, die nächstliegenden Rasterwerte sind 70,2 und 98,8, also braucht man einen Versatz um -0,19 mm in X Richtung und um + 0,052 mm in Y Richtung. Man definiert die Gruppe zum Verschieben mit dem Rahmen drumherum, stellt dann 0,19 mm als alternatives Grid ein und verschiebt die Gruppe um ein Raster in starker Vergrösserung. Dann kann man mit der i Funktion überprüfen ob jetzt die X Position stimmt. Wenn sie richtig ist stellt man 0,052 mm als Grid ein und verschiebt ebenso ein Raster in Y Richtung. So bekommt man mit etwas Geduld und sehr ruhiger Maushand die Gruppe wieder auf die richtigen Rasterwerte.

    Schöner wäre es wenn alle Bauteile auf dem gleichen Raster zu definieren sind, aber wenn man einige Bauteile mit dem 0,65 mm Raster braucht und die übrigen Bauteile auf dem 2,54 mm Raster definiert sind muß man sich halt mit solchen Problemen herumschlagen. Mit den Übergängen zwischen beiden Rastern werde ich wohl noch meinen Spaß haben wenn da alle Leitungen unter den Winkeln 0 45 und 90 ° verlegt sein sollen.

     

    Bye

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Verify Answer
    • Cancel
Children
  • e14 Contributor
    0 e14 Contributor over 16 years ago in reply to e14 Contributor

    Uwe Hercksen schrieb:

    Hallo nochmal,

     

    ich habe es jetzt mit der Maus hingefummelt.

    Mit der Funktion i Objekteigenschaften kann man die Position eines Bauteils abfragen

    > die auf dem 0,65 mm Raster liegen soll und aus den Zahlenwerten den

    nötigen Versatz

    > in X und Y Richtung ausrechnen. Es ergab sich z.B. X 70,39 und Y

    98,748 mm, die

    > nächstliegenden Rasterwerte sind 70,2 und 98,8, also braucht man

    einen Versatz um

    > -0,19 mm in X Richtung und um + 0,052 mm in Y Richtung. Man definiert

    die Gruppe zum

    > Verschieben mit dem Rahmen drumherum, stellt dann 0,19 mm als

    alternatives Grid ein

    > und verschiebt die Gruppe um ein Raster in starker Vergrösserung.

    Dann kann man mit

    > der i Funktion überprüfen ob jetzt die X Position stimmt. Wenn sie

    richtig ist stellt

    > man 0,052 mm als Grid ein und verschiebt ebenso ein Raster in Y

    Richtung. So bekommt

    > man mit etwas Geduld und sehr ruhiger Maushand die Gruppe wieder auf

    die richtigen

    > Rasterwerte.

    Schöner wäre es wenn alle Bauteile auf dem gleichen Raster zu definieren sind, aber

    > wenn man einige Bauteile mit dem 0,65 mm Raster braucht und die

    übrigen Bauteile auf

    > dem 2,54 mm Raster definiert sind muß man sich halt mit solchen

    Problemen herumschlagen.

    > Mit den Übergängen zwischen beiden Rastern werde ich wohl noch meinen

    Spaß haben wenn da

    > alle Leitungen unter den Winkeln 0 45 und 90 ° verlegt sein sollen.

     

    Da stellt sich die Frage, ob es nicht einfacher ist, das Grid

    entsprechend einzustellen, und dann alle Bauteile die in dieses

    Grid müssen, bei gedrückter CTRL-Taste und MOVE anzuklicken.

     

    HELP MOVE (enter)

     

     

    Mit freundlichen Grüßen / Best regards

     

    Alfred Zaffran

    --

    ___________________________________________________

    Alfred Zaffran              Support

    CadSoft Computer GmbH       Hotline:   08635-698930

    Pleidolfweg 15              FAX:       08635-698940

    84568 Pleiskirchen          eMail: <alf@cadsoft.de>

                                 Web:   <www.cadsoft.de>

    Registergericht: Amtsgericht Traunstein HRB 5573

    Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Klaus Schmidinger,

    Dipl.-Ing. (FH) Rudolf Hofer, Bodo Badnowitz

    ___________________________________________________