Autodesk EAGLE
  • Products & Partners
  • More
Autodesk EAGLE
EAGLE Support (Deutsch) Eigenes Pad im "Package Manager" erstellen
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Events
  • Polls
  • Files
  • Members
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Autodesk EAGLE to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • State Not Answered
  • Replies 3 replies
  • Subscribers 188 subscribers
  • Views 724 views
  • Users 0 members are here
Related

Eigenes Pad im "Package Manager" erstellen

e14 Contributor
e14 Contributor over 15 years ago

Hallo,

 

ich möchte ein neues Bauteil erstellen. Die Anschlüsse bestehen jeweils aus einer Scrhaube M8 und einer Fläche von 25mm x 35 mm. Nun brauche ich für das Pad die geannte Fläche verzinnt, jeweils auf dem Top und Bottom Layer.

Die Bohrung 8,5 soll mit einer Durchkontaktierung versehen sein.

 

Wie kann ich ein solches Pad herstellen?

 

 

Danke & viele Grüße

 

 

Michael

  • Sign in to reply
  • Cancel
  • e14 Contributor
    0 e14 Contributor over 15 years ago

    Michael Einhoff wrote:

    >ich möchte ein neues Bauteil erstellen. Die Anschlüsse bestehen jeweils aus einer Scrhaube M8

    >und einer Fläche von 25mm x 35 mm. Nun brauche ich für das Pad die geannte Fläche verzinnt,

    jeweils auf dem Top und Bottom Layer.

    >Die Bohrung 8,5 soll mit einer Durchkontaktierung versehen sein.

     

    platziere ein Pad mit drill 8,5mm

    zeichen ein rectange mit den passenden Abmessungen im top layer

     

    das gibt dir die gewünschte Geometrie, führt aber zu einem

    overlap-Fehler im DRC

     

     

    oder du wartest auf eagle 6, da gehts dann ohne DRC-Fehler 8-)

    --

     

    Lorenz

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Verify Answer
    • Cancel
  • e14 Contributor
    0 e14 Contributor over 15 years ago

    Hallo Michael,

     

    mit EAGLE-Bordmitteln ist sowas leider nicht machbar.

     

    hier ein "Würgaround":

    - Erstell ein neues Package mit einem Via (Dia=13mm, Drill=8,5mm,

       Shape=square) im Nullpunkt.

    - Platziere je ein Rect an den Koordinaten -12.5 -17.5 12.5 17.5 im

       tStop und bStop Layer.

       (in diesen Bereichen ist später kein Stoplack, sie werden verzinnt)

     

    - im Layout platzierst du dann - für jedes der Pads -

       jeweils ein Polygon mit den Abmessungen der tStop/bStop-Rect's

       im Top und Bottom Layer.

    - Nun noch die Namen von Pad und zugehörigen Polygonen angleichen.

     

    Gruß

    Heiko Schedletzky

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Verify Answer
    • Cancel
  • e14 Contributor
    0 e14 Contributor over 15 years ago

    Am 19.10.2011 16:11, schrieb Michael Einhoff:

    Hallo,

     

    ich möchte ein neues Bauteil erstellen. Die Anschlüsse

     

    wie viele?

    bestehen jeweils aus einer Scrhaube M8 und einer Fläche von 25mm x 35

    mm. Nun brauche ich für das Pad die geannte Fläche verzinnt, jeweils auf

    dem Top und Bottom Layer.

    Die Bohrung 8,5 soll mit einer Durchkontaktierung versehen sein.

     

    Wie kann ich ein solches Pad herstellen?

    Gar nicht.

    >

    Danke&  viele Grüße

     

    >

    Michael

     

     

    Mir ist völlig unklar was du willst. Offensichtlich bringst du auch die

    Begriffe durcheinander.

    Ein pad ist eine Durchkontaktierung. IMO ist der max DIAMETER 13mm bei

    eagle, den DRILL kannst du dann auf 8,5mm festlegen.

    Die Fläche von 25 x 35mm kann dann nur eine Leiterplatte sein.

    Wie die beschichtet wird ist Sache des Lieferanten und vorerst mal

    Nebensache.

     

    --

    Mit freundlichen Grüßen / With best regards

     

    Joern Paschedag