Autodesk EAGLE
  • Products & Partners
  • More
Autodesk EAGLE
EAGLE Support (Deutsch) Syntaxfehler in Script (scr) in Eagle 5.4 ?
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Events
  • Polls
  • Files
  • Members
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Autodesk EAGLE to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • State Not Answered
  • Replies 1 reply
  • Subscribers 188 subscribers
  • Views 368 views
  • Users 0 members are here
Related

Syntaxfehler in Script (scr) in Eagle 5.4 ?

e14 Contributor
e14 Contributor over 14 years ago

Moin!

Ich habe einen etwas komplexeren Schaltplan in Eagle 6.1 erstellt, den ich nun allerdings leider in Eagle 5 öffnen muss. Da es enorm viel Aufwand wäre, den kompletten Schaltplan nochmal neu einzugeben, habe ich mit dem ULP export-schematic.ulp von der Cadsoft Seite meinen Schaltplan in ein Script exportiert. Wenn ich dieses in Eagle 5.4 jetzt wieder importieren möchte, erhalte ich einen Fehler, der meiner Meinung nach kein Fehler sein dürfte.

Bei Ausführung der Zeile

 

ADD 'DM1' 'A' 74HC154N@74xx-eu R90.000 (5.300 -6.900);

 

erscheint die Meldung: Bauteil nicht gefunden: DM1

Ich habe einfach mal das 'DM1' und das 'A' weggelöscht, dann wird das Bauteil eingefügt, allerdings nicht mit dem richtigen Namen natürlich. Dann habe ich im Reference Manual nachgesehen ( ftp://ftp.cadsoft.de/eagle/userfiles/doc/eagle416r2_help_en.pdf ). Auf Seite 43 steht dort:

 

Syntax

ADD 'name' package_name[@library_name] orientation *..

ADD 'name' ['gate'] device_name[@library_name] orientation *..

ADD 'name' symbol_name options *..

 

Meiner Meinung nach müsste die obige Zeile also richtig sein? Lösche ich diese Zeie komplett erscheint der selbe Fehler bei der nächsten Zeile, bei der ein Bauteil eingefügt wird.

 

Hat jemand eine Idee, was da falsch laufen könnte?

Vielen Dank! image

  • Sign in to reply
  • Cancel
  • e14 Contributor
    0 e14 Contributor over 14 years ago

    Phillip D. wrote:

    Moin!

    Ich habe einen etwas komplexeren Schaltplan in Eagle 6.1 erstellt,

    den ich nun allerdings leider in Eagle 5 öffnen muss. Da es enorm

    viel Aufwand wäre, den kompletten Schaltplan nochmal neu einzugeben,

    habe ich mit dem ULP export-schematic.ulp von der Cadsoft Seite

    meinen Schaltplan in ein Script exportiert. Wenn ich dieses in Eagle

    5.4 jetzt wieder importieren möchte, erhalte ich einen Fehler, der

    meiner Meinung nach kein Fehler sein dürfte. Bei Ausführung der Zeile

     

    ADD 'DM1' 'A' 74HC154N@74xx-eu R90.000 (5.300 -6.900);

     

    erscheint die Meldung: Bauteil nicht gefunden: DM1

    Ich habe einfach mal das 'DM1' und das 'A' weggelöscht, dann wird das

    Bauteil eingefügt, allerdings nicht mit dem richtigen Namen

    natürlich. Dann habe ich im Reference Manual nachgesehen (

    ftp://ftp.cadsoft.de/eagle/userfiles/doc/eagle416r2_help_en.pdf ).

    Auf Seite 43 steht dort:

     

    Syntax

    ADD 'name' package_name[@library_name] orientation *..

    ADD 'name' device_name[@library_name] orientation *..

    ADD 'name' symbol_name options *..

     

    Meiner Meinung nach müsste die obige Zeile also richtig sein? Lösche

    ich diese Zeie komplett erscheint der selbe Fehler bei der nächsten

    Zeile, bei der ein Bauteil eingefügt wird.

     

    Hat jemand eine Idee, was da falsch laufen könnte?

    Vielen Dank! image

     

    (1) ULP export-schematic.ulp is to old (2004) and only good for v4 as the

    ADD syntax changed between  v4 and v5

    See HELP/Version 5.12 ( maybe the same with v5.4)

     

    ADD device_name[@library_name] [name ] ...

     

    ADD 'DM1' 'A' 74HC154N @ 74xx-eu R90.000 (5300 -6900);

    Should be

    ADD  74HC154N@74xx-eu 'DM1' 'A' R90.000 (5300 -6900);

    (Note also removed the spaces either side of the @)

     

    (2) Set your units as for  (5300 -6900) to work you need to use  MIL or MIC.

     

     

     

    Warren

     

    --

    Viewed / responded via the newsgroup at

    news.cadsoft.de