Autodesk EAGLE
  • Products & Partners
  • More
Autodesk EAGLE
EAGLE Support (Deutsch) Sonderpads inV4.16?
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Events
  • Polls
  • Files
  • Members
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Autodesk EAGLE to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • State Not Answered
  • Replies 2 replies
  • Subscribers 188 subscribers
  • Views 577 views
  • Users 0 members are here
Related

Sonderpads inV4.16?

e14 Contributor
e14 Contributor over 14 years ago

Hallo,

ich habe hier noch eine etwas betagtere Version (4.16) und sollte jetzt einen Stromsensor von Allegro einfügen.

Der hat aber an seinen Sensoranschlüssen längliche Pads, bzw Langlöcher mit Kupferfläche. Kann man mit der "alten" Version solche Pads erzeugen bzw gibt es einen Vorschlag, wie man das lösen kann? Bei meinen bisherigen Versuchen konnte ich im Board die Kupferflächen nicht anschliessen, d.h. es war immer ein Isolierring mit der zugehörigen Leiterbahn dazwisch. Selbst ein darüberliegendes Polygon hat einen Isolierrand.

Gibt's da einen Workaround dafür? Danke

 

 

 

Gruß Kai

  • Sign in to reply
  • Cancel
Parents
  • e14 Contributor
    0 e14 Contributor over 14 years ago

    Kai Rütterswörden schrieb:

     

    Hallo, ich habe hier noch eine etwas betagtere Version (4.16) und

    sollte jetzt einen Stromsensor von Allegro einfügen. Der hat aber an

    seinen Sensoranschlüssen längliche Pads, bzw Langlöcher mit

    Kupferfläche. Kann man mit der "alten" Version solche Pads erzeugen

    bzw gibt es einen Vorschlag, wie man das lösen kann? Bei meinen

    bisherigen Versuchen konnte ich im Board die Kupferflächen nicht

    anschliessen, d.h. es war immer ein Isolierring mit der zugehörigen

    Leiterbahn dazwisch. Selbst ein darüberliegendes Polygon hat einen

    Isolierrand. Gibt's da einen Workaround dafür? Danke

     

    Das geht auch mit den neuesten Versionen nicht anders als mit der 4.1:

    wenn Langlöcher durchkontaktiert werden sollen, mußt Du die

    Fräsinformationen dazu separat anlegen und dem Leiterplattenhersteller

    geben (diesen auch konkret darauf hinweisen!). Fräsen vor der Galvanik

    ist ein Sonderfall, normalerweise werden an dieser Stelle nur (runde)

    Löcher gebohrt.

     

    Also zeichne ein Polygon und dann in einem separaten Layer (z.B.

    Milling) den gefrästen Schlitz in der gewünschten Breite und Länge. Bei

    der Übergabe der Daten an den LPH dann besonders darauf hinweisen.

     

    Tip: Wenn die Anschlüsse nicht zu nah aneinander liegen, kann man oft

    auch einfach entsprechend größere runde Löcher verwenden.

     

    Einzig bei der (Außen-) Kontur der Pads hättest Du mit der aktuellen

    Version einen Vorteil (Polygon im Package ohne DRC-Fehlermeldungen).

     

    Tilmann

     

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Verify Answer
    • Cancel
  • e14 Contributor
    0 e14 Contributor over 14 years ago in reply to e14 Contributor

    Super, Tilmann,

    danke! Hat funktioniert Sieht zwar zuerst etwas seltsam aus, aber klappt hervorragend, danke image

     

    Gruß Kai

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Verify Answer
    • Cancel
Reply
  • e14 Contributor
    0 e14 Contributor over 14 years ago in reply to e14 Contributor

    Super, Tilmann,

    danke! Hat funktioniert Sieht zwar zuerst etwas seltsam aus, aber klappt hervorragend, danke image

     

    Gruß Kai