Autodesk EAGLE
  • Products & Partners
  • More
Autodesk EAGLE
EAGLE Support (Deutsch) Clearances zwischen Netzklassen
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Events
  • Polls
  • Files
  • Members
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Autodesk EAGLE to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • State Suggested Answer
  • Replies 1 reply
  • Answers 1 answer
  • Subscribers 188 subscribers
  • Views 573 views
  • Users 0 members are here
  • class
  • clearance
Related

Clearances zwischen Netzklassen

e14 Contributor
e14 Contributor over 14 years ago

Ich weiß zwar, wie ich die clearances innerhalb verschiedener Netzklassen festlegen kann. Mein Problem aber ist, dass ich z.B. einen SELV (SicherheitsKleinSpannung) Kreis und das 230V Netz auf einer Leiterplatte unterbringen muss und die clearance zwischen Netz und SELV eine andere ist als innerhalb der jeweiligen Netze. Eine dritte Gruppe hat wiederum gegenüber beiden Netzklassen einen Mindestabstand einzuhalten, innerhalb der Gruppe sind die Mindestabstände jedoch wesentlich kleiner.

 

Bin noch mit EAGLE 5.11.0 unterwegs, da 6.1 bei uns anfänglich noch Probleme machte und die Libraries durch die Anwendung mit 6.1 in der Version 5.11 nicht mehr zu verwenden waren.

 

Danke für eine Antwort

 

WoRo

  • Sign in to reply
  • Cancel
  • e14 Contributor
    0 e14 Contributor over 14 years ago

    wenn man nach "Edit" => "Netclasses" das Fenster durch Anklicken des

    "Doppelpfeiles" unten rechts ausklappt, kann man die erscheinende Matrix

    nutzen um alle möglichen Abstände innerhalb einer Klasse und auch

    zwischen den verschiedenen Klassen einstellen.

     

    Am 18.07.2012 15:49, schrieb Wolfgang Rosenegger:

    Ich weiß zwar, wie ich die clearances innerhalb verschiedener Netzklassen festlegen kann. Mein Problem aber ist, dass ich z.B. einen SELV (SicherheitsKleinSpannung) Kreis und das 230V Netz auf einer Leiterplatte unterbringen muss und die clearance zwischen Netz und SELV eine andere ist als innerhalb der jeweiligen Netze. Eine dritte Gruppe hat wiederum gegenüber beiden Netzklassen einen Mindestabstand einzuhalten, innerhalb der Gruppe sind die Mindestabstände jedoch wesentlich kleiner.

     

    Bin noch mit EAGLE 5.11.0 unterwegs, da 6.1 bei uns anfänglich noch Probleme machte und die Libraries durch die Anwendung mit 6.1 in der Version 5.11 nicht mehr zu verwenden waren.

     

    Danke für eine Antwort

     

    WoRo

     

     

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Verify Answer
    • Reject Answer