Autodesk EAGLE
  • Products & Partners
  • More
Autodesk EAGLE
EAGLE Support (Deutsch) Absoluter Neuling (naja, fast :-))
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Events
  • Polls
  • Files
  • Members
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Autodesk EAGLE to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • State Verified Answer
  • Replies 14 replies
  • Answers 2 answers
  • Subscribers 188 subscribers
  • Views 1833 views
  • Users 0 members are here
Related

Absoluter Neuling (naja, fast :-))

e14 Contributor
e14 Contributor over 14 years ago

Hallo Leute! Bin der Matthes aus Aachen. Ich benutze den EAGLE schon seit einigen Jahren privat. Bin bis jetzt noch nicht dahintergekommen, wie man bestimmte Bauteile der Libary hinzufügen kann (also über update oder so), und auch weiß ich immer noch nicht, wie man Bauteile selber zeichnen kann. Z.B. mache ich gerade ein kleines PRojekt für nen Frequenzumrichter und hätte gerne dafür ein Bauteil in der Library, den IR2110. Auch andere Bauteile würde ich gerne meiner Bibliothek hinzufügen. Da ich jetzt das erste Mal hier das Forum gefunden habe, weiß ich gar nicht so recht, wo ich was reinschreiben soll.


 


 

<SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" mcestyle="font-size: 14pt;">Freue mich auf Antwort!


 


 

<SPAN style="FONT-SIZE: 14pt" mcestyle="font-size: 14pt;">Matzi</SPAN></P>

  • Sign in to reply
  • Cancel
Parents
  • e14 Contributor
    0 e14 Contributor over 14 years ago

    Am 10.09.2012 03:50, schrieb Matthias Reicherter:

    h3. Hallo Leute! Bin der Matthes aus Aachen. Ich benutze den EAGLE schon seit einigen Jahren privat. Bin bis jetzt noch nicht dahintergekommen, wie man bestimmte Bauteile der Libary hinzufügen kann (also über update oder so), und auch weiß ich immer noch nicht, wie man Bauteile selber zeichnen kann. Z.B. mache ich gerade ein kleines PRojekt für nen Frequenzumrichter und hätte gerne dafür ein Bauteil in der Library, den IR2110. Auch andere Bauteile würde ich gerne meiner Bibliothek hinzufügen. Da ich jetzt das erste Mal hier das Forum gefunden habe, weh gar nicht so recht, wo ich was reinschreiben soll.

     

    Freue mich auf Antwort!

     

    Matzi

     

    Hi Matthias,

    du weißt hoffentlich, das es im doc Verzeichnis von eagle ein Tutorial

    und ein Manual gibt?

    Im Internet gibt es imo jede Menge Hinweise auf dein Problem, aber werde

    hier mal eine Kurzfassung ablegen.

    Generell sollte man eigene devices auch in eigenen libraries speichern,

    sonst konnten deine Errungenschaften beim nächsten update weg sein.

    Grundsätzlich gibt es zwei Methoden um devices zu kopieren: Man öffnet

    eine (neue) lib und lässt die offen!, geht dann ins Control panel zu den

    libraries, selektiert das gewünschte device und wählt mit rechtsklick

    der Maustaste:"In Bibliothek kopieren" aus dem aufgehenden Menue.

    Drag und drop:Am Besten die Fenster des Control Panels und der offenen

    library so verkleinern, das beide gut Sichtbar sind. Im Control panel

    das device mit linker Maustaste selektieren und mit gedrückter Taste bis

    in die library ziehen und loslassen. Das war schon alles. image

     

    Bei eigenen Bauteilen ist das Schlimmste das package, denn es muss mit

    der Realität übereinstimmen. Glücklicherweise gibt es eine

    ref-packages.lbr in der viele Gehäuseformen bereits definiert sind.

    Falls man es doch selbst machen muss, ist wohl das Wichtigste, das man

    das Grid ca. auf 1/10 / alternativ grid auf 1/1000 der Maßeinheit des

    verwendeten Datenblatts stellt.

    Im Device Editor der Library "added" man das Symbol und mit "New" das

    package zu einem neuen device zusammen. Hier werden auch die Pins des

    Symbols mit den Pads des package verknüpft. Alles easy, nur Übungssache.

     

    Generell sollte man wohl sagen:"Nimm ein möglichst ähnliches device,

    schaufle es in deine library, taufe es um und editiere es passend,

    fertig". image

    Bei den Pins im Symbol auch immer die directions der Pins editieren, das

    wird oft vergessen. (help pin). An die Arbeit image

     

    --

    Mit freundlichen Grüßen / With best regards

     

    Joern Paschedag

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Verify Answer
    • Reject Answer
    • Cancel
Reply
  • e14 Contributor
    0 e14 Contributor over 14 years ago

    Am 10.09.2012 03:50, schrieb Matthias Reicherter:

    h3. Hallo Leute! Bin der Matthes aus Aachen. Ich benutze den EAGLE schon seit einigen Jahren privat. Bin bis jetzt noch nicht dahintergekommen, wie man bestimmte Bauteile der Libary hinzufügen kann (also über update oder so), und auch weiß ich immer noch nicht, wie man Bauteile selber zeichnen kann. Z.B. mache ich gerade ein kleines PRojekt für nen Frequenzumrichter und hätte gerne dafür ein Bauteil in der Library, den IR2110. Auch andere Bauteile würde ich gerne meiner Bibliothek hinzufügen. Da ich jetzt das erste Mal hier das Forum gefunden habe, weh gar nicht so recht, wo ich was reinschreiben soll.

     

    Freue mich auf Antwort!

     

    Matzi

     

    Hi Matthias,

    du weißt hoffentlich, das es im doc Verzeichnis von eagle ein Tutorial

    und ein Manual gibt?

    Im Internet gibt es imo jede Menge Hinweise auf dein Problem, aber werde

    hier mal eine Kurzfassung ablegen.

    Generell sollte man eigene devices auch in eigenen libraries speichern,

    sonst konnten deine Errungenschaften beim nächsten update weg sein.

    Grundsätzlich gibt es zwei Methoden um devices zu kopieren: Man öffnet

    eine (neue) lib und lässt die offen!, geht dann ins Control panel zu den

    libraries, selektiert das gewünschte device und wählt mit rechtsklick

    der Maustaste:"In Bibliothek kopieren" aus dem aufgehenden Menue.

    Drag und drop:Am Besten die Fenster des Control Panels und der offenen

    library so verkleinern, das beide gut Sichtbar sind. Im Control panel

    das device mit linker Maustaste selektieren und mit gedrückter Taste bis

    in die library ziehen und loslassen. Das war schon alles. image

     

    Bei eigenen Bauteilen ist das Schlimmste das package, denn es muss mit

    der Realität übereinstimmen. Glücklicherweise gibt es eine

    ref-packages.lbr in der viele Gehäuseformen bereits definiert sind.

    Falls man es doch selbst machen muss, ist wohl das Wichtigste, das man

    das Grid ca. auf 1/10 / alternativ grid auf 1/1000 der Maßeinheit des

    verwendeten Datenblatts stellt.

    Im Device Editor der Library "added" man das Symbol und mit "New" das

    package zu einem neuen device zusammen. Hier werden auch die Pins des

    Symbols mit den Pads des package verknüpft. Alles easy, nur Übungssache.

     

    Generell sollte man wohl sagen:"Nimm ein möglichst ähnliches device,

    schaufle es in deine library, taufe es um und editiere es passend,

    fertig". image

    Bei den Pins im Symbol auch immer die directions der Pins editieren, das

    wird oft vergessen. (help pin). An die Arbeit image

     

    --

    Mit freundlichen Grüßen / With best regards

     

    Joern Paschedag

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Verify Answer
    • Reject Answer
    • Cancel
Children
  • e14 Contributor
    0 e14 Contributor over 14 years ago in reply to e14 Contributor

    Hallo Joern image

     

    danke Dir für die schnelle Antwort. Es heißt ja RTFM, und damit tue ich mir halt recht schwer image . Aber ich nehme mir das manual mit seinen 360 Seiten mal vor. Ich dachte immer, dass es dieses nur in Englisch gibt. Jetzt habe ich die deutsche Version gefunden.

     

    Gerne möchte ich hier im Forum aber fragen, wenn ich verständnisschwierigkeiten habe.

     

    LG

     

    Matthes

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Verify Answer
    • Reject Answer