Autodesk EAGLE
  • Products & Partners
  • More
Autodesk EAGLE
EAGLE Support (Deutsch) Eagle 6.2: Geformte Pads: DRC Breiten-Prüfung
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Events
  • Polls
  • Files
  • Members
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Autodesk EAGLE to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • State Not Answered
  • Replies 1 reply
  • Subscribers 188 subscribers
  • Views 518 views
  • Users 0 members are here
Related

Eagle 6.2: Geformte Pads: DRC Breiten-Prüfung

e14 Contributor
e14 Contributor over 14 years ago

Hallo,

 

ich benutze Eagle v6.2 und verstehe das Verhalten des DRC bei mithilfe von Wires oder Polygonen geformten SMD-Pads nicht.

 

In der Hilfe (>help SMD) lese ich unter dem Punkt "Beliebige Pad-Formen":

 

[...]

Hierbei gelten folgende Bedingungen:

  • Ein Polygon gilt als mit einem SMD Pad im selben Layer verbunden, wenn der Aufhängepunkt des Pads innerhalb der durch die Mittellinien der Polygon-Wires definierten Fläche liegt.
  • Ein Wire gilt als mit einem SMD Pad im selben Layer verbunden, wenn einer seiner Endpunkte am Aufhängepunkt des Pads liegt. Etwaige mit dem anderen Ende eines solchen Wires verbundene weitere Wires sind ebenfalls elektrisch mit dem Pad verbunden.
  • Der DRC prüft solche Wires und Polygone nicht auf Mindestbreite.

[...]

 

Kurz: Ein Polygon muss den Mittelpunkt des Pads umschließen, ein Wire muss an den Mittelpunkt des Pads angeschlossen sein.

 

Dass das gut funktioniert, sehe ich daran, dass meine Polygone und Wires mit dem SHOW befehl auf ein angeschlossenes Signal mit "ge-highlighted" werden. Außerdem produziert der DRC keine Clearence-Fehler für die Polygone und Wires (was er täte, wenn die beiden Bedingungen nicht erfüllt wären und Polygon und Wire zu nah an das Pad heranreichten).

 

Allerdings produziert der DRC "WIDTH"-Fehler, wenn die Breite des Polygons oder Wires die Mindestbreite unterschreitet. Das wiederspricht dem dritten Punkt: "Der DRC prüft solche Wires und Polygone nicht auf Mindestbreite."

Doch genau ein solches Verhalten erwarte ich vom DRC, besonders beim Zeichnen von Polygonen für sehr kleine Pads ist es meistens nicht möglich, eine ausreichende Linienstärke zu verwenden.

 

Im Handbuch ".../doc/manual_de.pdf/" lese ich in Kapitel 8.13, "Beliebige Padformen", dass die Mindestbreite eingehalten werden muss. Wurde dieses Feature, dass der DRC die Breite nicht berücksichtigt, nachträglich wieder entfernt?

Wie umgehe ich das Problem, wenn ich ein Pad-Polygon mit einer sehr feinen Linie zeichnen muss?

 

Viele Grüße

Janos Kutscherauer

  • Sign in to reply
  • Cancel
  • e14 Contributor
    0 e14 Contributor over 14 years ago

    Am 29.09.2012 16:47, schrieb Janos Kutscherauer:

    Hallo,

     

    ich benutze Eagle v6.2 und verstehe das Verhalten des DRC bei mithilfe von Wires

    > oder Polygonen geformten SMD-Pads nicht.

     

    In der Hilfe (>help SMD) lese ich unter dem Punkt "Beliebige Pad-Formen":

     

    • Der DRC prüft solche Wires und Polygone nicht auf Mindestbreite.

     

    Hier muß das Handbuch etwas Detaillierter geschrieben werden, denn die

    Min. Width des DRC prüft die Struktur des PAD, ob der LP-Hersteller so

    fein ätzen kann, und die Clearance der CLASS prüft, ob genügend breit

    für die benötigte Stromstärke geroutet wurde.

     

     

     

    Kurz: Ein Polygon muss den Mittelpunkt des Pads umschließen, ein Wire muss an den

    > Mittelpunkt des Pads angeschlossen sein.

     

    Dass das gut funktioniert, sehe ich daran, dass meine Polygone und Wires mit dem

    > SHOW befehl auf ein angeschlossenes Signal mit "ge-highlighted"

    werden. Außerdem

    > produziert der DRC keine Clearence-Fehler für die Polygone und Wires

    (was er täte,

    > wenn die beiden Bedingungen nicht erfüllt wären und Polygon und Wire

    zu nah an das

    > Pad heranreichten).

     

    Allerdings produziert der DRC "WIDTH"-Fehler, wenn die Breite des Polygons oder Wires

    > die Mindestbreite unterschreitet. Das wiederspricht dem dritten

    Punkt: "Der DRC prüft

    > solche Wires und Polygone nicht auf Mindestbreite."

     

    Hier muß die Online-Hilfe berichtigt werden, ist weitergegeben.

     

     

    Doch genau ein solches Verhalten erwarte ich vom DRC, besonders beim Zeichnen von

    > Polygonen für sehr kleine Pads ist es meistens nicht möglich, eine

    ausreichende

    > Linienstärke zu verwenden.

     

    Im Handbuch ".../doc/manual_de.pdf/" lese ich in Kapitel 8.13, "Beliebige Padformen",

    > dass die Mindestbreite eingehalten werden muss. Wurde dieses Feature,

    dass der DRC die

    > Breite nicht berücksichtigt, nachträglich wieder entfernt?

    Wie umgehe ich das Problem, wenn ich ein Pad-Polygon mit einer sehr feinen Linie zeichnen muss?

     

    Setzen Sie die Min. Wirebreite im DRC auf des kleinste Maß das Sie

    benötigen, und in der NETz-CLASSe die Breite mit der das Netz geroutet

    werden soll.

     

    Diese Angaben beziehen sich auch die aktuelle 6.2.3 (Beta).

     

     

    Mit freundlichen Grüßen / Best regards

     

    Alfred Zaffran

    --

    ______________________________________________________________

    Alfred Zaffran              Support

    CadSoft Computer GmbH       Hotline:   08635-698930

    Pleidolfweg 15              FAX:       08635-698940

    84568 Pleiskirchen          eMail: <alf@cadsoft.de>

                                 Web:   <www.cadsoft.de>

    Registergericht: Amtsgericht Traunstein HRB 5573

    Geschäftsführer: Thomas Liratsch

    ______________________________________________________________

     

    EAGLE V6.2 availabe now!