Autodesk EAGLE
  • Products & Partners
  • More
Autodesk EAGLE
EAGLE Support (Deutsch) Zweimal LTM4601 auf einem Board --> automatische Pin-Verbindung vermeiden
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Events
  • Polls
  • Files
  • Members
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Autodesk EAGLE to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • State Verified Answer
  • Replies 3 replies
  • Subscribers 188 subscribers
  • Views 630 views
  • Users 0 members are here
Related

Zweimal LTM4601 auf einem Board --> automatische Pin-Verbindung vermeiden

e14 Contributor
e14 Contributor over 13 years ago

Hi,

 

ich nutze die Standardbibliothek von Element14 für den LTM4601 von Linear mit Eagle 6.4. Zur Spannungsversorgung habe ich zwei dieser Bauteile auf meinem Board verbaut. Beim Layouten habe ich jetzt festgestellt, dass Eagle die gleichnamigen Pins wie z.B. "FSET" der beiden Bauteile automatisch miteinander verbindet... Das würde auf meinem Board aber eine Fehlfunktion hervorrufen.. Muss ich die Pin-Namen in der Bibliothek ändern, oder gibt es eine andere Möglichkeit diesen Automatismus zu umgehen?

 

Gruß

 

M.M.

  • Sign in to reply
  • Cancel
Parents
  • autodeskguest
    0 autodeskguest over 13 years ago

    mm mm wrote:

    ich nutze die Standardbibliothek von Element14 für den LTM4601 von

    Linear mit Eagle 6.4. Zur Spannungsversorgung habe ich zwei dieser

    Bauteile auf meinem Board verbaut.

     

    das bestätigt die Regel niemals einer fremden Library zu vertrauen.

     

    Beim Layouten habe ich jetzt

    festgestellt, dass Eagle die gleichnamigen Pins wie z.B. "FSET" der

    beiden Bauteile automatisch miteinander verbindet... Das würde auf

    meinem Board aber eine Fehlfunktion hervorrufen.. Muss ich die Pin-Namen

    in der Bibliothek ändern, oder gibt es eine andere Möglichkeit diesen

    Automatismus zu umgehen?

     

    offensichtlich ist die Direction des  FSET Pin im Symbol als 'Pwr'

    (Power input) oder 'Sup' (Supply) definiert. Eagle betrachtet solche

    Pins automatisch als zu einem Netz gehörend (VCC und GND bei 74xx sind

    zum Beispiel so definiert. Und zu Zeiten der IC-Gräber machte das auch

    mal Sinn ...).

     

    Anschliesen eines kurzen Wires und bennenn des Selben funktioniert im

    Schematic.

     

    Aber sinnvoller ist es die direction des Pins in der Library zu

    ändern.

    --

     

    Lorenz

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Reject Answer
    • Cancel
  • e14 Contributor
    0 e14 Contributor over 13 years ago in reply to autodeskguest

    Vielen Dank, ich habe nun die Pins in meiner Library auf IO geändert.. sollte funktionieren.

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Verify Answer
    • Cancel
Reply
  • e14 Contributor
    0 e14 Contributor over 13 years ago in reply to autodeskguest

    Vielen Dank, ich habe nun die Pins in meiner Library auf IO geändert.. sollte funktionieren.