Autodesk EAGLE
  • Products & Partners
  • More
Autodesk EAGLE
EAGLE Support (Deutsch) no export of Symbols if exporting from Board Layout
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Events
  • Polls
  • Files
  • Members
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Autodesk EAGLE to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • State Not Answered
  • Replies 1 reply
  • Subscribers 188 subscribers
  • Views 386 views
  • Users 0 members are here
Related

no export of Symbols if exporting from Board Layout

e14 Contributor
e14 Contributor over 12 years ago

Hallo

Ich habe gerade den Export von Librarys versucht. Komischer weise ist dieser unterschiedlich wenn er aus dem Schema editor oder dem Board Layout gestartet wird.

Beim Starten aus dem Board Layout wird nichts weiteres als das Package Exportiert. Symbol und Device fehlen dann. Ist das bewusst so? Ich finde dazu keine Hilfe im Manual...

lg

novski

 

getestet unter

eagle 6.5.0 Prof.

eagle 6.6.0 Prof.

  • Sign in to reply
  • Cancel
  • e14 Contributor
    0 e14 Contributor over 12 years ago

    Am 05.06.2014 19:51, schrieb Ivan Hörler:

    Hallo

    Ich habe gerade den Export von Librarys versucht. Komischer weise ist

    dieser unterschiedlich wenn er aus dem Schema editor oder dem Board

    Layout gestartet wird.

    Beim Starten aus dem Board Layout wird nichts weiteres als das Package

    Exportiert. Symbol und Device fehlen dann. Ist das bewusst so? Ich finde

     

    Im Board ist und kann nur das Package enthalten sein.

    Gibt es also einen SCH zum BRD, so muß logischerweise der Export aus

    dem SCH erfolgen, um das komplette Deviceset zu exportieren.

     

    CHANGE Package kann auch nur mit einem konsistentem SCH durchgeführt

    werden, da ja nur im SCH der Deviceset (Package-Varianten und Symbole)

    enthalten ist. Das gleiche gilt auch für Bestückungsvarianten, da nur

    der SCH die Varianten enthält, und das Board immer nur in der Variante

    abgespeichert wird, die zum Zeitpunkt des Speichern aktiv geschaltet

    war.

     

     

     

    ***

    Um das Original zu lesen, und auch zuverlässig angehängte Dateien

    bereitstellen zu können, benutzen Sie news.cadsoft.de und einen

    funktionierenden News-Reader wie Thunderbird!

    ***

     

    Mit freundlichen Grüßen / Best regards

     

    Alfred Zaffran

    --

    ______________________________________________________________

    Alfred Zaffran              Support

    CadSoft Computer GmbH       Hotline:   08635-698930

    Pleidolfweg 15              FAX:       08635-698940

    84568 Pleiskirchen          eMail: <alf@cadsoft.de>

                                 Web:   <www.cadsoft.de>

    Registergericht: Amtsgericht Traunstein HRB 5573

    Geschäftsführer: Thomas Liratsch

    ______________________________________________________________

    EAGLE V6.5 availabe now!