Autodesk EAGLE
  • Products & Partners
  • More
Autodesk EAGLE
EAGLE Support (Deutsch) Unterstützung beim manuellen Bestücken
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Events
  • Polls
  • Files
  • Members
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Autodesk EAGLE to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • State Not Answered
  • Replies 4 replies
  • Subscribers 189 subscribers
  • Views 1065 views
  • Users 0 members are here
  • bestückungsmodus
Related

Unterstützung beim manuellen Bestücken

e14 Contributor
e14 Contributor over 11 years ago

Hallo Cadsoft-Support,

 

ich bin gerade dabei meine Prototypen von Hand zu bestücken. Um den Überblick zu behalten, welche Bauteile ich schon bestückt habe, lösche ich diese immer aus dem Board. Das funktioniert, könnte aber komfortabler sein. Ich würde mir folgende Features für einen "Bestückungsmodus" wünschen:

 

  • Bauteile können als "bestückt" markiert werden. Dabei werden diese nicht gänzlich gelöscht, sondern nur ausgegraut. Damit ist ihre Position noch schwach sichtbar, damit man sich beim bestücken der restlichen Bauteilen noch daran orientieren kann.
  • Es können alle Bauteile mit dem gleichen Bauteilwert gehighlightet werden. (Ich klicke einen 4k7-R an und alle anderen 4k7-Rs leuchten ebenfalls auf. Perfekt wäre es, wenn noch die Anzahl der leuchtenden Bauteile groß angezeigt werden würden. So viele müsste ich dann aus der Verpackung nehmen.
  • Besseres Einblenden des Bauteilwertes, z.B. in einem kleinen schwebenden Fenster. Das highlighten der tValues ist bei dicht bestückten Platinen fast nutzlos. Der Info-Box bei "info" muss immer umständlich wieder weggeklickt werden.
  • Kumulatives Highlighten. Wenn ich mehrere Bauteile nacheinander anklicke, sollen diese alle leuchten. So sehe ich mit einem Blick die Bauteile, die ich als nächstes bestücken möchte. Erneuter Klick auf Bautile de-highlightet...

 

Danke,

Bernd.

  • Sign in to reply
  • Cancel
  • eduardodemier
    0 eduardodemier over 11 years ago in reply to eduardodemier

    Habe getestet mit "Show C1 C2 C3" eine Reihe von Bauteilen zu highlighten. Das geht soweit. Die Bauteile kann man sich per Copy-paste aus der BOM holen.

    Was nicht geht, ist im Druck oder image-export die highlighted parts zu sehen.

    Stehe also immer noch am Anfang.

    Ich denke, wenn man ULP-Freak ist, kann man das sicher irgendwie lösen.

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Verify Answer
    • Cancel
  • eduardodemier
    0 eduardodemier over 11 years ago

    Super Thema.

    Ich bin dabei, allerdings nicht am Bildschirm.

    Was ich momentan mache, ist, den Bestückungsdruck mehrfach auf Papier auszudrucken und alle Bauteile mit einem Wert auf je einem Blatt mit gelbem Marker zu kennzeichnen. Dann steht oben auf dem Blatt der Wert und los geht's. Nur so kann ich verm,eiden, dass meine Bestückerhilfen keine Fehler machen. Bei SMD, besonders bei C's, eine enorme Erleichterung.

    Die Sucherei auf dem Blatt beim Markieren ist allerdings oft zeitaufwendig. Wenn ich alle Bauteil mit demselben Wert Highlighten/Einblenden könnte und davon einen Ausdruck machen, wäre das extrem hilfreich.

    Die BOM ist ja bereits nach Bauteilwerten sortierbar. Quasi dazu passend selektive Bestückungsdrucke wären perfekt.

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Verify Answer
    • Cancel
  • e14 Contributor
    0 e14 Contributor over 11 years ago

    Am 23.03.2015 um 17:18 schrieb Bernie C.:

    Hallo Cadsoft-Support,

     

    ich bin gerade dabei meine Prototypen von Hand zu bestücken. Um den

    Überblick zu behalten, welche Bauteile ich schon bestückt habe, lösche

    ich diese immer aus dem Board. Das funktioniert, könnte aber

    komfortabler sein. Ich würde mir folgende Features für einen

    "Bestückungsmodus" wünschen:

     

    • Bauteile können als "bestückt" markiert werden. Dabei werden diese

    nicht gänzlich gelöscht, sondern nur ausgegraut. Damit ist ihre

    Position noch schwach sichtbar, damit man sich beim bestücken der

    restlichen Bauteilen noch daran orientieren kann.

    • Es können alle Bauteile mit dem gleichen Bauteilwert gehighlightet

    werden. (Ich klicke einen 4k7-R an und alle anderen 4k7-Rs leuchten

    ebenfalls auf. Perfekt wäre es, wenn noch die Anzahl der leuchtenden

    Bauteile groß angezeigt werden würden. So viele müsste ich dann aus der

    Verpackung nehmen.

    • Besseres Einblenden des Bauteilwertes, z.B. in einem kleinen

    schwebenden Fenster. Das highlighten der tValues ist bei dicht

    bestückten Platinen fast nutzlos. Der Info-Box bei "info" muss immer

    umständlich wieder weggeklickt werden.

    • Kumulatives Highlighten. Wenn ich mehrere Bauteile nacheinander

    anklicke, sollen diese alle leuchten. So sehe ich mit einem Blick die

    Bauteile, die ich als nächstes bestücken möchte. Erneuter Klick auf

    Bautile de-highlightet...

     

    Danke,

      Bernd.

     

     

    Speziell für diesen Fall gemacht:

     

    RUN mount-trace.ulp

     

     

    ***

    Um das Original zu lesen, und auch zuverlässig angehängte Dateien

    bereitstellen zu können, benutzen Sie news.cadsoft.de und einen

    funktionierenden News-Reader wie Thunderbird!

    ***

    Mit freundlichen Grüßen / Best regards

     

    Alfred Zaffran

    --

    ______________________________________________________________

    Alfred Zaffran              Support

    CadSoft Computer GmbH       Hotline:   08635-698930

    Pleidolfweg 15              FAX:       08635-698940

    84568 Pleiskirchen          eMail: <alf@cadsoft.de>

                                 Web:   <www.cadsoft.de>

    Registergericht: Amtsgericht Traunstein HRB 5573

    Geschaeftsfuehrer: Mark Whiteling

    ______________________________________________________________

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Verify Answer
    • Cancel
  • autodeskguest
    0 autodeskguest over 11 years ago

    Bernie C. wrote:

    ich bin gerade dabei meine Prototypen von Hand zu bestücken. Um den

    Überblick zu behalten, welche Bauteile ich schon bestückt habe, lösche

    ich diese immer aus dem Board. Das funktioniert, könnte aber

    komfortabler sein. Ich würde mir folgende Features für einen

    "Bestückungsmodus" wünschen:

     

    • Es können alle Bauteile mit dem gleichen Bauteilwert gehighlightet

    werden. (Ich klicke einen 4k7-R an und alle anderen 4k7-Rs leuchten

    ebenfalls auf. Perfekt wäre es, wenn noch die Anzahl der leuchtenden

    Bauteile groß angezeigt werden würden. So viele müsste ich dann aus der

    Verpackung nehmen.

     

    das geht nicht out-of-the-box, aber liese sich mit einem ULP

    realisieren.

     

     

    • Kumulatives Highlighten. Wenn ich mehrere Bauteile nacheinander

    anklicke, sollen diese alle leuchten. So sehe ich mit einem Blick die

    Bauteile, die ich als nächstes bestücken möchte. Erneuter Klick auf

    Bautile de-highlightet...

     

    bei aktivem Show Kommando lassen sich mit strg-click mehrere Bauteile

    highlighten, und umgekehrt. Aber Achtung, einmal ohne strg Klicken und

    alle Highlights sind weg.

    --

     

    Lorenz