Autodesk EAGLE
  • Products & Partners
  • More
Autodesk EAGLE
EAGLE Support (Deutsch) Micro-Vias in Part als Wärmeableiter
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Events
  • Polls
  • Files
  • Members
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Autodesk EAGLE to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • State Suggested Answer
  • Replies 4 replies
  • Answers 1 answer
  • Subscribers 188 subscribers
  • Views 744 views
  • Users 0 members are here
Related

Micro-Vias in Part als Wärmeableiter

e14 Contributor
e14 Contributor over 11 years ago

Hallo zusammen,

 

vielleicht bin ich zu blöd zum Suchen, aber zum Stichwort "Micro Via" finde ich in der Diskussionsliste nichts.

 

Problem:

Ein Modul (SL808x von Sierra Wireless) im LGA-Gehäude (Land Grid Array) verlangt Micro-Vias zur Wärmeabfuhr zwischen den Land-Patterns auf der Unterseite des Moduls. Die gegenüberliegende Seite der Platte soll dabei als Massefläche ausgelegt sein - ohne Bestückung natürlich, um die Wärmeabfuhr zu verbessern...

 

Ich nutze EAGLE 6.2.0. Im Part Editor kann ich nur PADs setzen, keine VIAs. Für die Land Patterns natürlich SMDs im Top-Layer, im Bottom-Layer ein großes SMD für die Massefläche, zwischen den Land Patterns PADs für die Micro-Vias, da sie die Land Patterns nicht überlappen sollen, alles auf GND im Device miteinander verbunden. Im DRC gibt es eine Stellschraube für Micro-Vias: Bohrdurchmesser kleiner kleinster Bohrdurchmesser == Micro-Via. Setze ich im Part PADs mit Bohrdurchmesser kleiner kleinster Bohrdurchmesser, erwarte ich dafür ein Micro-Via. Da sich die PADs und SMDs (Massefläche auf Unterseite) überlappen im DRC/Clearence die Minimum Clearence Same Signal alles auf NULL und im DRC/Sizes die Min. Micro Via auf kleiner Bohrdurchmesser PADs. Soweit zur Theorie und umgesetzten Praxis.

 

Nutze ich das so erstellte Device meldet der DRC einiges:

- Clearence Fehler der PADs (erhoffte Micro-Vias) zu den SMDs (Land Pattern)

- Drill Size Fehler wegen zu kleiner Bohrungen der PADs

- Overlap Fehler zwischen den PADs und den SMDs (wobei im Part die PADs so klein definiert sind, daß sie eigentlich zwischen die SMDs passen, nur der DRC macht sie wieder größer, warum auch immer)

 

Mein Fragen:

1. Wie bekomme ich Micro-Vias in ein Part? Version 6.2!

2. Was mache ich, damit die Clearence und Overlap Fehler nicht kommen?

3. Kann das mit Micro-Vias überhaupt ohne Drill Size Fehler funktionieren?

4. Gibt es für so ein Modul, also mit Micro-Vias auf SMDs, ein Beispiel in einer Library für 6.2?

 

Danke für eine Antwort!

 

Harald

  • Sign in to reply
  • Cancel
  • e14 Contributor
    0 e14 Contributor over 11 years ago in reply to e14 Contributor

    Das mit dem "Micro-Via" stammt aus dem Datenblatt vom SL808x: "The ground vias may be filled or unfilled micro-vias." "Micro" wohl deshalb, da der Bohrdurchmesser sehr klein sein muß, da die Vias nicht in den SMD-Pads, sondern daneben plaziert sein sollen. Also sollen es nach Definition keine, im Part-Editor eh' nicht vorhandene, "Micro-Vias", sondern stinknormale PADs sein. Und im DRC muß dann der Bohrdurchmesser entsprechend klein gewählt werden. So korrekt?

     

    BTW: Die Restring-Einstellungen sind auch nicht so ganz einfach verstehbar. Nun ja, mit einigen Rechnereien auf dem HP41 funktioniert jetzt auch das...

     

    Harald

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Verify Answer
    • Cancel
  • e14 Contributor
    0 e14 Contributor over 11 years ago in reply to e14 Contributor

    Am 17.06.2015 um 13:42 schrieb Harald Wehner:

    Tja, SMD auf Unterseite (Wärmefläche) nicht an GND angehängt! Hm - die

    Aufmerksamkeit war schon mal größer....

    Bringt alle Overlap Fehler weg.

    Bleiben noch die Drill Size Fehler.

     

    Das ist ebenfalls eine reine Einstellung im den Design-Rules.

    Noch mal zu dem Ausdruck "MicroVia":

    Eine MicroVia darf nur einen Layer tiefer gehen, und hat einen

    Bohrdurchmesser von 50 bis 200µm, der Prepreg sollte die 20µm

    ebenfalls nicht überschreiten. Geht die Via komplett durch,

    dann spricht man von einer thrugh hole  VIA.

     

    <https://www.google.de/search?q=micro+via&biw=1247&bih=789&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=kWWCVaKrJKGR7Ab915b4BA&ved=0CC0QsAQ>

     

    <http://s3-blogs.mentor.com/tom-hausherr/files/2011/01/figure-6-stacked-micro-via-conductive-fill1.png>

     

    <https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQdrgkSCOI-EVKE4RyaZaY5aVoiVAPiHUAX31z48XzhSQnQza9otw>

     

     

    ***

    Um das Original zu lesen, und auch zuverlässig angehängte Dateien

    bereitstellen zu können, benutzen Sie news.cadsoft.de und einen

    funktionierenden News-Reader wie Thunderbird!

    ***

    Mit freundlichen Grüßen / Best regards

     

    Alfred Zaffran

    --

    ______________________________________________________________

    Alfred Zaffran              Support

    CadSoft Computer GmbH       Hotline:   08635-698930

    Pleidolfweg 15              FAX:       08635-698940

    84568 Pleiskirchen          eMail: <alf@cadsoft.de>

                                 Web:   <www.cadsoft.de>

    Registergericht: Amtsgericht Traunstein HRB 5573

    Geschaeftsfuehrer: Mark Whiteling

    ______________________________________________________________

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Verify Answer
    • Reject Answer
    • Cancel
  • e14 Contributor
    0 e14 Contributor over 11 years ago

    Tja, SMD auf Unterseite (Wärmefläche) nicht an GND angehängt! Hm - die Aufmerksamkeit war schon mal größer....

    Bringt alle Overlap Fehler weg.

    Bleiben noch die Drill Size Fehler.

     

    Harald

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Verify Answer
    • Cancel
  • e14 Contributor
    0 e14 Contributor over 11 years ago

    Ein interessanter Effekt:

     

    im Schematic GND angeschlossen: Clearence Fehler sind weg. Ist das erklärbar?

     

    Harald