Autodesk EAGLE
  • Products & Partners
  • More
Autodesk EAGLE
EAGLE Support (Deutsch) Vectorfont v. proportional und Fontstärke änder n
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Events
  • Polls
  • Files
  • Members
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Autodesk EAGLE to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • Replies 3 replies
  • Subscribers 187 subscribers
  • Views 1178 views
  • Users 0 members are here
Related

Vectorfont v. proportional und Fontstärke änder n

autodeskguest
autodeskguest over 8 years ago

Ich habe festgestellt das manche tNames, tValues (dito bNames, bValues)

fetter gezeichnet sind als andere. Ich weiß nicht, ob das in den libs

schon so ist oder wie das entsteht. Jedenfalls möchte ich im Bauteile

Druck (Names und Values) einheitliches Aussehen haben.

 

Was ist der Unterschied zwischen proportional und vector font? Vector

fonts sind doch per se proportional.

 

Welcher Parameter beim Font (Vector, proportional) die Dicke, nicht

Size, des Fonts?

 

 

--

Christoph

 

  • Sign in to reply
  • Cancel
  • autodeskguest
    autodeskguest over 8 years ago

    Am 03.11.2018 um 11:10 schrieb Christoph Kukulies:

    Was ist der Unterschied zwischen proportional und vector font? Vector

    fonts sind doch per se proportional.

     

    Welcher Parameter beim Font (Vector, proportional) die Dicke, nicht

    Size, des Fonts?

     

     

    Achtung! Beim Erzeugen von Gerberdaten hat der CAM-Prozessor zumindest

    bis zur 7er Version immer einen Vektorfont verwendet. Unabhängig was du

    verwendet hast. Da der proportional Font meistens kürzere Texte erzeugt

    und bei der Gerbererstellung dann aber der Vektor Font verwendet wird,

    sind die Texte meistens länger. Das kann Probleme geben.

     

    --

    Gruß

    Arne

     

     

    • Cancel
    • Vote Up +1 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • autodeskguest
    autodeskguest over 8 years ago

    Am 03.11.2018 um 11:10 schrieb Christoph Kukulies:

    Ich habe festgestellt das manche tNames, tValues (dito bNames, bValues)

    fetter gezeichnet sind als andere. Ich weiß nicht, ob das in den libs

    schon so ist oder wie das entsteht. Jedenfalls möchte ich im Bauteile

    Druck (Names und Values) einheitliches Aussehen haben.

     

    Was ist der Unterschied zwischen proportional und vector font? Vector

    fonts sind doch per se proportional.

     

    Welcher Parameter beim Font (Vector, proportional) die Dicke, nicht

    Size, des Fonts?

     

     

     

    Das ist RATIO.

    Es gibt Ulps die Parameter in den Libs ändern können. Imho gibt es aber

    nur eins das Name/Values usw. in Sym, Package und Devices ändern kann

    und das nennt sich:

    change-text-in-lbr-V1_2.ulp.

    Wenn du deine Vorgaben dauerhaft speichern willst, solltest du die Datei

    mit einem Editor öffnen,

    die Tabelle am Anfang anpassen und speichern. Dann brauchst du den Käse

    nicht jedes mal neu einzugeben.

    Kopier eine kleine lib zum üben image

     

    Habe gerade versucht dieses ulp von Autodesk runter zu laden... funzt

    nicht image

    Hat gefunzt nachdem ich der Datenerfassung zugestimmt habe. So, so.

    Imho ist diese Abhängigkeit verboten.

    Da werde ich mich mal schlau machen.

     

    --

    Mit freundlichen Grüßen / With best regards

     

    Joern Paschedag

     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • geralds
    geralds over 8 years ago

    Hi,

    image ich sehe seit den letzten Threads, da geht's ordentlich zur Sache. image

     

    Grundsätzlich, auch historisch bedingt für mich, ich mache alles mit Vektor-Fonts.

    Damit bist überall kompatibel, was mit den Fabrikationen zu tun hat; zumeist die Plotter lieben Vektor-Fonts.

    Proportional-Fonts haben sich meiner Ansicht nach ins CAD System eingeschlichen.

    Moderne Geräte können auch hier mitspielen.

    - So gesehen, halte ich aber alles mit Truetype-Fonts, dann passt es mit den Druckern.

    Laserdrucker wären hier mit von der Party.

    Wann auch immer, ich mache mit Vektoren und das habe ich im Panel so eingetragen.

    Dazu gibt es die Checkboxen:

    Im Panel - "Immer Vektor-Fonts", bzw. im PCB / SCH auch dazu "in diese Zeichnung einprägen".

    Du kannst mit dem Befehl CHANGE fonts die missratenen Fonts ändern. Geht auch mit der Gruppe.

     

    Vektor - die Charakter werden geplottet, da sie nach Vektorplot-Daten aufbereitet werden. Siehe HPGL (ist schon uralt, aber immer noch wichtig).

    Die Buchstaben sind einfach als "Striche" gezeichnet, also einfach gehalten, ohne Schnörkel und Ösen.

    Proportional - ist im Prinzip wie im PC, oder Schreibmaschine, die in Schriftbreiten angeordneten Fonts, Buchstaben, und sie sind formschön ausgeführt.

    I ist dabei viel schmaler, als W. Auf diese Weise könnte ein Aufdruck auf der Platine zwar schön gerundet sein, aber nicht richtig leserlich sein.

    zB: zu unterschätzen ist auch nicht, ob mit Kapitälchen, oder ohne. Das sieht man glücklicher Weise an den Fontsätzen, jeweils gemäß dessen Erfinderaugen.

    Aber kann leicht zu Missverständnissen führen: zB ein großes I könnte wie ein kleines l aussehen.

    In Arial ist das in etwa so. ufff - also Imperiale Zeichen, bzw. mit Serifen, haben einen Vorteil. Aber auch hier auf der Platine, wenn gaaanz klein gedruckt, sieht es wie ein Klecks aus.

    https://de.wikipedia.org/wiki/Serife

    Auf der Platine ist leserlich die Domäne!

    Weil, bei Fehlinterpretation kann ja eine Fehlerwelle ausgelöst werden, die bis zur Zerstörung, oder Menschengefährdung reicht.

     

    Du erwähntest noch die Proportionen der Zeichen. Hier schlage ich vor, mal die Infos von Platinenhersteller zu lesen, welche Zeichen sie bestens drucken, bzw. plotten können.

    Solche Infos kann man dort als zB. pdf runterladen. Dem entsprechend stellst halt deine Proportionen ein.

     

    Gerald

    ---