EAGLE User Support (English) Schematic to board.
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
  • State Suggested Answer
  • Replies 5 replies
  • Answers 1 answer
  • Subscribers 179 subscribers
  • Views 1173 views
  • Users 0 members are here
Related

Schematic to board.

gblpcml
gblpcml over 11 years ago

Bonjour,

J'ai réalisé un schéma sur 4 feuilles. J'aimerais ne pas router certains composants et, si je les laisse sur le schéma, ils passent sur le board et je suis obligé de les mettre dans la surface de la carte!... Ils sont gênant!...

serait-il possible de paramétrer pour que certains composants de schématic ne soient pas transferer dans la board ou que, s'ils le sont, on puisse les laisser hors du champ de la carte ?

 

Merci pour vos réponses.

 

Gérald

  • Sign in to reply
  • Cancel
Parents
  • kikoun
    0 kikoun over 11 years ago

    Bonjour,

    Tout composant pressent sur le schéma, est aussi présent sur le board (sauf les composant qui n'ont pas de boitier comme les symboles d'alimentation).

    La seule chose que l'on peut éventuellement faire, c'est de créer un "assembly variant" dans lequel on n'aurait pas inclus ces composants. Cela dit, leur empreinte restera de toute façon sur le board (un assembly variant, c'est juste une façon de faire une version où on ne monterait pas certains composants, mais leur empreinte sera toujours présente.)

    Quel est le but de vouloir ne pas placer les composants dans le board ? Si c'est pour commencer à router, et faire de la place, rien ne t’empêche de les tasser tous au même endroit dans un coin, même s'il sont vraiment tassé, il est toujours facile d'aller les rechercher au fur et à mesure du placement. C'est moins pratique que de tout mettre en autours de la carte, et de placer les composants  dans la carte au fur et à mesure, mais pour ça il faut avoir la version pro qui n'a pas de limite de dimension.

    Autre méthode (pour la prochaine fois) c'est de placer ou au moins ranger les composant dans le board, au fur et à mesure que l'on avance le schéma...

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Verify Answer
    • Cancel
  • gblpcml
    0 gblpcml over 11 years ago in reply to kikoun

    L’idée est que sur mon schéma, j'ai tout ce qui concerne le montage, en particulier les connecteurs de face avant, les swicth qui n'ont pas d’intérêt sur le CI. Comme j'ai la version standard, cela m'ennuie de gaspiller de la place sur le circuit pour stocker ces pièces.

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Verify Answer
    • Cancel
  • kikoun
    0 kikoun over 11 years ago in reply to gblpcml

    Je comprend mieux ton problème.

    J'aime bien aussi mettre sur le schéma des informations ou des composants qui n'ont pas à être sur le board. Pour ça, je me suis créé une bibliothèque de composants qui n'ont pas de package (ni de connexion réelle), mais qui me servent pour documenter le schéma. J'ai par exemple un composant "warning", en forme de panneau triangulaire danger avec un texte dessous.  Dans la bibliothèque, j'ai mis le texte ">ATTENTION" et j'ai défini l'attribut "ATTENTION", et il n'y a ni pad de connexion, ni package associé. Je l'utilise pour signaler un point particulier, comme par exemple pour signaler que dans cette zone il s'agit de logique 3,3V. Je le place sur le schéma et j'édite l'attribut ATTENTION, en mettant par exemple "3,3V LOGIC". Ainsi dans mon schéma, j'ai mon panneau d'avertissement, mais rien du coté BOARD.

     

    Cela me permet aussi de référencer en BOM des éléments qui n'ont pas forcément une réalité sur le board. Par exemple, j'ai un composant 'programmation' qui permet d'indiquer que le micro doit être programmé avec le firmware référence "machinchose".

     

    Ça marche aussi dans l'autre sens. J'ai des package, sans connexion, qui ne sont pas forcément associé avec un device. Je drope le package dans le board et il n'apparait rien dans le schéma. Pratique pour des instructions de montage, ou d'usinage (comme les chanfreins d'un connecteur type bord de carte).

     

    En espérant que cela répondre à tes questions.

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Verify Answer
    • Reject Answer
    • Cancel
  • gblpcml
    0 gblpcml over 11 years ago in reply to kikoun

    OK, merci. Je vais donc créer des composants sans package ni pad. Je trouve quand même bête que l'on ne puisse pas simplement faire le schéma complet d'un montage et dire que certains composants de la schématique doivent simplement ne pas être utilisés dans le board. Peut-être dans la V7 ?

    Ma deuxième sera de créer un autre projet où je n'utiliserai que les composants allant sur la carte et pas les autres. 

     

    Merci pour ta réponse

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Verify Answer
    • Cancel
  • kikoun
    0 kikoun over 11 years ago in reply to gblpcml

    Ce que je fais aussi c'est dans le projet, je crée un schéma sans board, qui permet d'avoir les une vision globale du projet (une sorte de plan hiérarchique), avec les plans des câbles, qui sont associés à ce projet. Pour les câbles, je prends des vrais connecteurs (avec des vrais pads) (comme ça, je peux mettre des noms sur les fils). Et je me fiche pas mal du package qui est associé puisque je ne créé pas de borad.

     

    A+

    Guillaume Barrey

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Verify Answer
    • Cancel
Reply
  • kikoun
    0 kikoun over 11 years ago in reply to gblpcml

    Ce que je fais aussi c'est dans le projet, je crée un schéma sans board, qui permet d'avoir les une vision globale du projet (une sorte de plan hiérarchique), avec les plans des câbles, qui sont associés à ce projet. Pour les câbles, je prends des vrais connecteurs (avec des vrais pads) (comme ça, je peux mettre des noms sur les fils). Et je me fiche pas mal du package qui est associé puisque je ne créé pas de borad.

     

    A+

    Guillaume Barrey