EAGLE User Support (English) "info" dans Eagle 7.3 avec W7
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
  • State Suggested Answer
  • Replies 4 replies
  • Answers 2 answers
  • Subscribers 180 subscribers
  • Views 384 views
  • Users 0 members are here
Related

"info" dans Eagle 7.3 avec W7

nrv
nrv over 10 years ago

Bonjour,

Depuis que j'ai installé la version 7.3, je n'arrive plus à entrer des nombres décimaux dans la boîte de dialogue "info" (ce qui est très utile pour définir précisément un "package" dans le mode édition "library"). Je jongle avec des nombres contenant déjà un ".", mais impossible d'en saisir un nouveau (par exemple, remplacer 2 par 2.54), ni sur le clavier azerty, ni sur le pavé numérique. Y a t-il un moyen ?

merci de vos réponse

          Hervé

  • Sign in to reply
  • Cancel
Parents
  • CSWalt
    0 CSWalt over 10 years ago

    Bonjour,

     

    On 05/31/2015 05:48 PM, Hervé Nonon wrote:

    Bonjour,

    Depuis que j'ai installé la version 7.3, je n'arrive plus à entrer des

    nombres décimaux dans la boîte de dialogue "info" (ce qui est très utile

    pour définir précisément un "package" dans le mode édition "library").

    Je jongle avec des nombres contenant déjà un ".", mais impossible d'en

    saisir un nouveau (par exemple, remplacer 2 par 2.54), ni sur le clavier

    azerty, ni sur le pavé numérique. Y a t-il un moyen ?

    merci de vos réponse

               Hervé

     

    --

    To view any images and attachments in this post, visit:

    http://www.element14.com/community/message/151207

     

    c'est un erreur qui est reparé en beta version actuelle 7.3.1.

    Un "workaround", c´est utiliser des "US settings" a votre machine (-> le '.', pas le ',') .

    Excusez-moi pour mon Francais mal...

     

    Walter Spermann

     

     

    --

    -


    Walter Spermann

    Software Development

    CadSoft Computer GmbH

    Pleidolfweg 15

    84568 Pleiskirchen

    Tel.: 08635/6989-10

    www.cadsoft.de

    -


    Registergericht: Amtsgericht Traunstein HRB 5573

    Geschäftsführer: Mark Whiteling

    -


     

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Verify Answer
    • Reject Answer
    • Cancel
  • kikoun
    0 kikoun over 10 years ago in reply to CSWalt

    Hi Walter,

     

    This mean that there is 2 different bug....

    because it is NOT the bug I encounter on linux version :

      - first difference : the '.' setting instead the ',' in the regional setting of the computer doesn’t solve the problem...

    - event with the regional setting set to ',' (standard for french), it's possible to type the '.' in the info windows, if the value (when the info windows is open)  was not an integer value (if the position was 5.4 , we can remove and retype the '.'. But if the value was 5 then we can not type non integer value.)

    see my post (http://www.element14.com/community/message/149884)

     

    Is that second bud is corrected too ?

     

    Guillaume.

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Verify Answer
    • Cancel
Reply
  • kikoun
    0 kikoun over 10 years ago in reply to CSWalt

    Hi Walter,

     

    This mean that there is 2 different bug....

    because it is NOT the bug I encounter on linux version :

      - first difference : the '.' setting instead the ',' in the regional setting of the computer doesn’t solve the problem...

    - event with the regional setting set to ',' (standard for french), it's possible to type the '.' in the info windows, if the value (when the info windows is open)  was not an integer value (if the position was 5.4 , we can remove and retype the '.'. But if the value was 5 then we can not type non integer value.)

    see my post (http://www.element14.com/community/message/149884)

     

    Is that second bud is corrected too ?

     

    Guillaume.

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Verify Answer
    • Cancel
Children
  • nrv
    0 nrv over 10 years ago in reply to kikoun

    Merci beaucoup Walter et Guillaume.

    J'attends avec impatience la version 7.4

    image

         Hervé