Autodesk EAGLE
  • Products & Partners
  • More
Autodesk EAGLE
Forum Package from other Lib
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Events
  • Polls
  • Files
  • Members
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Autodesk EAGLE to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • State Not Answered
  • Replies 1 reply
  • Subscribers 187 subscribers
  • Views 348 views
  • Users 0 members are here
Related

Package from other Lib

e14 Contributor
e14 Contributor over 12 years ago

hallo,

ich moechte eine eigene lbr erstellen in der ich ein package aus einer anderen uebernehme, geht das ? wie ?

 

in english:

 

i want to build my own lbr in that i want to use a package from other lib. how to do this ?

 

thanks

 

danke

 

w. :-)

  • Sign in to reply
  • Cancel
  • Richard_H
    0 Richard_H over 12 years ago

    Bitte einfach mal ins Handbuch sehen. Im Kapitel  8 zu den Bibliotheken steht unter "Kopieren von Bauteilen":

     

    Von einer Bibliothek in eine andere


    Devices

    Befindet sich in einer Bibliothek ein passendes DeviceSet, das Sie in Ihre aktuelle Bibliothek übernehmen wollen, kann man es auf zwei verschiedene Weisen kopieren.


    Im Control Panel:
    Ziehen Sie das gewünschte DeviceSet einfach aus der BaumAnsicht im Control Panel mittels Drag&Drop in das geöffnete BibliotheksEditorFenster. Das vollständige DeviceSet mit zugehörigen Symbol(en) und Package(s)
    wird kopiert und neu angelegt.Alternativ dazu kann man auch In Bibliothek kopieren im Kontextmenü des
    DeviceEintrags verwenden.


    Mit dem COPYBefehl:
    Geben Sie beispielsweise
    COPY 75130@751xx.lbr
    oder mit Pfadangabe
    COPY 75130@d:\eagle\lbr\751xx.lbr
    in der Kommandozeile an, wird das DeviceSet 75130 aus der Bibliothek 751xx.lbr in die aktuell geöffnete Bibliothek übernommen.Enthält die Pfadangabe Leerzeichen, ist diese in einfache Hochkommas zu setzen.
    COPY '75130@d:\P F A D\751xx.lbr'
    Soll das Device unter einem anderen Namen abgelegt werden, kann man den neuen DeviceNamen direkt angeben.
    COPY 75130@751xx.lbr 75130NEU


    Symbole

    Da Symbole in der BaumAnsicht des Control Panels nicht angezeigt werden, kann man sie von da aus nicht in ein BibliotheksEditorFenster kopieren.Symbole werden von einer Bibliothek in eine andere genauso kopiert, wie
    man es auch innerhalb einer Bibliothek machen würde. Also mit den Befehlen GROUP, COPY und PASTE (siehe vorherigen Abschnitt). Der einzige Unterschied zum Kopieren innerhalb einer Bibliothek liegt darin,  dass man nach COPY über Datei/Öffnen die andere Bibliothek öffnen muss. Anschließend legt man ein neues Symbol an, das denselben oder auch einen anderen Namen wie bisher haben darf.


    In Kürze:
     Öffnen der QuellBibliothek und EDITieren des Symbols
     DISPLAY ALL um alle Layer darzustellen
     Mit GROUP ALL alle Objekte selektieren
     Klick auf COPY
     Öffnen der ZielBibliothek über Datei/Öffnen
     Editieren eines neuen Symbols
     Mit PASTE platzieren
     Bibliothek speichern


    Packages
    Die Vorgehensweise zum Kopieren von Packages entspricht weitgehend dem Kopieren von DeviceSets.
    Ziehen Sie entweder das gewünschte Package aus der BaumAnsicht im Control Panel mittels Drag&Drop in das geöffnete BibliotheksEditorFenster.
    Dabei wird das vollständige Package kopiert und in der aktuellen Bibliothek neu angelegt. Alternativ dazu kann man auch den Eintrag In Bibliothek  kopieren im Kontextmenü des PackageEintrags verwenden.
    Oder nehmen Sie den COPYBefehl. Tippen Sie beispielsweise
    COPY DIL16@751xx.lbr
    in die Kommandozeile, wird das Package DIL16 aus der Bibliothek 751xx.lbr in die aktuell geöffnete Bibliothek übernommen. Falls die Bibliothek nicht im aktuellen Arbeitsverzeichnis liegt, muss man den Pfad angeben, also zum
    Beispiel:
    COPY DIL16@\eagle\mylbr\751xx.lbr
    Enthält die Pfadangabe Leerzeichen, ist das Ganze in einfache Hochkommas zu setzen:
    COPY 'DIL16@D:\P F A D\mylbr\751xx.lbr'
    Soll das Package unter einem anderen Namen abgelegt werden, kann man
    den neuen PackageNamen direkt angeben:
    COPY DIL16@\eagle\mylbr\751xx.lbr DIL16NEU
    Das Package wird unter dem Namen DIL16NEU angelegt.

    Wollen Sie beispielsweise ein Package kopieren, das in der ZielBibliothek schon unter diesem Namen existiert, wird es einfach durch das neue Package ersetzt.
    Wird das Package bereits in einem Device verwendet und ändert sich entweder die Position oder der Name eines oder mehrerer Pads bzw. SMDs, kommt es zu einem Hinweis, in welcher Weise die Lötflächen ersetzt werden.
    Dieser Vorgang kann auch abgebrochen werden. In diesem Fall bleibt das Package unverändert.

    Sind die Nummerierung und die Position der Lötflächen gleich, aber die Reihenfolge verändert, werden Sie gefragt, wie ersetzt werden soll. Je nach Modus ändert sich die Verbindung zwischen Pins und Pads des Devices (CONNECTBefehl).


    Zusammenstellen eigener Bibliotheken
    Durch die vorher angesprochenen Methoden, Bibliothekselemente zu kopieren, ist es sehr einfach, eigene Bibliotheken mit ausgesuchten Inhalten zusammenzustellen. ..........................................


    Richard Hammerl