Altium CircuitStudio
  • Products & Partners
  • Manufacturers
  • Altium CircuitStudio
  • More
  • Cancel
Altium CircuitStudio
Altium CircuitStudio Forum Freie Linie oder Track in NICHT 45 od 90° Winkeln
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Events
  • Polls
  • Members
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Altium CircuitStudio to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • Locked Locked
  • Replies 3 replies
  • Subscribers 89 subscribers
  • Views 849 views
  • Users 0 members are here
  • linie
  • line
  • winkel
  • angle
  • circuit studio
  • track
Related
This discussion has been locked.
You can no longer post new replies to this discussion. If you have a question you can start a new discussion

Freie Linie oder Track in NICHT 45 od 90° Winkeln

eddis
eddis over 7 years ago

Tach zusammen,

 

vielleicht ist es ja eine dämliche Frage weil ich erst knapp zwei Wochen mit Circuit Studio arbeite, aber es treibt mich bereits in den Wahnsinn.

 

Kann es sein, dass es nicht möglich ist Linien oder Tracks in freien Winkeln zu verlegen?

 

Im 'TAB'-Menu beim Routen ist zwar die Option "Restrict To 90/45" vorhanden, aber egal ob dieser Haken gesetzt ist oder nicht, alle Linie werden stehts in 45° Winkeln gezogen.

Mit der Leertaste lässt sich die Richtung des ersten Knicks zwar umschalten, ein 'Freier Modus' wie im Manual beschrieben, lässt sich jedoch nicht einstellen.

Gerade mal eine einzige Strecke ohne Anbindung an eine andere Linie lässt sich frei platzieren. Sobald diese aber geändert wird oder mit anderen Linien verknüpft wird, springt diese

wieder in 45° Winkel.

 

Echt jetzt? Dieses CAD kann keine freie gerade Linie zeichnen? .. Danke schon mal für jeden Tip!

  • Cancel
  • e14softwareuk
    e14softwareuk over 7 years ago

    Maybe it's a stupid question because I've only been working with Circuit Studio for about two weeks, but it's already driving me crazy.   Can it be that it is not possible to lay lines or tracks in free angles?   In the 'TAB' menu while routing, the option "Restrict To 90/45" is available, but whether this checkmark is set or not, all lines are always drawn at 45 ° angles. The spacebar can be used to switch the direction of the first bend, a 'free mode' as described in the manual, but can not be set. Just a single track without connection to another line can be placed freely. But as soon as it is changed or linked to other lines, it jumps again in 45 ° angle.   Really now? This CAD can not draw a free straight line? .. Thanks for every tip!

     

    Hopefully a useful tip. Hit F1 or Shift+F1 when routing and you get a list of shortcuts. You might be looking for SHIFT+SPACE to alter the routing mode corner style.

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Cancel
  • eddis
    eddis over 7 years ago in reply to e14softwareuk

    Excellent! SHIFT+SPACE is the magic snatch! Thanks a lot!

     

    But,...the problem persists when editing the line. :-(

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Cancel
  • e14softwareuk
    e14softwareuk over 7 years ago in reply to eddis

    When trying to edit an existing trace one useful trick to know about is making use of loop removal (I believe turned on by default). When drawing a new section of trace that replaces an existing section the software will automatically delete the old section if detected as redundant.