pre-order from italy?
Scusate un attimo, vorrei capire come funziona.
La Farnel mi manda una mail qualche settimana fa' dicendomi che il mio ordine sarebbe stato spedito la settimana del 02/07/2012, poi però non ne ho saputo più nulla. Non so se qualcun'altro è nelle mie stesse condizioni, ma non credo di pretendere troppo visto che ho prenotato con largo anticipo (come si può leggere su).
Ora scopro che a qualcuno hanno inviato la mail di conferma. È solo un altro ritardo o devo iniziare a preoccuparmi?
Tra l'altro non posso neanche chiamarli, perché la sede italiana non ha la lista ordini di quella britannica, non prima della messa in spedizione almeno.
Come prima esperienza non è delle migliori e se si legge in giro non sono poi pochi i siti italiani che dicono di averlo ricevuto (tipo notebookitalia, ma forse loro hanno qualche precedenza) c'è da rifletterci su!
Qualcuno mi spiega dove compare lo storico dell'ordine effettuato tramite element14 quando la sede UK della Farnell spedisce il Raspberry Pi?
Lo chiedo perché hanno prelevato il dovuto dal mio conto, hanno spedito (a quanto risulta dalla risposta alla mail che ho inviato per chiedere spiegazioni), ma non ho riferimenti di alcun genere
(tipo... mail di conferma ordine, fattura dell'ordine effettuato, avvisi vari, ecc.).
Spero che il mio sia un caso più unico che raro... 
P.S.
Prima esperienza con la Farnell. Spero di non rimenerne deluso...
Anche a me hanno spedito ma non ho alcun tipo di riferimento...inoltre hanno spedito da più di una settimana ma non ho ricevuto nulla.
Ti dirò, mi sono informato sull'accredito. Questo è stato richiesto il 13/07, da allora sto tentando in tutti i modi di risalire al tracking della spedizione, ma Farnell UK non mi ha saputo ancora dare alcun riferimento, pur gestendo la spedizione non ne sanno nulla o almeno non gli basta il codice del preordine per risalirci.
Così aspetto di leggere tra qualche giorno lo storno del mio conto, in modo tale da capire se nell'oggetto e riportato il riferimento che gli serve, altrimenti comincio a preoccuparmi seriamente
.
Comunque, come dicevo sul mio blog, loro parlano di 10 giorni lavorativi (15 giorni circa effettivi); per questo penso tu debba attendere ancora un po'.
Guardate, so bene di essere off topic, ma personalmente mi sono arreso!
Non può essere (e dico veramente) che un'hardware del genere, dopo aver generato un hype di propozioni quasi bibliche, dopo aver attirato l'attenzione di milioni e milioni di persone per anni, alla fine sia commercializzato così, senza poi considerare che sul web c'è gente che si lamenta di connettori usb non funzionanti, connettori ethernet non funzionanti, sd non funzionante ... addirittura mi è capitato di leggere che non funzionava proprio nulla.
Capisco che ci possano essere dei difetti di produzione ma visto il numero ridotto di schede e viste le code quelle hanno già pagato ritrovandosi qualcosa di parzialmente/interamente non funzionante con l'aggravante che per ricevere la sostituzione chissà ancora quanti mesi si dovrà attendere!
Personalmente mi sono fatto i conti:
- raspberry pi, 27€
- sd 4gb, 10€
- alimentatore, 10€
- spese di spedizione con iva, quasi 10€
senza contare che non c'è il case e quindi è un attimo esposta all'intemperie esterne, si devono spendere quasi 70€ (iva inclusa)
Ho comprato il MELE A2000 da aliexpress, al costo di circa 75$, adattatore ttl-usb al costo di 5$, giusto per potermi collegare all'interno e poter cambiare il firmware anche quando il firmware è briccato
http://www.aliexpress.com/product-fm/542914515-TTL-to-USB-debug-board-wholesalers.html
con 96$ ho comprato tutto, spedizione include, e in 3 settimane l'ho ricevuto a casa (non quasi 6 mesi di attesa da quando ho "mostrato" il mio interesse)
96$ sono circa 78€, e per questa ridicola differenza:
- il processore è della generazione successiva, lo forniscono con clock da 1ghz ma arriva fino a 1.5ghz
- è presente una nand da 4gb integrata
- anche se la brikkate con il connettore intero si può ripristinare senza problemi
- è presente una gpu mali 400 mp che è molto più supportata rispetto alla gpu presente nel chip della broadcom ed è anche più performante
- è presente il connettore sata
- è presente un connettore sd
- sono presenti 3 porte usb
- è presente il wireless
- è presente 512mb di ram
- si può usare anche la VGA oltre all'hdmi o al composito
- ultimo, ma non per importanza, è presente il case
secondo me 8€ di differenza valgono la pena. Non è presente la SD perché, come ho detto, è presente il connettore interno!
viene fornita con android 2.3, ma sono presenti gli aggiornamenti per android 4.0.4
Tra l'altro, se devo essere sincero, penso ne ordinerò altre 2 perché con android 4.0.4 va veramente una meraviglia!
Ovviamente è possibile metterci sia ubuntu sia debian senza problemi, e forse anche xmbc.
Quindi mi domando: perché diamine uno deve stare a guardare tutta questa situazione scellerata quando si può avere qualcosa di molto meglio per praticamente lo stesso prezzo?
Tra l'altro sarebbe molto interessante vedere farnell vendere questo hardware sul suo store, così da evitare di ordinarlo in cina, visto che è notevolmente superiore ... oppure vendono la raspberry pi solo perché ha generato hype? -.-'