Raspberry Pi
  • Products
  • More
Raspberry Pi
Raspberry Pi Forum Display für Raspberry Pi?
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Quiz
  • Events
  • Polls
  • Files
  • Members
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Raspberry Pi to participate - click to join for free!
Featured Articles
Announcing Pi
Technical Specifications
Raspberry Pi FAQs
Win a Pi
Raspberry Pi Wishlist
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • Replies 1 reply
  • Subscribers 705 subscribers
  • Views 663 views
  • Users 0 members are here
Related

Display für Raspberry Pi?

e14 Contributor
e14 Contributor over 13 years ago

Hallo zusammen,

 

Im August bestellt und heute bekommen !!! :-)

 

Seit Wochen google ich schon nach einer Antwort ohne eine zu finden.

 

Ich möchte keinen normalen Monitor sonder entweder einen kleineren aus einem defekten Netbook,

oder noch besser einen schwarzweissen LCD, wie die frühen Laptops verwenden.

 

 

Wie schließst man so was an?

 

Gibt es verschiedene Typen?

 

Braucht man irgendwelch Treiber?

 

Ich möchte nur die Komandozeile verwenden, brauche keine grafische Oberfläche.

 

 

Hoffentlich kann mir jemand zum Start helfen.

 

Ich danke euch

 

Beste Grüße

 

berryjuice

  • Sign in to reply
  • Cancel
Parents
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 13 years ago

    Hi! falls du noch suchst hab ich hier was gefunden

    http://uk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20101116133403AAXlaeE

     

    http://www.terminally-incoherent.com/blog/2008/03/31/using-spare-laptop-lcd-as-a-vga-monitor/

     

    http://everything2.com/index.pl?node_id=807977

     

    kurz zusammengefasst:

    es ist generell möglich...

    - proprietäre Stecker, jeder Hersteller kocht da sein eigenen Süppchen und es könnte schwierig werden eine Pinbelegung zu bekommen...wüsste jetzt auf die schnelle auch nicht wie man sowas ausmessen kann wenn das netbook defekt ist...

    - ich glaub so nen schwarz weiß (grün/schwarz) lcd wird schwer zu finden sein......und ob die jetzt digital angesprochen werden oder über vga vom board (und dann wieder digital intern) kann dir wahrscheinlich auch keiner sagen... falls es doch ein analoges ist (vga) würde das wahrscheinlich das budget sprengen wegen dem hdmi zu vga converter ca. 30 euro...wäre natürlich auch eine unschöne lösung....

     

    Randbemerkung: wenn's auch größer sein darf dann sind 15" LCD's ziemlich günstig zu beschaffen, einige haben sogar dvi, ca. 25 euro bei ebay....

     

    Fand das Thema jetzt irgendwie interessant ^^ aber kannst den Teil den ich oben geschrieben hab eigentlich wieder vergessen, die Wahrscheinlichkeit ist groß das alle Netbooks intern weder mit dvi noch mit vga den tft ansprechen da (via wikipedia):


    "Ein wichtiges Anwendungsgebiet von LVDS ist die digitale Ansteuerung von Flüssigkristallbildschirmen (LCDs). Viele Computer-Hauptplatinen, die dafür bestimmt sind, zusammen mit der Anzeige in ein gemeinsames Gehäuse eingebaut zu werden, besitzen dafür oft zusätzlich oder statt des sonst üblichen VGA- bzw. DVI-Anschlusses eine Buchse für einen per LVDS anschließbaren Bildschirm. LVDS-Signale werden von vielen Flüssigkristallbildschirmen als interner Signalstandard verwendet, so dass man aufwändige Wandler einsparen kann.

    Auf der Motherboard-Seite ist die LVDS-Buchse und ihre Belegung nicht genormt, auf der Seite der Anzeige gibt es einige wenige gängige Buchsen und Signalbelegungen." // http://de.wikipedia.org/wiki/Low_Voltage_Differential_Signaling

     

     

    aber auch hierfür gibt es eine lösung:

    http://blog.makezine.com/2011/09/06/33-board-turns-your-bare-lcd-into-working-monitor/

     

    das board auf ebay:

    http://www.ebay.nl/itm/itm/270802804706

    http://www.ebay.com/itm/Compatible-R-RM5251-LCD-Controller-Board-Kit-DVI-/270802804706

     

    jeweils mit Liste der unterstützten Panels // For others not in the list, please contact for more details.

     

    ok das war's soweit image

     

    Edit: oder suchst du sowas: http://raspberrycenter.de/artikel/raspi-lcd-grafikdisplay-add-on-raspberry-pi

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
Reply
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 13 years ago

    Hi! falls du noch suchst hab ich hier was gefunden

    http://uk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20101116133403AAXlaeE

     

    http://www.terminally-incoherent.com/blog/2008/03/31/using-spare-laptop-lcd-as-a-vga-monitor/

     

    http://everything2.com/index.pl?node_id=807977

     

    kurz zusammengefasst:

    es ist generell möglich...

    - proprietäre Stecker, jeder Hersteller kocht da sein eigenen Süppchen und es könnte schwierig werden eine Pinbelegung zu bekommen...wüsste jetzt auf die schnelle auch nicht wie man sowas ausmessen kann wenn das netbook defekt ist...

    - ich glaub so nen schwarz weiß (grün/schwarz) lcd wird schwer zu finden sein......und ob die jetzt digital angesprochen werden oder über vga vom board (und dann wieder digital intern) kann dir wahrscheinlich auch keiner sagen... falls es doch ein analoges ist (vga) würde das wahrscheinlich das budget sprengen wegen dem hdmi zu vga converter ca. 30 euro...wäre natürlich auch eine unschöne lösung....

     

    Randbemerkung: wenn's auch größer sein darf dann sind 15" LCD's ziemlich günstig zu beschaffen, einige haben sogar dvi, ca. 25 euro bei ebay....

     

    Fand das Thema jetzt irgendwie interessant ^^ aber kannst den Teil den ich oben geschrieben hab eigentlich wieder vergessen, die Wahrscheinlichkeit ist groß das alle Netbooks intern weder mit dvi noch mit vga den tft ansprechen da (via wikipedia):


    "Ein wichtiges Anwendungsgebiet von LVDS ist die digitale Ansteuerung von Flüssigkristallbildschirmen (LCDs). Viele Computer-Hauptplatinen, die dafür bestimmt sind, zusammen mit der Anzeige in ein gemeinsames Gehäuse eingebaut zu werden, besitzen dafür oft zusätzlich oder statt des sonst üblichen VGA- bzw. DVI-Anschlusses eine Buchse für einen per LVDS anschließbaren Bildschirm. LVDS-Signale werden von vielen Flüssigkristallbildschirmen als interner Signalstandard verwendet, so dass man aufwändige Wandler einsparen kann.

    Auf der Motherboard-Seite ist die LVDS-Buchse und ihre Belegung nicht genormt, auf der Seite der Anzeige gibt es einige wenige gängige Buchsen und Signalbelegungen." // http://de.wikipedia.org/wiki/Low_Voltage_Differential_Signaling

     

     

    aber auch hierfür gibt es eine lösung:

    http://blog.makezine.com/2011/09/06/33-board-turns-your-bare-lcd-into-working-monitor/

     

    das board auf ebay:

    http://www.ebay.nl/itm/itm/270802804706

    http://www.ebay.com/itm/Compatible-R-RM5251-LCD-Controller-Board-Kit-DVI-/270802804706

     

    jeweils mit Liste der unterstützten Panels // For others not in the list, please contact for more details.

     

    ok das war's soweit image

     

    Edit: oder suchst du sowas: http://raspberrycenter.de/artikel/raspi-lcd-grafikdisplay-add-on-raspberry-pi