Connector Technology & Design
  • Technologies
  • More
Connector Technology & Design
Forum 创锐讯推出最灵活的Wi-Fi和蓝牙4.0解决方案
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Quiz
  • Events
  • Polls
  • Files
  • Members
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Connector Technology & Design to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • Replies 0 replies
  • Subscribers 127 subscribers
  • Views 131 views
  • Users 0 members are here
Related

创锐讯推出最灵活的Wi-Fi和蓝牙4.0解决方案

YYD
YYD over 15 years ago

领先于全球无线和有线通信领域并不断创新的创锐讯公司今日宣布,推出一款业内性能最高、灵活性最强的无线解决方案,该产品主要用于平板电脑和便携式消费电子设备。最新推出的AR6233扩充了创锐讯用于电脑和消费电子设备的通用综合产品线,其在系统封装解决方案中提供了802.11n Wi-FiRegistered和蓝牙4.0技术。该系统封装的外型小巧,是消费电子设计的首选方案。

  创锐讯公司消费电子产品副总裁兼总经理Gary Szilagyi表示:“消费电子市场是无线市场中增长速度最快,同时也是最复杂的市场之一。我们的客户不仅需要一流的性能,而且依赖各个厂商紧随外型、使用案例和设备架构的持续演进。在这方面,创锐讯处于非常好的位置,为范围广泛的移动、电脑和消费电子设备提供了业内最完善的系列产品。”

  主要特点:

  · Wi-Fi和蓝牙正成为众多便携式消费电子设备的标配功能,包括平板电脑、手持式游戏机和媒体播放器。Wi-Fi为下载和共享数字内容提供了快速的网络连接,而蓝牙可以简便地连接无线键盘、鼠标、耳机和电脑,以增强设备的易用性。

  · AR6233基于创锐讯ROCmRegistered架构,其设计满足了手机严格的性能和功率需求。使得新的解决方案可以提供最高的单流802.11n性能,以及最终用户吞吐量高达85 Mbps,而且对便携式设备的电池使用寿命几乎没有影响。AR6233还是第一款支持新的蓝牙4.0标准的系统封装解决方案,它拥有低能耗模式(low-energy mode),将蓝牙连接扩展到传感器和其它电池供电的设备中。

  · 随着2.4GHz频段的Wi-Fi设备数量急剧攀升,越来越多的消费者希望使用5GHz频段的双频产品,以实现要求相对无干扰带宽的媒体应用。AR6233为制造商增加双频无线功能,节省了成本,他们只需要在设计中增加少量的元器件。

  · 随着消费电子制造商推出具有独特功能和价位的平板电脑和其它连接设备,以致于他们需要使用各种各样的处理器、接口和操作系统。创锐讯是唯一支持全系列平板电脑平台的连接厂商,可使客户简化开发和采购流程。通过增加AR6233,创锐讯目前可支持下列系统架构:

  ‒ ARMRegistered或x86处理器

  ‒ 用于WLAN的SDIO、PCIe和USB接口,以及用于蓝牙的UART和USB接口

  ‒ WindowsRegistered、AndroidTm和其它LinuxRegistered操作系统

  · AR6233在各种环境中提供了最佳的Wi-Fi和蓝牙性能。同一解决方案既可以用于利用Wi-Fi和蓝牙天线隔开的大型设备中,也可以用于这两种无线系统共享一套天线的小型设备中。为使这两种情况下的干扰降低到最低,AR6233采用创锐讯通用无线协作(Universal Wireless CooperationTm)技术,以促进Wi-Fi与蓝牙无线系统之间的更大协作。

  · AR6233目前正在试用,预计将在2011年第二季度大批量投产。

  相关链接:

  · 如需了解与创锐讯消费电子解决方案有关的更多信息,敬请访问: http://www.atheros.com/mobile/technology.php?nav1=19。

  如需下载创锐讯产品图片,敬请访问: http://www.atheros.com/corporate/content.php?nav1=128。

 

领先于全球无线和有线通信领域并不断创新的创锐讯公司今日宣布,推出一款业内性能最高、灵活性最强的无线解决方案,该产品主要用于平板电脑和便携式消费电子设备。最新推出的AR6233扩充了创锐讯用于电脑和消费电子设备的通用综合产品线,其在系统封装解决方案中提供了802.11n Wi-FiRegistered和蓝牙4.0技术。该系统封装的外型小巧,是消费电子设计的首选方案。

  创锐讯公司消费电子产品副总裁兼总经理Gary Szilagyi表示:“消费电子市场是无线市场中增长速度最快,同时也是最复杂的市场之一。我们的客户不仅需要一流的性能,而且依赖各个厂商紧随外型、使用案例和设备架构的持续演进。在这方面,创锐讯处于非常好的位置,为范围广泛的移动、电脑和消费电子设备提供了业内最完善的系列产品。”

  主要特点:

  · Wi-Fi和蓝牙正成为众多便携式消费电子设备的标配功能,包括平板电脑、手持式游戏机和媒体播放器。Wi-Fi为下载和共享数字内容提供了快速的网络连接,而蓝牙可以简便地连接无线键盘、鼠标、耳机和电脑,以增强设备的易用性。

  · AR6233基于创锐讯ROCmRegistered架构,其设计满足了手机严格的性能和功率需求。使得新的解决方案可以提供最高的单流802.11n性能,以及最终用户吞吐量高达85 Mbps,而且对便携式设备的电池使用寿命几乎没有影响。AR6233还是第一款支持新的蓝牙4.0标准的系统封装解决方案,它拥有低能耗模式(low-energy mode),将蓝牙连接扩展到传感器和其它电池供电的设备中。

  · 随着2.4GHz频段的Wi-Fi设备数量急剧攀升,越来越多的消费者希望使用5GHz频段的双频产品,以实现要求相对无干扰带宽的媒体应用。AR6233为制造商增加双频无线功能,节省了成本,他们只需要在设计中增加少量的元器件。

  · 随着消费电子制造商推出具有独特功能和价位的平板电脑和其它连接设备,以致于他们需要使用各种各样的处理器、接口和操作系统。创锐讯是唯一支持全系列平板电脑平台的连接厂商,可使客户简化开发和采购流程。通过增加AR6233,创锐讯目前可支持下列系统架构:

  ‒ ARMRegistered或x86处理器

  ‒ 用于WLAN的SDIO、PCIe和USB接口,以及用于蓝牙的UART和USB接口

  ‒ WindowsRegistered、AndroidTm和其它LinuxRegistered操作系统

  · AR6233在各种环境中提供了最佳的Wi-Fi和蓝牙性能。同一解决方案既可以用于利用Wi-Fi和蓝牙天线隔开的大型设备中,也可以用于这两种无线系统共享一套天线的小型设备中。为使这两种情况下的干扰降低到最低,AR6233采用创锐讯通用无线协作(Universal Wireless CooperationTm)技术,以促进Wi-Fi与蓝牙无线系统之间的更大协作。

  · AR6233目前正在试用,预计将在2011年第二季度大批量投产。

  相关链接:

  · 如需了解与创锐讯消费电子解决方案有关的更多信息,敬请访问: http://www.atheros.com/mobile/technology.php?nav1=19。

  如需下载创锐讯产品图片,敬请访问: http://www.atheros.com/corporate/content.php?nav1=128。