Connector Technology & Design
  • Technologies
  • More
Connector Technology & Design
Forum 内置USB线 索尼发布标清摄像机SX85E
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Quiz
  • Events
  • Polls
  • Files
  • Members
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Connector Technology & Design to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • Replies 0 replies
  • Subscribers 127 subscribers
  • Views 189 views
  • Users 0 members are here
Related

内置USB线 索尼发布标清摄像机SX85E

YYD
YYD over 15 years ago

泡泡网数码摄像机频道1月17日 2011年1月17日,索尼(中国)有限公司宣布发表标清数码摄像机新品DCR-SX85E。凭借业界领先的技术,索尼在数码摄像机领域精品不断,2011年伊始即向广大入门级用户推出了这款好拍易用的闪存型标清数码摄像机DCR-SX85E。DCR-SX85E沿袭了广受欢迎的自动智能模式[i],可自动识别36种[ii]场景创造出理想的拍摄效果;其变焦能力在去年SX系列最高60倍光学变焦的基础上提升到了70倍延伸光学变焦[iii];新型的电子防抖[iv](增强模式)更大大提升了影像在广角端的稳定性。时尚的SX85E不仅具有黑色、红色和银色三款靓丽的机身色,其最令人瞩目的设计莫过于首次运用于Handycam的内置式USB线。新品巧妙地把USB线隐藏于手带中,一体化的设计搭配内置PMB软件,使影像传输更便捷,让更多人能轻松体验动态影像的乐趣。

image

 

image   image

DCR-SX85E拥有黑色、红色和银色三款靓丽的机身色

内置USB线和PMB便携版软件

    在各个细节为用户带来更美妙的使用体验是索尼一直以来的追求。新品DCR-SX85E将USB线巧妙地隐藏在Handycam的手带内,配合内置的PMB图片管理软件,只需一机在手,用户将手带上隐藏的内置USB线连接到电脑,不必多携带其他配件即可轻松地将影像传输到电脑进行管理。此外,SX85E的内置USB线还支持快速充电。巧妙的设计给用户带来的便捷,不仅仅是少携带一条数据线这么简单。

image   image

内置的USB线和PMB图片处理软件,传输影像、充电更便捷

70倍延伸光学变焦 3和 电子防抖4(增强模式)

    DCR-SX85E摄像机搭载了60倍光学变焦的卡尔蔡司镜头,但通过优化CCD读出区域,总变焦范围可从60倍扩展至70倍3。与传统数字变焦技术不同,先进的影像处理算法大大降低了高变焦对画质的影响,即使远距离拍摄,也能轻松变焦抓拍到生动清晰的画面。同时,电子防抖4(增强模式)功能使SX85E在广角端的抖动校正角度显著提升,使拍摄的影像更稳定流畅。

36种2智能自动模式1和3英寸触摸屏

    拍摄动态影像时,用户常为场景变化多、光线复杂而困扰。DCR-SX85E能自动识别多达36种2不同场景组合,并相应调节参数设置以达到出色影像效果,贴心的智能自动模式使初学者也能在各类场景下捕捉到称心如意的影像。而且新品操作更简洁,通过点击3英寸的触摸式液晶屏即可轻松完成对焦和曝光设置。

image

 

搭配3英寸触摸式液晶屏的Handycam新品DCR-SX85E

    DCR-SX85E便携灵巧,内置16GB[v]内存,支持Memory Stick TM记忆棒TM及SD存储卡7。亲民的价格,智能便捷的操作体验,DCR-SX85E 充分体现出 “让更多人享受拍摄和分享的乐趣”不仅仅是Handycam的一句理念,它已融入在每款产品、每个细节之中。

    此次发布的Handycam闪存型标清摄像机DCR-SX85E将于近日上市。1.[1]根据具体使用情况,智能自动模式有可能失效

2.[1]可用场景模式:肖像、背光、聚光灯、夜景、风景、微距、三角架。

3.[1]电子防抖(增强模式)关闭状态下,才能实现。

4.[1]效果可能因拍摄条件而异

5.[1]根据具体使用情况,人脸检测功能有可能失效

6.由于管理文件等的占用,实际使用容量可能会略有减少

7.需另购。标清录制请使用Class 2或更快的SD存储卡。录制在SD存储卡上的标准(STD)影像品质(默认设定为高清晰(HD)影像品质)短片无法在其他生产商的影音设备

[i]根据具体使用情况,智能自动模式有可能失效

[ii]可用场景模式:肖像、背光、聚光灯、夜景、风景、微距、三角架。

[iii]电子防抖(增强模式)关闭状态下,才能实现。

[iv 效果可能因拍摄条件而异

[v 由于管理文件等的占用,实际使用容量可能会略有减少