Connector Technology & Design
  • Technologies
  • More
Connector Technology & Design
Forum 让iPad更易操控 群晖DS211j双盘NAS评测
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Quiz
  • Events
  • Polls
  • Files
  • Members
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Connector Technology & Design to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • Replies 0 replies
  • Subscribers 127 subscribers
  • Views 4458 views
  • Users 0 members are here
Related

让iPad更易操控 群晖DS211j双盘NAS评测

YYD
YYD over 15 years ago

来源:IT168(北京)核心提示:【IT168评测中心】说到NAS,随着时代的发展,如今面向家庭应用的NAS已经开始走进千家万户,越来越多的人通过NAS分享数据和快乐。我们利用新添置的Aitek AWE2101数字功率计和配套的软件测试了整个测试平台在几种不同的状态下的功耗,AWE2101是一个高精度的数字功耗测试仪:

  【IT168评测中心】说到NAS,随着时代的发展,如今面向家庭应用的NAS已经开始走进千家万户,越来越多的人通过NAS分享数据和快乐。对于家庭应用来说,性能不仅仅是我们要关注的内容,外观的靓丽和人性化的操作同样是衡量产品品质的重要依据。今天我们要介绍的,就是来自群晖的一款双盘NAS,它的型号为DS211J。
  
  image
  
  包装盒与真机照片
  
  从造型来看,这次群晖的DS211J和之前的DS211系列产品基本差不多,应该是秉承了一个系列的传统。机身使用的是白色塑料,前面板和产品标识的部分用灰色加以区分。
  
  image
  
  image
  
  产品状态指示灯及前置USB接口
  
  image
  
  机身背面的接口,包括了1个千兆网口和2个USB接口
  
  刚刚拿到DS211J的时候,我们还为如何拆解这台机器伤了点脑筋,因为它全身上下找不到一颗螺丝。后来才发现这脑筋伤得有点多余,因为DS211J根本就没有设计螺丝,而是通过滑轨的方式固定的。
  
  image
  
  两个SATA硬盘位
  
  image
  
  DS211J内部使用的主板
  
  image
  
  DS211J所使用的处理器——Marvell 88F6281
  
  群晖DS211J使用的是Marvell 88F6281芯片,这款芯片之前我们曾经在DS409中看到过。这是一个基于ARM架构的SoC,和通常Synology采用的PPC架构不同。
  
  image
  
  Marvell 88F6281 SoC结构图
  
  Marvell 88F6281——全称Marvell Kirkwood 88F6281,是一个单ARM处理器的Crossbar SoC芯片,内置的32位Sheeva ARM Core(ARMv5TE),频率最高达到1.2GHz。Sheeva ARM Core是单发射(Single Issue),具有16KB的I-Cache和16KB的D-Cache,以及256KB的L2,同频性能比起流行的双发射或者四发射的桌面CPU要弱一些,不过胜在在NAS中频率算是较高,并且特别为对应的应用环境进行了优化。
  
  在88F6281 SoC中特别需要指出的是Security Engine安全引擎和IDMA/XOR引擎,前者可以加速一些加解密操作,后者则可以用来iSCSI的CRC计算以及磁盘阵列的校验和计算,如RAID 5当中就用到大量XOR运算。88F6281具有四个IDMA/XOR引擎,可以自由分配到iSCSI和阵列上。
  
  image
  
  Marvell 88F6281 SoC芯片
  
  除了上面的引擎之外,88F6281提供一个USB 2.0端口、两个SATA 3Gb/s端口和两个千兆以太网MAC部件,适当搭配GigE PHY和SATA控制器就能完成一个NAS系统。
  
  image
  
  Marvell 88E1116R,千兆网络芯片
  
  至此,我们对于群晖DS211J的拆解就到这里了。从规格来看,这明显是一台面向家庭应用的双盘NAS,但是它的主频较高,内存容量也处于主流水平,我们希望它能提供不错的性能。
  
  除了群晖DS211j之外,本次我们要介绍的还有一款重点产品,也就是来自群晖的Remote遥控器。
  
  image
  
  群晖DS211j与Remote遥控器
  
  image
  
  Remote包装盒与产品
  
  image
  
  Remote正面图
  
  image
  
  Remote侧面图
  
  image
  
  与硬币厚度对比
  
  image
  
  手持群晖Remote
  
  群晖Remote遥控器是专门为轻松透过群晖网络存储服务器来享受音乐所设计。只要插上USB接收器,以无线讯号传送的。群晖Remote遥控器即可让您一手掌控储存在网络存储服务器上的音乐、网路电台,或是连接的iPod。
  
  用户可以上传声音档案到网络存储服务器,然后连接上支持的USB 喇叭和USB 接收器,您就可以开始使用精巧的Remote遥控器来播放音乐。在Synology Audio Station网页接口上,您可以将您的音乐整理归纳为不同的播放清单,也可以控制音乐的播放。
  
  image
  
  收听因特网电台Synology Audio Station 已内建一系列的网络电台选单。只要在Synology Audio Station 网页接口上选择预设播放的电台,然后按下Remote遥控器上的「Radio」按钮,预设的网络电台就会立即串流开始播放。除了系统内建的网络电台,您也可以自行在Synology Audio Station网页接口上新增您喜爱的电台。
  
  播放iPod将您的iPod 连接到网络存储服务器的USB 连接端口上,按下「iPod」按钮,您就可以即刻聆听来自iPod的歌曲。
  
  今年2010年9月,群晖科技Synology正式发布DiskStation Manager 3.0 (DSM 3.0)操作系统的正式版,提供崭新的多任务处理网页接口和个人化云端桌面,让使用者以更直觉、更简易的方式操作Synology NAS服务器。
  
  image
  
  新的DSM3.0软件可以实现iPhone与Android支持,让terabyte容量的多媒体档案随身带着走。企业应用方面,Windows ACL存取清单的无缝整合,简化档案访问权限的设定。强化的iSCSI技术支持与储存空间大升级,则提供企业用户可扩充、具弹性的档案存取解决方案。手机
  
  下面我们就来看看DSM3.0系统给我们带来了哪些操作的便利与实惠。
  
  image
  
  DS211J的控制面板
  
  DSM3.0的控制面板功能非常丰富,而且被分为了文件管理、网络服务、系统状态、应用程序等4个选项,用户可以根据需要最快速的找到与自己对应的相关内容。同时,DSM3.0在功能上也进行了革新,比如新智能型手机应用程序DSphoto+、iSCSI Target、EXT4文件容量扩充等功能都是之前没有的。
  
  image
  
  当前系统的处理器、内存及网络流量波状图显示
  
  image
  
  使用者权限设置
  
  image
  
  可调节的巨幀设置
  
  我们知道,NAS设备都是使用的千兆网卡,而对于千兆网卡来说,巨幀设置对于性能来说有明显的影响。所谓巨幀的主要用途就是提高文件的传输速率。这里我们看到DS211J提供了9种JumboFrame巨幀模式,只要网络内的其他设备也能够支持巨幀,那么对于提升传输速率是有着很大帮助的。
  
  image
  
  PPPOE设置选项
  
  image
  
  Tunnel设置
  
  除了我们看到的系统状态基础设置之外,DS211J还提供了诸多特色功能的设置。
  
  image
  
  iSCSI功能设置
  
  iSCSI技术是一种由IBM公司研究开发的,是一个供硬件设备使用的可以在IP协议的上层运行的SCSI指令集,这种指令集合可以实现在IP网络上运行SCSI协议,使其能够在诸如高速千兆以太网上进行路由选择。iSCSI技术是一种新储存技术,该技术是将现有SCSI接口与以太网络技术结合,使服务器可与使用IP网络的储存装置互相交换资料。
  
  就实际应用来说,通过在DS211J内部设置iSCSI软件,并且与WInows自带的程序相连接(Win7、Vista都自带了iSCSI程序,XP系统需要独立安装),用户可以方便的将NAS中的特定存储区域作为系统中的硬盘使用,从而使用户拥有广泛的可用性。
  
  在之前,iSCSI功能多是应用在4盘以上的高端存储当中,而如今连双盘NAS都提供这个功能了,不能说不是一个进步。
  
  image
  
  iTunes功能设置,随着iPad的流行,这项功能越来越有用了
  
  iTunes是由苹果公司推出的一项数字娱乐管理软件,之前只是应用在苹果相关的产品当中。而随着苹果产品的热销,特别是今年iPhone4和iPad一机难求局面的出现,iTunes已经不再仅仅是摆设型的功能,用户可以随时随地通过3G或WIFI登录NAS,存取其中的信息,非常方便。
  
  image
  
  媒体服务器,通过UPnP功能可以实现网络访问媒体内容
  
  image
  
  这个功能很实用,可以让用户通过USB音箱远程播放局域网电脑中的音乐文件
  
  image
  
  对于NAS来说,这个功能比较实用
  
  Download Station 2也是群晖DS211J的一大特色,毕竟不是所有的双盘NAS都提供了下载功能。如今网络下载已经成为了大多数电脑的重要用途之一,但是单纯依靠电脑下载需要耗费许多电能,而通过DS211J,用户可以将需要下载的内容提前设置好,让系统在不繁忙或者夜间的时候自动下载,这样既节省了时间,也节省了能源,一举两得。
  
  image
  
  通过这些功能,我们可以自己建设网页,将NAS转换成为一台小型的服务器
  
  image
  
  DDNS功能,将NAS赋予动态域名,可以随时访问
  
  image
  
  NAS防火墙设置,作为网络设备来说,防火墙功能是非常有必要的
  
  image
  
  DS211J还可以作为FTP服务器使用
  
  通过以上的介绍我们看到,群晖DS211J是一台整合了诸多功能的家庭存储服务器。它不仅仅能够实现iTunes、资料下载、共享音乐等娱乐用途,还可以作为FTP、小型私有服务器、自建网站等多种设备使用,对于喜欢在网络上畅游的人来说提供了丰富的功能。
  
  我们使用IOZone进行了性能测试。IOZone和Iometer不同,Iometer的测试是基于数据块,因此很适合用来测试物理设备的性能,如DAS和SAN,而IOZone的测试基于文件,因此适合用来测试文件系统的性能,如,测试NAS设备。IOZone的测试性能可以被文件系统的缓冲区加速,而Iometer则不会。我们使用的版本是3.344。
  
  虽然大部分NAS都基于Linux系统,不过他们主要提供的网络文件系统是Windows使用的CIFS。通常NFS支持被限制在一些较高端的商用型号上。Unix界常用的CIFS文件系统服务由Samba提供,然而目前的Samba3稳定版仅支持SMB 1.0,Vista/2008已经支持SMB 2.0。支持SMB 2.0的Samba4仍在开发中。大部分的NAS系统提供的都是Samba3,因此支持的是SMB 1.0。我们的测试基于CIFS网络文件系统。
  
  测试时笔者使用了一台惠普Z600工作站来进行,它不会是测试工具中的瓶颈,Westmere-EP处理器为测试提供了足够强大的能力。
  
  image
  
  读取性能
  
  image
  
  写入性能
  
  笔者安装了两个希捷酷鱼硬盘,默认情况下,群晖DS211J将其设置成了RAID 1模式,以达到更好的安全性。测试的结果来看,这个NAS的传输速率在50MB/s以上,写入成绩因为测试机的缓存影响,成绩比较高。但是总体来说,50MB/s的传输速度对于双盘NAS来说已经足够了,性能很强劲。
  
  我们利用新添置的Aitek AWE2101数字功率计和配套的软件测试了整个测试平台在几种不同的状态下的功耗,AWE2101是一个高精度的数字功耗测试仪:
  
  image
  
  5位数字精
  
  image
  
  输出到计算机上
  
  
群晖DS221j存储服务器
功耗测试
正常工作23W
系统闲置18W

  
  我们在测试时使用了两块硬盘,我们看到它在正常工作的时候功耗仅为23W,而闲置时的功耗更低,只有18W。对于一台双盘的NAS来说,这样的功耗完全可以接受,主要还是内部的芯片及电源都比较节能。
  
  刚刚在介绍iTunes功能的时候,我们曾特别提到了群晖DS211J对于苹果设备的支持非常好。那么下面,我们就来看看它与iPad、iPhone设备是如何密切融合的。
  
  image
  
  image
  
  image
  
  image
  
  通过简单的设置,我们就可以随时随地登录自家的DS211J,并且与朋友分享精彩的内容。还等待什么呢?有了群晖DS211J,让你的iPhone、iPad发挥更大的作用吧。
  
  【IT168评测中心】本次,我们对于群晖DS211J双盘NAS进行了性能及功耗方面的测试。应该说,在更新了DSM3.0软件之后,群晖相比其他厂商在软件应用上取得了非常大的优势。借助DSM3.0的优势,群晖可以提供针对家庭应用的iTunes、下载、FTP、个人网页等多种服务,全方位实现网络畅游。
  
  image
  
  群晖DS211J规格介绍
  
  经过我们的测试,群晖DS211J的实际传输性能大约为50MB/s左右,这对于双盘NAS来说是一个非常不错的成绩。而且它的功耗也不高,即使是在全负载运行的时候也只有23W,大大低于同类型产品的功耗。就这些特点来说,我们认为群晖DS211J是一台非常适合家庭及小型工作室使用的全功能双盘存储,很适合大众选购。
  
  (本文来源:IT168)