Connector Technology & Design
  • Technologies
  • More
Connector Technology & Design
Forum 视频接口将换代?63%用户看好USB 3.0(2)
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Quiz
  • Events
  • Polls
  • Files
  • Members
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Connector Technology & Design to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • Replies 0 replies
  • Subscribers 127 subscribers
  • Views 94 views
  • Users 0 members are here
Related

视频接口将换代?63%用户看好USB 3.0(2)

YYD
YYD over 15 years ago

视频接口将换代?63%用户看好USB 3.0

2011年1月21日  来源:ZOL  编辑:阿非 
视频接口将换代?63%用户看好USB 3.0 63%用户力挺USB 3.0接口

 

    对于视频接口的问题,我们前不久为大家推出了一个投票文章(详见《[投票]USB 3.0能否取代传统视频接口?》),文章的主旨就是让网友票选USB 3.0接口能否取代传统的接口,成为全新的视频接口种类。经过了近两周的票选时间,我们的投票结果已经出炉,其实在结果方面并没有出乎我们的意料。


image
《[投票]USB 3.0能否取代传统视频接口?》票选结果

    上面图片中就是本次投票的结果,超过63%的用户选择支持USB 3.0接口能够取代传统的视频接口。其实最主要的原因是USB 3.0接口是近两年来推出的全新接口类型,它相比二代的USB接口在速度上拥有革命性的提升(最大速度约为5.0Gbps),并且目前的主板基本上已经普及了USB 3.0的接口,其余设备也在跟进此类型的接口,因此USB 3.0接口的覆盖率在逐渐提升。

    再有,增加了USB 3.0接口的设备在成本方面并没有太多的差别,因此用户并不需要担心购买产品在预算方面会有大幅度的增加。而这一点的优势在消费者心中是最为关键的。

image
USB 3.0数据传输线样貌

    其实对于目前的液晶显示器产品,已经有部分厂商推出了能够支持USB传输画面的相关机型。诸如LG之前推出的L226WU液晶显示器产品,它可以通过USB 2.0接口进行产品之间画面的传输,并且可以从一台产品中将画面复制给下一台显示器,以此类推。而这种应用类型目前仅限于商务展示等等应用,无法应用在娱乐方面。

image
《USB口拼接6台液晶! LG超强22宽屏首测》

    通过我们的测试,可以看到USB接口传输的画面与传统D-Sub接口传输的画面质量基本类似,并没有显著的差别,当然这仅限于静态画面的表现。由于USB 2.0接口的带宽限制,因此在更换画面时,或者是显示动态画面时,这些屏幕的画面切换速度将会非常慢,延迟较大,因此无法直接支持用户日常的娱乐应用。

image
USB接口传输画面的连接示意图

    但是更换成USB 3.0接口之后,会不会有所改善哪?的确,USB 3.0接口在带宽方面有了显著的提升,因此即便是动态画面的传输也不会有太大的问题。但是如果是作为视频信号接口,那么USB 3.0在响应速度方面和带宽方面仍然有着不足。通过我们的日常应用,大家可以发现,USB 3.0接口在传输时是有一定延迟的,因此仍然是会对用户的日常应用产生一定的影响。

    此外,如果使用USB 3.0接口作为视频传输接口,势必要求芯片厂商为其开发全新的驱动或者芯片。如果不这样做,高带宽的长时间占用,会让USB接口霸占绝大多数的硬件资源带宽,这样会严重影响用户在其它设备应用或者其余应用方式。因此谈及USB 3.0接口取代目前的视频接口,仍然为时尚早,当然我们也不能否认这一天也许真的会到来。