Connector Technology & Design
  • Technologies
  • More
Connector Technology & Design
Forum 整改 MINI USB DAC
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Quiz
  • Events
  • Polls
  • Files
  • Members
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Connector Technology & Design to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • Replies 0 replies
  • Subscribers 127 subscribers
  • Views 273 views
  • Users 0 members are here
Related

整改 MINI USB DAC

YYD
YYD over 15 years ago

为什么去“摩”?

我不支持动不动就去摩机,如果对什么都有“摩一下更好”的想法,我就觉得是有强迫症了。买一个不喜欢的回来,又去摩机,这不是无事找事么!你是在玩器材,还是被器材玩?

话说回来,网络销售在买前听不到效果。如果有得选择,我更愿意去做一个器材的用家而不是一个器材“维修”者,尽管我也认为DIY是一种难得的乐趣。买器材的首要目的是去享受它带来的功能,当你不得不通过一定的处理才能让你手上器材达到需求的话,哪么我们就来摩机吧!


--------------------------------------------------------------------------------


一、定一个标准。

作为一个以商业操作方式生产的器材,我对MUD的品质是满意的。

任何器材都不可能做到适合所有的耳朵。前文曾说过MUD的中高频过于突出,中低频虽然有力度但过于紧,人声表现就是毛刺多偏干,不耐听。当然,这只是对于我自己的耳朵曲线的反映。幸好,这是个小问题。

接下来给自己定一个标准:10%。也就是说,在目前这个状态下,我觉得只能接受10%的摩机费用花在MUD身上。花费更多的资源,为何不在买的时候挑更合适的?

如果不给自己一个明确的标准,可能会让你花上大量时间。

人生中的爱好太多了,还有很多其它的事在等着你。记住,最大的成本还是时间!

 

(这些天,一直在在电脑旁听MUD)


--------------------------------------------------------------------------------
二、耐听是首要的。

什么是耐听?从一个例子可以知道。

还在用电脑内置声卡作音源的时候,开着音箱听着歌上着网。慢慢地,你会觉得音乐有点吵,于是把音量关小或是直接关掉电源,其实此时的音量并不大。这就是不耐听的一种表现。

当你边听音乐边写着东西的时候,你可能没去听清楚是在唱什么,只知道音乐很舒服,这就叫是耐听了。宁可频响窄点、噪声大点,不耐听的音乐是很令人烦躁的,和欣赏音乐放松心情是完全矛盾的。

三、如何去“摩”?

找到问题所在是关键。

摩机其实有一样要非常地注意:要在器材本身的基础框架上进行调整,而不是去“改头换面”。有些摩机厉害的人,技术不错,可以翻天覆地,不过这只能算是改装。除非把你DAC来个大换血,不然的话,DAC的芯片还是起到决定性的作用,你任何的调整无法把DAC变成另一个芯片。老实说,1793这个胚子还是不错的,关键是如何让1793发挥得更适合你自己的口味。

通过内置耳放与外部耳放对比,发现问题来源于DAC输出这个信号上。

翻查1793 的Datasheet,LPF与本机的电路基本一致,电路取值上的变动没有任何意义。所用的阻容零件不是太差或不合理的,只要搭配得当就能出好声。况且MUD的零件已经相当不错了。LPF用的是OPA2134,这只本是近期明星运放,在此之前却从未听过,所以觉得行动应该从这里开始。

更换运放是一个惯用的方法。

 

(更换了运放)

更换高级阻容可称为“进补”,更换运放,其实算是改变了电路的形式,并不见得贵价的就是好听的。

手上所存的零件不算多,有陶封AD827、陶封OPA2604、LT1057、大S陶封5532与LF356N。就目前的情况来看,首先用2604换下2134。2604一向被指高频稍暗,但透过外部耳放试听,此时却非常适合我的口味。再接上MUD的耳放,这时有意外发生了。

因耳放部分用的也是2604,两路2604共同作用下,低频发混,加上本来我的耳机低频表现就稍软。把耳放的运放也换掉?这个耳放我是做过实验的,2604是它的最佳配搭,不希望再做更改了。

于是把其它运放一一放换上LPF的位置: 827确实是不耐听,高低频过于突出人声无味、5532在这里显得更混、1057中低频丰满了但高音仍偏亮、很有信心的356竟然比1057高频更加亮,不过中低频相当舒服。这样一试,难道没一个可以用?心中很快有了一个清晰的答案:12元。

 

(这次测试对比的部分运放,右上的就是暗字的原配的OPA2134)

四、12元的故事

DAC输出的音频一定要做好,因为它是主音源,除内置耳放外还要配一个耳放与一个功放。上面的多个运放轮番上阵后,我想起了另外一个的运放,只要它出马,就可以完全满足我的要求,而且相当的便宜!

一次外出,拐进一个柜台,掏出12元带走了两个LM318、一个单转双小板子两个电容六个电阻。LM318是极为普通的单运放,老得现在已经很难见到有什么电路用上它了。不过它的声音我是非常有印象的。作为发烧的玩家,一向都奔闻名的运放去了,它能在MUD上出现奇迹?答案是肯定的!

 

(LM318已经放在机内热身中,LF356是用来对比测试的单运放)

 

(本来看好是LF356,轮番上阵后,LM318胜)

把原LPF运放旁的两只去耦小电容拆下,两只LM318装上转换的小板子上。由于引线被延长,在小板子上焊上两只新买的0.47u层积电容用作去耦。通电,测量输出端直流电位,正常后开启信号先热机一阵子。

开声后中高频比2134要收敛了一点,人声的口水声不再不时让人打个冷战。中低频非常丰满有弹性,原来最不满意的人声变得顺滑而有磁性。插上耳机,内置耳放开声,也有同样的感受,只是中低频不够暧。基本上DAC LPF方面的调整达到了我的要求。连听数十分钟——非常耐听!

 

(DAC部分最后的处理方案)

 

这就完了?不是还有几个电阻未用上吗?对,接下来对耳放电路进行小改动。

4只33欧的DALE电阻并联到四个管子原射极33欧电阻上,增加一点静态偏流。(理论上,电阻小一倍电流大一倍)原静态电流是6毫安,受偏置电路本身的限制这个电流并不能提高一倍,提高到了8.5毫安。看来这种偏置状态,更换手中现有的管子的计划先暂停。

在刚改装时提过,输出电阻33欧被我短接。现在分别串上一个200欧的可调电阻,分别调整在150、100、50、25四个值,以测试什么阻值更适合我的耳机。最后由耳朵收货决定换上一个51欧的电阻,这时的中低频最舒服,已经让我陶醉在音乐中了。对MUD的“内摩”就到此为止,为了我的耳朵多花了12元,值了!

 

(修改输出电阻(DALE))

 

(射极电阻)