Connector Technology & Design
  • Technologies
  • More
Connector Technology & Design
Forum 引领科技潮流 ORICO重磅打造SATA 3.0数据线 完美支持SATA 6G规范
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Quiz
  • Events
  • Polls
  • Files
  • Members
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Connector Technology & Design to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • Replies 0 replies
  • Subscribers 127 subscribers
  • Views 838 views
  • Users 0 members are here
Related

引领科技潮流 ORICO重磅打造SATA 3.0数据线 完美支持SATA 6G规范

YYD
YYD over 15 years ago

硬盘作为影响整机性能的一个重要配件,近年来在技术突破上一直处于缓慢爬升的状态,虽然单碟容量在近两年长足进步(250GB至500GB),单盘容量升至2TB(归功于碟片技术的稳步升级),但硬盘的性能(主轴转速不能无限制增长)却改进不多。

image

虽然硬盘性能提升不大(内部传输率),但在接口(外部传输率)方面,却一直在提升,推出至SATA3代传输接口,速度更是达到6Gbps的理论传输值,SATA3.0正式名称为“SATARevision3.0”,是串行ATA国际组织(SATA-IO)在2010年5月份发布的新版规范,主要是传输速度翻番达到6Gbps,同时向下兼容旧版规范“SATARevision2.6”(也就是现在俗称的SATA3Gbps),接口、数据线都没有变动。

有对于此,全球著名硬盘周边品牌ORICO,推出了一系列,发烧级的双通道铝箔SATA3代硬盘数据线,CPD-7P6G-BA60/90,以及CPD-7PL6G-BA60/90系列高速数据传输线!

image

USB3.0接口可以很好的发挥目前7200转SATA2.0硬盘的全部性能,平均传输速度在110MB/s到130MB/s之间,这已经接近硬盘的最大极限!ORICO SATA3代高速数据线将是您硬盘高速传输的最佳选择!

image

产品功能:

ORICO重磅打造,线身采用国际标准SAS线精工制作,双通道铝箔线身,抗干扰能力及高速传输能力更上一筹,此线出厂按照最新的SATAIII标准检测,以及ORICO的质量检测要求出厂,完美支持SATA 6G,向下兼容SATA SATA II标准.

image

只要是SATA设备就通吃长度约分别为60cm,与90cm,共两种规格,以满足您不同机箱高度的需要,同时有一弯一直,以及一侧弯一直头两种类型供您选择,双头全部有钢扣设计,装上后牢牢卡住,避免因为长期震动接口变松导致的各种电脑故障。

image

image

不管是SATA数据线还是USB数据线,市场上总是可以见到各种各样的散装线,很多线材都是非标正规线,ORICO所有的品牌数据线,全部通过所有国际检测标准。

产品应用分析:

双通道铝箔数据线,SAS线身,双头弹片,严格的测试报告,优良的数据传输速率,ORICO SATA3代数据线是您DIY装机的高性能配件,高速,连接稳定,您可以用它来连接SATA2或是SATA3代硬盘作为系统启动盘,或是作为服务器硬盘连线,这些都是您非常不错的选择!

ORICO CPD-7P系列数据线,除了兼顾高速度高性能以外,在产品使用上也充分作了人性化的考量,提供了多种接口,多种方向的选择,无论您的SATA接口,是在左,在右,在上,在下,都能很方便的插入!并非常稳固!

以下是ORICO公司出具的各项检测数据,供各位发烧友,专家参考:

image

image

image

image

image

编辑点评:SATA 3代和SSD硬盘已上市,而用原来普通的SATA数据线只能提供3Gbps的最高带宽,这已成为数据传输的瓶颈,随之而生的SATA 3.0数据线具有6Gbps的理论速度。ORICO作为引领科技先锋的专业存储外设厂商,率先推出高质量SATA 3.0数据线,铝箔线身精工制作,具有强大的抗干扰能力,让其他杂牌线材望尘兴叹。感兴趣的朋友可以上ORICO官网www.orico.com.cn或咨询当地经销商。