Connector Technology & Design
  • Technologies
  • More
Connector Technology & Design
Forum 防盗报警行业互联网光纤传输迅速普及(2011-01-27 :00)(图)
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Quiz
  • Events
  • Polls
  • Files
  • Members
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • More
  • Cancel
  • New
Join Connector Technology & Design to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • Replies 0 replies
  • Subscribers 126 subscribers
  • Views 132 views
  • Users 0 members are here
Related

防盗报警行业互联网光纤传输迅速普及(2011-01-27 :00)(图)

YYD
YYD over 15 years ago

短短几年,ADSL、光纤以太网以及有线网三种主要的宽带传输方式迅速普及,互联网的接入速率从64K提升到10M以上,从间断拨号上网到不间断高速连接,中国真正迎来了互联网时代。本文将就宽带互联网推动报警联网方式的发展进行详细阐述,与业内人士共享。宽带互联网革命的序幕拉开。

  回首过去十年中的大部分时间,网络连接方式以拨号上网为主,互联网传输速率大多在64K以下。在这样的连接速率下,无论是企业信息化、电子商务还是娱乐应用,人们设想的关于互联网的许多应用难以实现,这也许就是2000年互联网企业在资本市场遭遇雪崩灾难的主要原因。

  但随着运营商在光纤基础设施上投入了巨大资本,IDC基础设施服务产业的崛起,为宽带互联网的发展奠定了基础。短短几年,ADSL、光纤以太网以及有线网三种主要的宽带传输方式迅速普及,互联网的接入速率从64K提升到10M以上,从间断拨号上网到不间断高速连接,中国真正迎来了互联网时代。

  我国网民达3.38亿,首次超越美国成为世界互联网第一大国,曾经有人评价说,中国花了130年(电话诞生于127年前,如果算世界同时起步,应该是127年,但算中国,第一台电话出现是1892年,爱立信的电话进入上海)实现了电话普及,又花了60年(中国自己生产电视机在1958年,在中国出现电视机,在新中国成立后不久)实现了电视机普及,但互联网发展的10余年时间,已经渗透到社会的方方面面,成为我国经济发展的重要命脉,互联网10年也成为中国科技发展、经济增长最快的10年。

  在中国60周年华诞,中国信息通信网络完成了从电报网到电话网,从模拟网到数字网,从国内网到国际网,从语音网到信息网的一次次跨越。互联网应用形态逐渐成熟,信息化建设深入各行各业,宽带互联网革命的序幕渐渐拉开。

  宽带传输将把报警联网方式带入新的时代
  国内报警联网方式主要有电话线和总线联网两种,其中:

  ·电话线联网方式是一种传统的、具有广泛使用历史的联网方式。目前,国外的保安服务接警,甚至是防盗报警行业发展高度成熟的美国和西欧,保安服务联网仍然以电话线为主,虽然也有采取GSM/GPRS接警的案例,但都是作为备用的接警方式。就国内市场看,保安服务中心接警也几乎全部采用电话线接警方式,究其原因主要是因为电话线联网技术的成熟性和高可靠性;

  ·总线制联网方式可以说是具有中国特色的产物。由于中国的住宅密集程度高,尤其对于住宅小区的项目,采用总线制联网的方式,小区住户的报警直接连接到小区保安部门。总线制联网针对小区系统具有强大优势:报警速度快、使用成本低、没有因用户发送报警信息而生成电话费用等。但是其缺点是:必须在使用前做好管线预埋,并且通信距离不能太长。因此,此种方式只适合住宅小区、大楼、建筑群范围内。

  相比较电话线联网和总线联网方式,宽带联网的先进性毋庸置疑,归纳起来,主要体现在以下几个方面:

  ·通讯速度快。宽带联网报警信息传输到管理中心只要1秒左右,总线制一般在5秒内完成信息发送,电话线路需要10~15秒左右,或更长些(一般要求不超过20秒);

  ·容量大。由于通讯速度快,可以用网络报警主机组建最大容量的报警系统,特别适合作为大型城市、大型住宅小区的专业报警系统。而总线制由于传输距离原因,电话线由于电话堵塞和速度慢的原因,都不适合大容量报警系统的建立。此外,网络的大带宽也为报警图像、音频复核提供了良好的传输基础;

  ·范围广。网络是无界的,对于一个网络报警系统来说,已经没有了传统地域的划分,只要网络到达的地方,都可以作为一个报警节点接入。由于网络传输的高速和网络的扩展延伸,能通过网络很方便地扩充多级报警中心,组建一个超级的行业型“区域”,甚至是全国的大型报警系统。同时网络结构也适合各级的管理模式;

  ·在线巡检、远程编程、双向通讯。这个是网络报警器的特点,由于采用在线TCP管道连接技术,中心可以在几秒内同时对上千个报警节点进行巡检,一旦断线或故障,可以立即发现,因此,使用宽带联网可以有效解决传统电话线和总线报警系统的快速巡检和远程编程设定等问题;

  ·节省通信费用。接入宽带网线的小区家庭或者商铺可以用路由器很方便地分给报警系统联网通路,无需增加任何通信费用。特别是中心故障时,如果采用电话线联网,报警主机会不停地给接警中心发送信息,会产生大量通话费用,而用宽带联网,完全可以避免这个问题。

  宽带互联网时代促使报警产品发生变革
  除了在报警联网方式上引导的革命,宽带互联网还将使报警的前端设备和中心设备都发生深刻变革。

  前端报警设备
  目前市场上比较普及的前端报警设备通常具备现场报警、拨号报警、防区报警等常用功能,随着安防设备发展的日新月益,人们对安防设备多功能/兼容性方面要求越来越高。比如,小区对讲设备已大量走入民用市场,成为智能社区必不可少的设备,如果对讲系统同时具备防盗报警功能,将更受到广大民众的欢迎。

  随着小区建设档次越来越高,用户提出系统设置一些智能终端的建议,比如可以通过电话实现远程家居环境控制,家电控制、灯光控制等功能,现在一些国内外的对讲、防盗报警产品都开始加入这些功能,把家庭家居的控制、对讲系统、报警系统全部融合在一起,形成一整套BIS(Building Information System)解决方案,在这个方案里,可视对讲系统、安防报警系统、家居自动化系统、家庭信息及娱乐系统、物业管理信息系统可以在同一平台上集成,所有功能也会在一台主机设备上实现。

  接警中心设备与平台
  接警技术是报警中心建设的基础平台,经过长期的发展,国内已经形成了以ADEMCO685接警机为核心和以C&KMonitorII3.0+Modem为核心的两种主流接警模式,这些接警模式引导了行业的发展。根据Honeywell公司发布的数据显示,全球有60%以上的报警服务中心都是采用ADEMCO685接警机,拿中国市场来说,即使面对国内厂商的猛烈进攻,但在专业领域的商铺、银行报警服务中心,仍然是ADEMCO685接警机占据着主导地位。但在宽带互联网时代,这种格局会发生变化,可能不需要接警中心,只需要一台电脑作为服务器,就可以完成所有传统中心平台能够完成的工作,在接警中心和平台上,如果发生革命性变化,国内的防盗报警市场格局会因此改变。

  3G来临带给传统报警产品消费特性
  在全球经济刺骨的寒风中,中国3G牌照的发放就像“冬天里的一把火”燃烧了整个经济圈,3G的应用成为新的经济增长点,数以万亿的市场需求带动了全球经济的复苏,一场围绕着3G应用的全新经济(310358,基金吧)圈迅速形成。

  3G发牌已经尘埃落定,无线宽带时代宣告来临。预计未来几年无线互联网将迎来爆发式的增长,一些新的经济模式和增长点也将孕育而生,无线互联网更深层次的应用将在3G时代逐渐凸显出来。如今几乎每人手中有一部手机,手机早已是人们生活中不可缺少的重要工具,除了通话功能之外,手机逐渐演变成集娱乐和通话功能为一体的多媒体的信息终端。

  将宽带互联网、3G、报警结合的新型报警产品也应运而生,图1是深圳某专业防盗报警公司推出的新型报警系统的架构图。

   

 

  在此系统中,用户可以在国内外任意一个地方用电脑或者3G手机轻点界面图标,便可实现家居安防的撤防布防、以及远程监视家中是否有火警与盗警。在商铺报警监控应用时,还可将虚拟现实、360度看图等技术也应用到店铺报警监控系统中来实现视频购物。利用虚拟现实技术,360度看图,可让客户从不同的角度观看物品,就如顾客自已拿着物品从任意角度观看一样,这样,即使顾客远在千里之外,也可以得到亲临现场选购的感受。

  该系统已经完全不同于传统的防盗监控系统,也已经不仅仅是一套用于报警和监控的系统,可以发现,它不是像前几年推出的报警监控产品一样,千篇一律的向智能家居方向延伸,而现在已延伸到视频购物及电子商务领域,这种创新还在继续,传统的报警产品的会不断的向其他新的领域延伸。

  近一两年,国内外消费安防的概念逐渐流行。一个产品套装打包放在电子超市销售,在西欧北美等区域已经流行。甚至连发展中的巴西等国家也有这种趋势,如把监控和报警组成一个产品包销售,欧洲也有很多客户订国内厂家的主机到超市销售;在国内市场,店家买集成防盗报警功能的摄像头安装非常常见。

  不过上述产品只是细分市场需求而诞生的一款产品,中国潜力最大的防盗报警专业市场还在专业领域,目前,中国的专业市场只有银行、金店、博物馆等场所安装有专业报警设备,随着民营报警服务的放开,专业市场领域边际将急剧向普通商铺等应用领域扩散延伸,新的市场格局正在慢慢形成,未来,控制国内专业报警运营的公司将会是整个行业的主导。

  宽带推动报警行业发展进入新时代时刻
  早在2000年的时候,行业内已经开始传播网络报警的概念,经过10年的发展,通过网络传输的监控、楼宇、门禁等系统都得到了市场的认可,得到了客户的认可,但网络报警却一直未能流行,据A&S杂志统计,目前市场上使用宽带网络传输的报警产品还不到总量的百分之一,分析原因,其间有技术的成熟度的原因,也有产品的价格和稳定性的原因,但还有一个决定性的因素,那就是整体市场价值形态。

  众所周知,中国防盗报警市场的发展,是依附于房地产市场的发展而发展的,虽然每年有大量的产品在被销售、在被安装,却大部分未被使用。报警产品的使用,仅仅还是局限在银行、金铺、博物馆等一些专用领域。即使这几年,民用保安服务市场被放开,但仍然进展缓慢。报警产品的开通率、使用率低、适用面窄,造成广大消费者不能感受到报警产品带来的价值,同时,这也导致消费者即使面对报警产品仍然对其非常陌生。

  可以说,整个报警行业的社会价值并没有得到展现,国内报警行业好似仅仅是为房地产开发商、工程商作为宣传卖点获取商业利益的工具,整个行业的市场价值都处于扭曲的形态。在此同时,比报警起步晚的监控、楼宇对讲行业却在国内迅速发展,很快就超过了报警行业,原因很简单,监控、楼宇对讲通过每天直接与人的接触,让人们感受到了它们带来的实实在在的安全,为生活带来了便利。

  监控、楼宇对讲已经成为人们生活的必需品,而报警产品,好似一直没有找到与消费者直接对话的途径,一直处在寻找路径的迷茫状态。但这都可能因为宽带互联网的推动而改变,在宽带互联网时代,报警产品找到了一个与人们生活密切相关的手机作为工具,通过同监控、楼宇对讲等其他行业产品的融合,与消费者进行密切的接触。消费者可以通过手机间接使用报警产品,认识报警产品的价值,报警产品的价值也将逐渐回归到它的本来面目:那就是为消费者的安全服务。

  如果让人们充分认识到报警的真正社会价值,那么报警行业的发展将进入一个崭新的时代。而这个崭新的时代,正在宽带互联网的推动下悄悄来临。