Connector Technology & Design
  • Technologies
  • More
Connector Technology & Design
Forum USB 3.0及测试解决方案1
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Quiz
  • Events
  • Polls
  • Files
  • Members
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • More
  • Cancel
  • New
Join Connector Technology & Design to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • Replies 0 replies
  • Subscribers 126 subscribers
  • Views 313 views
  • Users 0 members are here
Related

USB 3.0及测试解决方案1

YYD
YYD over 15 years ago

USB 3.0 测试解决方案

  传输速度增加了10 倍的USB 3.0 对测试发送器、接收器和配线系统提出新挑战。

  发送器测试

  在进行 USB 3.0 发送器一致性测试时,必须使用相位匹配 SMA 电缆,在“一致性通道”的末端用 SMA 终端的发送器信号测量。Agilent USB 3.0 测试夹具提供高性能的 USB 3.0 信号中间分路,以支持使用 SMA 终端的发送器和接收器测试(如图1)。

 

  在测试发送路径时,必须用高速示波器测量采用规定码型的传输波形。从而能进行眼图分析和测量信号的幅度、抖动、平均数据率及上升/下降时间。Agilent 90000 系列示波器提供高达 13GHz 的带宽。它可与 U7243A USB 3.0 发送器一致性测试应用软件一起执行 USB 3.0 规范定义的发送器一致性测试和验证测试。

  接收器测试

  USB 3.0 规定设备内的误码计数器可以从内部检查接收器的误码性能。规范提供的测试模式包括将接收到的数据环回至设备发送器的能力。

  测试接收器的灵敏度需要有可控制的激励或码型发生器,以提供对被测接收器的校准抖动输入。用集成的误码计数器进行测量需要用示波器或 BERT 读取和解码得到的结果。对异步环回工作模式中没有内部误码计数器的测试,则需要用 BERT 或协议分析仪评估得到误码流。这种误码计数器方法仅限于内部设备能够识别的一致性码型。虽然这是足够简单的通过/失败测试,但对于调试和表征则是不够的。

  一般要通过接收器应力测试描述 USB 设备在不同幅度和抖动条件下的性能。这就要求码型发生器能够施加这些不同条件,包括对目标误码率产生真实随机抖动的能力。

  Agilent 的系列测试解决方案解决了这些问题。对于 USB 3.0,Agilent N4903B J-BERT能产生激励设备所需要的码型,包括在抖动容限测试中向设备施加应力的能力。示波器和 Agilent N5990A测试自动化软件平台能解码捕获结果。也可在环回工作模式中用 Agilent BERT 和 Ellisys的超速协议分析解决方案表征设备性能。Ellisys EX280 是集成于 N5990A 中的测试自动化软件;JBERT 和 EX280 都是完全自动化的。

  通道测试

  由于 USB 3.0 增加了带宽和通道长度,因此需要对电缆、连接器和通道验证做更多测试。为确保设计符合差分阻抗和斜扭目标,DR/TDT 测量是必不可少的。必须通过 VNA 测量精确验证达到回波损耗、插入损耗和近端/远端串扰的要求。