Connector Technology & Design
  • Technologies
  • More
Connector Technology & Design
Forum 什么是X.400 连接器?
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Quiz
  • Events
  • Polls
  • Files
  • Members
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Connector Technology & Design to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • Replies 1 reply
  • Subscribers 128 subscribers
  • Views 237 views
  • Users 0 members are here
Related

什么是X.400 连接器?

呵呵我
呵呵我 over 15 years ago

什么是X.400 连接器?

  • Sign in to reply
  • Cancel
Parents
  • 糖葫芦mm
    糖葫芦mm over 15 years ago

    x.400是一种邮件传输协议的标准,x.400连接器是这种标准的连接方法。

    具体介绍如下:

    X.400 传输体系结构

    Microsoft Exchange Server 2003 使用简单邮件传输协议 (SMTP) 来执行本机邮件传输。但是,Exchange Server 2003 的核心组件所包括的邮件传输代理 (MTA) 还符合 1988 标准年份的 X.400 推荐标准。因此,可以使用 X.400 连接器来建立 Exchange 组织的邮件传输主干,或连接到外部 X.400 邮件系统。如果选择使用 X.400 连接器,而不是 SMTP 连接器,可以添加额外的一层安全性。这是因为 X.400 标准要求 MTA 先要对它们自己进行身份验证,然后 MTA 才能传输邮件。但请注意,与 SMTP 连接器相比,X.400 MTA 和 X.400 连接器更难以维护。例如,因为 X.400 电子邮件地址有许多属性,所以这样的地址不具有用户友好性。X.400 是一个综合标准,它基于以下推荐标准定义了邮件处理系统 (MHS) 的体系结构:X.200、X.217、X.218、X.227、X.228、X.402、X.411、X.413、X.419、X.420、X.435、X.680、X.690、X.880、X.881 和 X.882。

    X.400 标准最初是在二十世纪八十年代由电信公司开发的,它得到国际电话和电报咨询委员会 (CCITT) 的支持,该委员会随后成为国际电信联合会的电信标准化机构 (ITU-T)。每隔四年,ITU-T 都会发布更新的 X.400 推荐标准。每次更新都会引入新功能,但会继续与以前版本保持兼容。第一个正式的 X.400 推荐标准发布于 1984 年,由于其封面的颜色,它被称为“红皮书”。1984 X.400 推荐标准在邮件处理方面有几个缺点。1988 X.400 推荐标准引入了其他 X.400 邮件正文部分和信封属性。对象标识符准确地描述邮件附件,以便附件名称和其他对象属性被保存下来。1988 X.400 标准被称为“蓝皮书”。

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
Reply
  • 糖葫芦mm
    糖葫芦mm over 15 years ago

    x.400是一种邮件传输协议的标准,x.400连接器是这种标准的连接方法。

    具体介绍如下:

    X.400 传输体系结构

    Microsoft Exchange Server 2003 使用简单邮件传输协议 (SMTP) 来执行本机邮件传输。但是,Exchange Server 2003 的核心组件所包括的邮件传输代理 (MTA) 还符合 1988 标准年份的 X.400 推荐标准。因此,可以使用 X.400 连接器来建立 Exchange 组织的邮件传输主干,或连接到外部 X.400 邮件系统。如果选择使用 X.400 连接器,而不是 SMTP 连接器,可以添加额外的一层安全性。这是因为 X.400 标准要求 MTA 先要对它们自己进行身份验证,然后 MTA 才能传输邮件。但请注意,与 SMTP 连接器相比,X.400 MTA 和 X.400 连接器更难以维护。例如,因为 X.400 电子邮件地址有许多属性,所以这样的地址不具有用户友好性。X.400 是一个综合标准,它基于以下推荐标准定义了邮件处理系统 (MHS) 的体系结构:X.200、X.217、X.218、X.227、X.228、X.402、X.411、X.413、X.419、X.420、X.435、X.680、X.690、X.880、X.881 和 X.882。

    X.400 标准最初是在二十世纪八十年代由电信公司开发的,它得到国际电话和电报咨询委员会 (CCITT) 的支持,该委员会随后成为国际电信联合会的电信标准化机构 (ITU-T)。每隔四年,ITU-T 都会发布更新的 X.400 推荐标准。每次更新都会引入新功能,但会继续与以前版本保持兼容。第一个正式的 X.400 推荐标准发布于 1984 年,由于其封面的颜色,它被称为“红皮书”。1984 X.400 推荐标准在邮件处理方面有几个缺点。1988 X.400 推荐标准引入了其他 X.400 邮件正文部分和信封属性。对象标识符准确地描述邮件附件,以便附件名称和其他对象属性被保存下来。1988 X.400 标准被称为“蓝皮书”。