Connector Technology & Design
  • Technologies
  • More
Connector Technology & Design
Forum 连接器和FPC各是什么...有什么区别,作用...一般市场上的价格怎么样?
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Quiz
  • Events
  • Polls
  • Files
  • Members
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Connector Technology & Design to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • State Not Answered
  • Replies 1 reply
  • Subscribers 128 subscribers
  • Views 749 views
  • Users 0 members are here
Related

连接器和FPC各是什么...有什么区别,作用...一般市场上的价格怎么样?

呵呵我
呵呵我 over 15 years ago
手机上的
  • Sign in to reply
  • Cancel
Parents
  • 糖葫芦mm
    0 糖葫芦mm over 15 years ago

    FPC全称是Flexible Printed Circuit board翻译成中文就是:挠性印刷电路板,通俗讲就是用软性材料(可以折叠、弯曲的材料)做成的PCB。用处非常广泛,在手机上有几种功用:一是做简单的电路连接,比如我们常说的屏幕“排线”,二是做复杂的电路,就是PDA等用到的。随着手机功能的增多,FPC将使用的更加广泛。
    手机上的连接器有很多种,其中FPC就是其一,产品种类可以分为内部的FPC连接器及板对板连接器、外部连接的I/O连接器,以及电池、SIM卡连接器和Camera Socket等。

     

    受3G手机和智能手机需求市场影响,手机连接器当前发展方向为:低高度, 小pitch, 多功能, 良好的电磁兼容性,标准化和定制化并存。

     

    FPC连接器

     

    FPC连接器用于LCD显示屏到驱动电路(PCB)的连接,目前以0.4mm pitch产品为主,0.3mm pitch产品也已大量使用。随着近来有LCD驱动器被整合到LCD器件中的趋势,FPC的引脚数会相应减少,目前市场上已经有相关的产品出现。从更长远的方向看,将来FPC连接器将有望实现与其它手机部件一同整合在手机或其LCD模组的框架上。

     

    板对板连接器

     

    手机中板对板连接器的发展趋势是引脚间距和高度越来越小,目前主要以0.4mm pitch为主,会逐步发展到0.35mm甚至更小, 后续要求高度更低和具有屏蔽效果。同时BTB(板到板连接器)的高度也逐渐降低至0.9mm。

     

    I/O连接器

     

    I/O连接器是手机中最重要的进出通道之一,包含电源及信号两部份之连接,体积的减小和产品标准化将是未来发展的主要方向。现在较多采用的是圆形和MiniUSB连接器等,手机用Micro USB连接器在欧盟和GSM协会的推动下而日渐形成标准化发展,当前市场主流是5pin,由于各手机厂家有各自的手机方案,使Micro USB连接器出现标准化和定制化相结合的发展趋势,同时耳机插作连接器也曾相同的发展态势,2012年国外将主要采用MicroUSB作为充电的标准接口, Nokia、Moto和SEMC等手机厂商已经开始迈出实质性的步伐。再往后要求连接器更薄、具有视觉效果和防水功能等。

     

    卡连接器

     

    卡连接器以6pin SIM卡连接器和T-flash连接器为主,今后的发展方向主要是在与SIM卡连接器屏蔽功能和厚度方面作改进,达到最低0.50mm的超低厚度, 同时卡连接器产品面向多功能发展,市场上已出现SIM卡连接器+T-flash连接器二合一的产品。

     

    电池连接器

     

    电池连接器可分为弹片式和闸刀式。电池连接器的技术趋势主要为小型化, 新电池界面, 低接触阻抗和高连接可靠性。

     

    在Camera Socket连接器方面,国外大厂如Nokia等广泛使用, Camera Socket连接器可以对摄像头模组提供良好的电磁屏蔽, 方便对摄像头模组进行维修, 后续一段时间标准化和定制化并存。同时在手机连接器生产、检测过程中,对连接器产品耐插拔和电磁兼容性都提高了要求。

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Verify Answer
    • Cancel
Reply
  • 糖葫芦mm
    0 糖葫芦mm over 15 years ago

    FPC全称是Flexible Printed Circuit board翻译成中文就是:挠性印刷电路板,通俗讲就是用软性材料(可以折叠、弯曲的材料)做成的PCB。用处非常广泛,在手机上有几种功用:一是做简单的电路连接,比如我们常说的屏幕“排线”,二是做复杂的电路,就是PDA等用到的。随着手机功能的增多,FPC将使用的更加广泛。
    手机上的连接器有很多种,其中FPC就是其一,产品种类可以分为内部的FPC连接器及板对板连接器、外部连接的I/O连接器,以及电池、SIM卡连接器和Camera Socket等。

     

    受3G手机和智能手机需求市场影响,手机连接器当前发展方向为:低高度, 小pitch, 多功能, 良好的电磁兼容性,标准化和定制化并存。

     

    FPC连接器

     

    FPC连接器用于LCD显示屏到驱动电路(PCB)的连接,目前以0.4mm pitch产品为主,0.3mm pitch产品也已大量使用。随着近来有LCD驱动器被整合到LCD器件中的趋势,FPC的引脚数会相应减少,目前市场上已经有相关的产品出现。从更长远的方向看,将来FPC连接器将有望实现与其它手机部件一同整合在手机或其LCD模组的框架上。

     

    板对板连接器

     

    手机中板对板连接器的发展趋势是引脚间距和高度越来越小,目前主要以0.4mm pitch为主,会逐步发展到0.35mm甚至更小, 后续要求高度更低和具有屏蔽效果。同时BTB(板到板连接器)的高度也逐渐降低至0.9mm。

     

    I/O连接器

     

    I/O连接器是手机中最重要的进出通道之一,包含电源及信号两部份之连接,体积的减小和产品标准化将是未来发展的主要方向。现在较多采用的是圆形和MiniUSB连接器等,手机用Micro USB连接器在欧盟和GSM协会的推动下而日渐形成标准化发展,当前市场主流是5pin,由于各手机厂家有各自的手机方案,使Micro USB连接器出现标准化和定制化相结合的发展趋势,同时耳机插作连接器也曾相同的发展态势,2012年国外将主要采用MicroUSB作为充电的标准接口, Nokia、Moto和SEMC等手机厂商已经开始迈出实质性的步伐。再往后要求连接器更薄、具有视觉效果和防水功能等。

     

    卡连接器

     

    卡连接器以6pin SIM卡连接器和T-flash连接器为主,今后的发展方向主要是在与SIM卡连接器屏蔽功能和厚度方面作改进,达到最低0.50mm的超低厚度, 同时卡连接器产品面向多功能发展,市场上已出现SIM卡连接器+T-flash连接器二合一的产品。

     

    电池连接器

     

    电池连接器可分为弹片式和闸刀式。电池连接器的技术趋势主要为小型化, 新电池界面, 低接触阻抗和高连接可靠性。

     

    在Camera Socket连接器方面,国外大厂如Nokia等广泛使用, Camera Socket连接器可以对摄像头模组提供良好的电磁屏蔽, 方便对摄像头模组进行维修, 后续一段时间标准化和定制化并存。同时在手机连接器生产、检测过程中,对连接器产品耐插拔和电磁兼容性都提高了要求。