Power & Energy
  • Technologies
  • More
Power & Energy
Forum calcolo dissipazione
  • Blog
  • Forum
  • Quiz
  • Documents
  • Polls
  • Events
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • State Not Answered
  • Replies 5 replies
  • Subscribers 284 subscribers
  • Views 1450 views
  • Users 0 members are here
  • dissipazione
Related

calcolo dissipazione

e14 Contributor
e14 Contributor over 16 years ago

Salve a tutti,

sapreste indicarmi un software online o free per il calcolo della resistenza termica di semplici dissipatori (es barre di alluminio)?

Grazie a tutti

  • Sign in to reply
  • Cancel
Parents
  • e14 Contributor
    0 e14 Contributor over 15 years ago

    Senza tante complicazioni io uso un metodo approssimativo ma efficace per superfici fino a circa 10x10 cm (200 cm²):

    Rt = 1 / S x K

    dove Rt = resistenza termica del dissipatore, in °C/W

    S = superficie (totale, quindi entrambi i lati) della lamiera, in cm²

    K = 0.003 per alluminio 3 mm superficie anodizzata; 0.0025 alluminio 3 mm naturale; 0.002 alluminio 2 mm naturale;

    Se il dissipatore è un profilato alettato K = 0.0075 in aria ferma, K = 0.015 con flusso d'aria di 25 l/min

    es. dissipatore piano 5x5 cm sp 3mm in aria ferma: S=50 cm², K= 0.0025, Rt = 8 °C/W

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Verify Answer
    • Cancel
Reply
  • e14 Contributor
    0 e14 Contributor over 15 years ago

    Senza tante complicazioni io uso un metodo approssimativo ma efficace per superfici fino a circa 10x10 cm (200 cm²):

    Rt = 1 / S x K

    dove Rt = resistenza termica del dissipatore, in °C/W

    S = superficie (totale, quindi entrambi i lati) della lamiera, in cm²

    K = 0.003 per alluminio 3 mm superficie anodizzata; 0.0025 alluminio 3 mm naturale; 0.002 alluminio 2 mm naturale;

    Se il dissipatore è un profilato alettato K = 0.0075 in aria ferma, K = 0.015 con flusso d'aria di 25 l/min

    es. dissipatore piano 5x5 cm sp 3mm in aria ferma: S=50 cm², K= 0.0025, Rt = 8 °C/W